Références

La manière de devenir des gagnants

Dans l’industrie automobile, dans les installations éoliennes, sur les paquebots ou dans les aéroports – les possibilités d’utilisation des solutions Rittal sont multiples.

Vous avez des exigences spécifiques ? Grâce à notre large savoir-faire dans divers domaines d’activité nous pouvons vous proposer les solutions et les prestations de service les mieux appropriées. Découvrez via les références clients suivantes comment vous aussi vous pouvez en bénéficier et devenir des gagnants.

Metro Vancouver Annacis Island Wastewater Treatment Plant - Canada

Water treatment plant challenge: Pumping out a powerful solution for Metro Vancouver

Lidl Finlande

Les courses peuvent être futées

Et à nouveau plus de café dans le rayon, alors qu’il figure en première place sur la liste de commissions. Cela ne peut pas arriver chez LIDL en Finlande car l’IT de Rittal assure en permanence des rayons bien alimentés.

Meurer etechnik GmbH & Co. KG

« Le coffret AX est nettement plus flexible »

Les tâches manuelles sont chronophages dans la construction d’installations de distribution électronique et d’armoires de commande. De vrais accélérateurs sont demandés : des solutions qui se réalisent plus simplement, qui sont plus rapides et qui...

SBRS GmbH

Protégé contre la pluie et le soleil

À Fribourg en Brisgau des bus électriques roulent pour un climat parfait. Une infrastructure de recharge, qui offre une protection optimale contre les intempéries ainsi que l’accès des personnes, élaborée de la société SBRS GmbH avec des composants de...

thyssenkrupp Steel

thyssenkrupp Steel développe une infrastructure IT avec des salles informatiques Edge de Rittal

À l’aide des salles informatiques Edge de Rittal, thyssenkrupp Steel installe les capacités IT requises de manière rapide et flexible directement sur les sites de production, afin de promouvoir la numérisation de nombreux processus dans le domaine de la...

Schweizer Südostbahn AG

Salle informatique pérenne pour une disponibilité exceptionnelle

La ponctualité des trains a pour la société Schweizerische Südostbahn la priorité maximale. Une IT qui fonctionne de manière absolument fiable est indispensable pour cela.

Tritium

L’électromobilité pour tous

La disponibilité internationale et la qualité des produits Rittal étaient déterminantes pour la commande. La solution Rittal est entre autres mise en œuvre pour protéger les composants électriques sensibles des bornes de recharge contre les intempéries.

Songdo

Cité intelligente en Corée

Les cités intelligentes, c. à d. des lieux de vie en réseau et à haute technologie, doivent améliorer la vie et le travail et en même temps les rendre plus viables. Une de celles-ci se trouve par exemple dans un nouveau quartier de la ville sud-coréenne...

Elektro Löscher

Automatisation dans une entreprise de huit employés

Une petite entreprise artisanale investit dans des solutions d’automatisation de Rittal Automation Systems et gagne des nouveaux clients.

Aéroport de Dubrovnik

Datacenter de Rittal pour une disponibilité, fiabilité et qualité élevées

Une infrastructure IT fiable est indispensable pour une gestion d’aéroport. La fiabilité, la disponibilité, la sécurité et la qualité de l’infrastructure IT étaient les facteurs les plus importants lors de la prise de décision étant donné que l’aéroport...

Zweifel Pomy-Chips AG

Les armoires Rittal à design hygiénique contribuent à la promesse de qualité

La production de denrées alimentaires chez Zweifel Pomy Chips est soumise à des prescriptions strictes. Les armoires et coffrets de commande en acier inoxydable de Rittal garantissent le respect des directives de qualité internes ainsi que des...

Bauer Systeme

La qualité des données dès le début

Une automatisation globale et la numérisation systématique de tous les processus comme facteurs de réussite dans la construction d’installations de distribution électronique et d’armoires de commande.

ARRI

Tapis rouge pour une nouvelle salle informatique

La technologie numérique a révolutionné l’industrie cinématographique au cours des dernières années - Big Data est ici aussi un mot-clé. Pour faire face aux défis des producteurs de films il est important de pouvoir traiter ces quantités de données de...

Schaper Steuerungstechnik

VX25 en pratique

Fabriquer des installations de distribution électronique dans les délais et tenir des délais de livraison exigés font partie des grands défis de la PME de construction d’installations de distribution électronique. Le nouveau VX25 de Rittal convainc avec...

WUND group

Sans encombre pour le plaisir de la baignade

La fiabilité de la salle informatique est primordiale là où de grandes quantités de données sont traitées 24 heures sur 24 afin que les clients puissent bénéficier d'un service irréprochable. Le groupe WUND mise pour cela sur les salles informatiques...

Dormann + Winkels

Économiser du temps lors de l’installation avec RiLine Compact

L’intégration des composants électroniques pour les petits entraînements auxiliaires a régulièrement mis au défi la société Dormann + Winkels. Rittal a la solution pour cela.

Synchro Engineering

Projet d'armoires électriques en un temps record

De dix heures à 90 minutes : usinage rapide et précis des armoires électriques avec la solution d’automatisation de Rittal.

Schaltanlagenbau Westermann

Fabrication sans papier dans la construction d’installations de distribution électronique

Beaucoup de travail manuel est nécessaire lors du câblage des composants dans l’armoire électrique. Une solution d’Eplan promet des gains d’efficience.

SUISA

De la musique dans la salle informatique

L’ancienne salle informatique de SUISA datait déjà des années 60 et était refroidie complètement sur 150 m2. Les Suisses ont trouvé une solution fiable et efficiente en matière d’énergie chez Rittal.

Plenge

Usinage rapide et automatisé de l' acier inoxydable

Le nouveau centre d’usinage laser de Rittal Automation Systems permet à la société Plenge de réaliser les commandes, pour lesquelles les habillages en acier inoxydable sont requis, non seulement plus simplement mais également nettement plus rapidement.

Cargill B.V.

Garantir la sécurité du processus

Pour une sécurité de processus maximale, le groupe d’envergure internationale Cargill s’est décidé pour les climatiseurs Rittal et profite d’une offre de service professionnelle.

Application client

Opérateur télécom international : 100 pour cent de disponibilité

Un des plus importants opérateurs télécom aux USA nécessitait pour une nouvelle installation de recherche et d’essai des baies IT à configuration flexible avec refroidissement et supervision et trouva la solution chez Rittal.

GSA Elektrotechnik und Engineering

Système de construction pour de petites installations de distribution électronique

Comment conçoit-on une distribution de courant qui nécessite au maximum 80 A de manière claire et compacte ? L’équipe de la société GSA Elektrotechnik und Engineering GmbH a été confrontée à cette question et a trouvé la solution avec RiLine Compact de...

Haberkorn GmbH

Solution à conteneurs – compacte et pérenne

Une IT fonctionnelle est vitale pour les clients de la société Haberkorn GmbH car les 200 000 produits doivent, en complément des sites en Autriche, également être disponibles en Suisse, Hongrie, Slovénie et Croatie. L’entreprise trouva une solution...

Van Meer Industrial Services

Construction de commandes d’un niveau supérieur avec Rittal Automation Systems

Chez l’entreprise hollandaise Van Meer Industrial Services une nouvelle commande de processus numérique assure l’optimisation de la construction, de la préparation du travail ainsi que du montage final.

Meyer Werft

Les systèmes IT ne doivent pas avoir le mal de mer

Le « Norwegian Joy » est le plus gros bateau jamais construit par la société Meyer Werft de Papenburg. Des systèmes IT puissants de Rittal assure en pleine mer le confort maximal possible pour les plus de 4000 passagers et env. 2000 membres d’équipage.

STIWA Automation

80 pour cent d’énergie en moins

Des mesures de consommation d’énergie sont effectuées périodiquement chez la société STIWA Automation GmbH. Les machines ont parfois besoin de moins d’énergie pour le mouvement que pour la climatisation. Pour l’évacuation de la chaleur des armoires...

B. Braun

Une salle informatique pour les exigences de l’industrie 4.0 en un tour de main

Les experts IT chez B. Braun, un fabricant de pointe au niveau mondial de produits médicaux et pharmaceutiques, se trouvaient devant un vrai défi : une nouvelle fabrication ultramoderne nécessitait l’extension rapide de l’infrastructure IT.

Gartner Elektrotechnik

Croissance grâce à l’automatisation de l’usinage des armoires électriques

Pour la société Gartner Elektrotechnik il est clair : celui qui veut progresser doit investir – dans le personnel, l’infrastructure et les machines. Le constructeur d’installation en Haute-Autriche a pour cela mis en service un centre d’usinage laser 3D...

Airbus

Simulations de vol comme essais de sécurité

De nombreux tests et simulations des fonctions de l'avion sont requis avant qu'un A320 décolle la première fois de la piste de l'usine Airbus de Hambourg-Finkenwerder. Les calculateurs de simulations puissants installés avec le matériel dans une armoire...

Baumgartner Automation

La certification est gagnante

L’entreprise autrichienne Baumgartner Automation répond essentiellement aux demandes de l’industrie du bâtiment. D’imposants projets de référence en font partie – comme le grand contrat pour une carrière aux ÉAU. Pour ce projet, la société Baumgartner...

ene’t GmbH

Conteneur pour salle informatique de Rittal – rapide et fiable

Une salle informatique puissante et fiable est déterminante pour la société ene’t GmbH afin d’assurer la réussite économique. Mais les plus de 500 clients du secteur énergétique font également confiance à la disponibilité élevée des services IT. La...

APEG

Le Perforex réduit les processus de deux tiers

L’usinage automatisé des armoires électriques avec le Perforex de Rittal Automation Systems assure la cohérence complète des processus.

Nestlé Schweiz

Design hygiénique dans le centre de recherche

Lors de l’achat de nouvelles machines, l'entreprise Nestlé demande la technologie de processus la plus moderne, une disponibilité élevée et un design hygiénique à ses fournisseurs. Ainsi également de Rittal.

Pneumatechnique Ltd.

Le constructeur d’armoires électriques réduit les coûts grâce à la solution d'automatisation de Rittal

Le constructeur anglais d’armoires électriques Pneumatechnique Ltd. cherchait des possibilités de réduire ses coûts d’exploitation grâce à l’automatisation – et trouva la solution appropriée chez Rittal.

Vitens Water Company

Numérisation dans l'alimentation d’eau potable

Le plus grand service des eaux des Pays-Bas « numérise » le réseau pour rendre la distribution d’eau potable encore plus fiable. Les composants pour collecter les données de mesure requises sont logés par Vitens dans des coffrets robustes pour...

Universal Investment

Salle informatique en un temps record

Une croissance dynamique de l’entreprise conduisit la société de gestion de capitaux Universal-Investment à déménager. Une nouvelle salle informatique entre autres devait voir le jour sur le nouveau site à Francfort – la composante du projet la plus...

Manner

Rittal et l’usine de chocolat

L’entreprise de tradition Manner investit massivement dans son site de production. Une nouvelle salle informatique a également vu le jour à la suite de la nouvelle construction du siège de Manner. L’infrastructure IT a été fournie par Rittal.

Fill Gesellschaft m.b.H

Usinage cohérent des armoires électriques avec le Perforex

Chez la société Fill GmbH les indicateurs sont à la numérisation. L’entreprise est assistée par les solutions Eplan et Rittal.

Schubert Elektroanlagen

L’avenir appartient à l'automatisation

Aux exigences en matière de rapidité et de qualité, l’entreprise Schubert Elektroanlagen répond avec entre autres un Perforex. La conception virtuelle de l’armoire électrique Rittal est réalisée avec la solution d’ingénierie Eplan ProPanel.

EVVA Sicherheitstechnologie

Le service Rittal convainc

La société EVVA Sicherheitstechnologie GmbH s’est engagée dans le développement durable dans le cadre de sa stratégie CSR. Des composants innovants comme les climatiseurs Blue e+ de Rittal assistent la société EVVA en matière d’économie d’énergie.

Meurer-etechnik

L’investissement assure la compétitivité

Le constructeur d’installations de distribution électronique rencontre des exigences de délais de livraison plus courts avec l’automatisation à l’atelier.

Hollande du sud

La Hollande du sud ouvre des voies maritimes avec une infrastructure IT de Rittal

La Hollande du sud gère et se charge de 78 ponts et écluses du réseau navigable en Hollande du sud. Pour la commande des ouvrages maritimes, par exemple l’ouverture et la fermeture des ponts et écluses pour le passage des bateaux, la Hollande du sud...

Pezag Elektro AG

Distribution de courant conçue avec précision avec Rittal

Pour maîtriser les exigences strictes lors de la construction du stade de Schaffhouse / Suisse, la société Pezag Elektro AG mise sur des partenaires comme Rittal.

Chindata

Salle informatique en seulement sept mois

La société Chindata Co. Ltd., un des plus gros fournisseurs Cloud et Colocation chinois se trouvait devant le défi de mise en œuvre la plus rapide possible d’une nouvelle salle informatique et a choisi pour cela Rittal comme partenaire pour la...

Xylem Services GmbH

Réduction des coûts d’exploitation avec les climatiseurs Blue e+ de Rittal

Pour le refroidissement des installations de distribution électronique la société Xylem Services GmbH mise sur les climatiseurs de la série Blue e+ de Rittal et économise ainsi par an une somme à cinq chiffres.

TESVOLT

Eau chaude issue de la montagne

L’énergie électrique pour le refuge du club alpin de la section de Coburg est générée puis stockée de manière neutre en CO2 à l’aide d’une installation photovoltaïque et d’une centrale de cogénération qui fonctionne au carburant végétal. Les visiteurs...

W. Althaus AG

Automatisation dans la construction d’installations de distribution électronique et d’armoires de commande

Il existe un fort potentiel d’optimisation dans la construction d’installations de distribution électronique et d’armoires de commande. La société suisse W. Althaus AG a analysé l’ensemble des processus et les a automatisés autant que possible.

Nestlé Suisse

Efficience énergétique pour le café torréfié

L’industrie agroalimentaire ne nécessite pas seulement de la chaleur pour le processus, mais il faut refroidir en permanence – si possible avec efficience énergétique. Non seulement le stockage frigorifique ou la congélation rapide des denrées...

Commeo

Aucune crainte de la panne d’électricité

Lors du développement du stockage d’énergie, la société Commeo a innové pour réaliser un système industriel. Pour les habillages l’entreprise mise sur les armoires électriques VX25 de Rittal.

Ford Motorenwerke

Le contrôle de service et d’efficience des climatiseurs indique des potentiels d’économie

La société Ford Motorenwerke de Cologne a subi plusieurs arrêts des installations en l’espace d’une année à cause de climatiseurs défectueux. L’offre de Rittal d’effectuer, indépendamment du fabricant, un état des lieux de tous les climatiseurs et...

Weiling

Produits bio à grande vitesse

Le grossiste en bio Weiling de Coesfeld enregistre une croissance énorme. Pour la logistique, le grossiste nécessita une infrastructure IT neuve et fiable.

Alexander Bürkle

Construction électrique avec le jumeau numérique

L’entreprise Alexander Bürkle, qui compte environ 800 employés sur 22 sites dans le Sud de l’Allemagne, se développe actuellement du grossiste en matériel électrique vers le prestataire de service, qui offre à ses clients une assistance d’ingénierie...

Distributeur US

Avec Rittal les processus du commerce en ligne fonctionnent de manière fiable et avec efficience énergétique

Un commerce en ligne des USA modernisa son infrastructure IT au sein des entrepôts avec des systèmes de Rittal et économise en outre de l’énergie.

Bürger

Protection fiable de l’électronique de commande lors du nettoyage par liquide

Presque 1,5 millions de ravioles quittent jour après jour l’entreprise familiale souabe Bürger. Pour la fabrication de ses produits, la société Brüger attache une grande importance à une technologie de fabrication et de processus moderne ainsi qu’à des...

Celler Land Geflügel

Protection en matière d’hygiène de l’électronique de commande

Plus de 500 000 emballages avec de la viande de volaille fraîche quittent quotidiennement l’entreprise Celler Landgeflügel. Les standards d’hygiène les plus élevés doivent être respectés lors de la fabrication de la volaille fraîche.

XPAR Vision

Surveillance à assistance IT des processus de production

Dans la production du verre, les températures extrêmes et les poussières omniprésentes constituent un défi important pour les systèmes de mesure sensibles. Une infrastructure IT qui résiste à la chaleur élevée de la production du verre est ainsi...

Voith Turbo

70 % de coûts énergétiques en moins

Pour la climatisation des armoires électriques des centres d’usinage au sein de la fabrication chez Voith Turbo il y avait des potentiels d’efficience importants grâce au passage aux climatiseurs modernes Blue e+ de Rittal.

Ingela GmbH

Tout d’abord service complémentaire – maintenant prestataire de services professionnel

« Nous voulons exploiter au maximum les potentiels de l’automatisation », explique Ingo Straub, directeur associé. La base pour d'autres étapes d’automatisation a été posée avec cela.

Huuskes

Extincteurs emballés de manière hygiénique

Non seulement les machines de transformation des denrées alimentaires doivent toujours être propres en matière d’hygiène, mais l’environnement de production immédiat devrait également satisfaire les exigences de propreté les plus élevées. Que cela soit...

National Bank of Kuwait

IT avec une disponibilité de 99,982 pour cent

99,982 pour cent de disponibilité, c. à d. une durée d’arrêt de seulement 1,6 heures par an – ce sont les prescriptions du Uptime Institute pour une certification Tier III d’une salle informatique. Équiper un nouveau Datacenter dans un bâtiment existant...

CPS Case Packing Systems

Bien emballé

Au total 54 armoires de grandes dimensions VX25 de Rittal sont installées dans la halle de fabrication de la société CPS Case Packing Systems à Stramproy aux Pays-Bas. Des composants de commande électroniques y sont logés pour neuf lignes d’emballage...

Bosch Rexroth AG

Un refroidisseur d’eau dans la fonderie

L’entreprise Bosch Rexroth GmbH exploite sur le site de Lohr am Main une propre fonderie ainsi qu’une installation de traitement du sable. Pour la protection du matériel de commande, l’entreprise s’est décidée pour une solution de refroidissement par...

Distributeur italien

Le client est roi

Une chaîne de supermarchés italienne mise sur l’infrastructure IT de Rittal pour un plaisir d’achat unique pour le client ainsi que pour la disponibilité élevée des processus IT.

Duim techniek

Économiser du temps de montage avec les armoires de grandes dimensions VX25

Chacune des commandes intelligentes construites par les 30 salariés de la société Duim techniek est unique et nécessite beaucoup de travail lors de la réalisation. Une possibilité, pour économiser du temps lors du montage, offre les armoires de grandes...

Aspin Kemp & Associates (AKA)

Des navires de forage en mer jusqu’aux microréseaux

AKA dont le siège se situe dans la province canadienne Prince Edward Island est un fournisseur de solutions pour des applications en haute mer, offshore et industrielles du secteur pétrolier et gazier, ainsi que d'alimentations électriques en mer et à...

Thermia

Des données cohérentes augmentent la productivité

Le grand défi pour la PME de construction d’installations de distribution électronique et d’armoires de commande réside dans le fait de réaliser les projets de manière la plus efficiente possible et de fournir simultanément une qualité élevée. Un degré...

Cas d’utilisation : exploitant d’éoliennes

Équipé pour chaque forte brise

Que ce soit dans les forêts du Canada, dans des villages éloignés d’Australie ou en mer du Nord : les éoliennes doivent fournir du courant de manière fiable pendant bien plus de vingt ans. Pour cela, l’électronique à l’intérieur doit être protégée...

Ceratec

Avec la 3D sur la voie de l’industrie 4.0

Les optimisations de la production dans le cadre de l’industrie 4.0 sont sur toutes les lèvres. L’équipe de direction de l’entreprise belge Ceratec a également décidé de prendre la direction de l’industrie 4.0.

Vidal Automatización y Control

Construction efficiente d’installations de distribution électronique et d’armoires de commande

La flexibilité et la fabrication rapide sont aujourd’hui les deux exigences principales dans la construction d’installations de distribution électronique et d’armoires de commande. Ces exigences se sont également présentées à l’entreprise espagnole...

Tophinke

Production de lait soignée

Les clients qui saisissent un yaourt ou une barre chocolatée au supermarché n’ont pas besoin de se faire de soucis sur la propreté du processus de production. La condition préalable est que l’ensemble des machines, installations et composants de...

Canal Marine & Industrial

Systèmes standardisés – Entraînements hybrides sur les grands lacs

En 2019 la compagnie maritime Great Lake Towing de Cleveland dans l’Ohio a mis en service trois remorqueurs à entraînement hybride. Riital est également à bord : comme partenaire pour l’installation de distribution électronique de l’entraînement...

CSP Terminal

Lorsque les armoires électriques doivent braver les intempéries

L’air marin n’est pas bénéfique pour les installations électriques. Ici il faut une protection optimale – en règle générale il s'agit d’une armoire électrique qui protège de manière fiable les composants électroniques des contraintes ambiantes.

Bepacom

VX25 comme base pour une technologie durable

Lorsque la société Bepacom a construit son nouveau bâtiment totalement neutre en matière de consommation énergétique, la décision pour savoir quelle technologie devait être utilisée pour les habillages des installations électrotechniques requises était...

H&W Control GmbH

En avance avec l’énergie hydraulique

Pour une installation sur la plus haute montagne du Panama, le volcan Barú, la société H&W Control misa sur les armoires électriques de Rittal. Cinq compartiments – trois pour la gestion énergétique avec le jeu de barres RiLine 1600 A et deux...

Demando GmbH

Salle informatique moderne pour Kaiserslautern

Kaiserslautern s’est développé, comme « Silicon Woods » palatin, en un site IT important. La salle informatique de la société Demando GmbH héberge ici dans deux salles informatique séparées, en complément de ses propres applications IT, également celles...

ATR Industrie-Elektronik GmbH

Prêt pour le marché US avec la certification UL

Pour une installation de production de panneaux en fibres de bois aux USA, la société ATR Industrie-Elektronik GmbH de Krefeld a construit une installation de distribution électronique avec au total 150 mètres d'armoires électriques. Pour garantir une...

OSI Food Solutions

Hygiène pour l’industrie du burger

L’hygiène pure – c’est exactement cela que OSI Food Solutions Germany s’est fixé comme objectif et déploie les techniques les plus modernes pour cela.

Ripploh Elektrotechnik & Engineering

Jusqu'à 1500 fils en huit heures

Pousser l'automatisation toujours plus en avant, tel est l’objectif d’Andreas Ripploh. Un Wire Terminal de Rittal par exemple, qui améliore nettement la productivité de la préparation des câbles, est maintenant en service au sein de son entreprise...

Fest GmbH

Deux fois plus rapide

Raccorder les équipements auxiliaires dans de grandes installations de distribution électronique et d’armoires de commande était jusqu’à présent synonyme d’un travail manuel important. Car pour les plus petites distributions d’énergie qui alimentent ces...

Elpex AG

From jigsaws to automatic enclosure machining

Elpex uses a Perforex machining centre and a Secarex AC 15 cutting centre from Rittal Automation Systems to automate workshop processes.

Bosch Rexroth

50 pour cent de consommation énergétique en moins

La consommation énergétique des machines-outils ne doit pas être sous-estimée. Rien que 15 pour cent de la consommation sont dus au refroidissement de l’armoire électrique et des broches. Une installation d’essai sur un tour CNC chez Bosch Rexroth a...

Engie Fabricom

Robust planning data for easy conversion to VX25

To enhance project efficiency, a panel builder and switchgear manufacturer must fulfil two core requirements: data must be available from end to end, and must be of high quality. Belgium-based Engie Fabricom has demonstrated how this can be achieved.

Diselcom

Switchgear system with form separation delivers robust safety

A modern recycling plant requires sophisticated facilities, such as the Complejo Medioambiental in Gipuzkoa in the south of San Sebastian – for which Spanish panel-building and switchgear specialist Diselcom recently implemented a Form 4b low-voltage...

Axpo

Salle informatique modulaire à disponibilité élevée

La petite commune Lupfig et ses 3000 habitants se situe au milieu des plaines agricoles du canton suisse d’Argovie. Qui soupçonnerait ici un Datacenter ultramoderne tourné vers l’avenir ?

Lang GmbH

Energy consumption per machine has now been halved

CNC milling and engraving machines from Lang GmbH are in use all over the world. Similarly, energy efficiency and sustainability are also in demand worldwide. Thanks to Rittal’s Blue e+ chillers, mechanical engineering company Lang has taken an...