In Rechenzentren zählt jeder Quadratmeter und jede Kilowattstunde Strom. Gefragt sind All-in-one-Lösungen, die sowohl Platz schaffen als auch den Energieverbrauch deutlich senken. Dass beides geht, zeigt eine neue Kühllösung für IT-Container von Rittal – die zum Beispiel bei KUKA Industries zum Einsatz kommt.
Übersicht
- Projekt
- Rittal IT-Container bei KUKA
- Ort
- Obernburg/Main, Germany
- Branche
- Machine-Building
- Herausforderung
Kein Platz für den Ausbau der IT-Infrastruktur
Hohe Verfügbarkeit der IT
- Lösung
Rittal Data Center Container für die Erweiterung der IT-Infrastruktur
Externe Kühlung mit drei Blue e+ Kühlgeräten
Verbesserung der CO2-Bilanz
Reduzierung des Stromverbrauchs um ein Drittel im Vergleich zur herkömmlichen Rack-Klimatisierung
Überwachung der Kühlleistung über IoT-Schnittstelle
Das Maschinenbau- und Robotik-Unternehmen setzt seit 2021 am Standort in Obernburg am Main auf eine ungewöhnliche Rechenzentrumslösung mitten in einer Werkhalle: ein Rittal IT-Container mit Außenkühlung, ausgestattet mit Server- und Netzwerkracks, Energieversorgungs- und Sicherheitstechnik wie einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) und einer Brandmelde- und Löschanlage.
Über das Rechenzentrum im Container sollen das lokale Netzwerk und die komplette IT-Infrastruktur bei KUKA Industries bedient sowie lokale Business-Anwendungen gehostet werden. „Wir haben den Platz im neuen RZ-Container genutzt, um die Rechenleistungen an unseren tatsächlichen aktuellen Bedarf im Werk anzupassen“, bilanziert Philipp Knorr, Geschäftsführer von KUKA Industries. Da die Servicemitarbeiter bei KUKA bereits Kühlgeräte von Rittal aus ihrem Standardequipment kennen, kann das Personal so Wartungen an den Geräten ohne Probleme übernehmen.
EIN DRITTEL WENIGER ENERGIEVERBRAUCH
Mithilfe einer Outdoor-Kühllösung, die auf der industrieerprobten Blue e+ Technologie basiert, wird im Inneren des RZ-Containers mehr Raum für die stetig wachsende IT geschaffen durch die Anbringung an der Außenwand des Containers. Gleichzeitig sinkt der Energieverbrauch gegenüber konventioneller Rack-Klimatisierung um ein Drittel. Das macht es für Betreiber von RZ-Containern noch einfacher, Betriebs- und Energiekosten einzusparen.
KÜRZERE HERSTELLUNGS- UND LIEFERZEITEN
Alle Kühlgeräte sind dabei mit einem IoT-Interface ausgerüstet. Anhand der Web-Oberfläche hat der Betreiber alle Leistungsparameter der Kühlung im Blick. Auch die Bauweise der neuen RZ-Container hat einen positiven Effekt: Da die Kühlgeräte nun außen an den Container angebracht werden, entfällt die Installation des bislang notwendigen Doppelbodens, der Rack-basierten Kühltechnik und der Verrohrung innerhalb des Containers.