システムの電化

エネルギー転換を果たす

エネルギー分野の標準化を通じて、未来にふさわしいシステムを実現します

エネルギー転換を果たす

エネルギー転換への挑戦

気候保護とエネルギー転換は、企業にとって大きな課題となっています。エネルギー分野であれ、その他の産業分野であれ、ネット・ゼロには、複雑な要件を満たすだけでなく、国際競争力を確保する、環境にやさしい技術とソリューションが求められます。

エネルギー転換のとき

気候変動を止めるには、CO2排出量を最小限に抑える必要があります。 その解決策として、電力は再生可能な資源から調達し、増大するエネルギー需要にカーボンニュートラルで対応する「エネルギー転換」があります。

このビジョンを実現するために

  • 化石燃料の廃止
  • 安全で高性能なインフラの構築
  • 経済的な電気供給
  • 同時に、エネルギーの効率的な利用を追求

従来の「一方通行」のエネルギー供給は、直接利用するためにエネルギーを生成するか、それをメインの電力網に送る小規模なシステムの分散型インフラに置き換えられつつあります。

その結果、システム全体の複雑さが著しく増大するため、インフラストラクチャーを適応させ、拡張し、さらに検討する必要があります。

しかし、拡大は停滞しているようで、排出量は減るどころか、2022年には過去最高を更新しました。先進工業国として、私たちは開発を進めなければなりません。

成功の鍵は、デジタル化とそれに伴うあらゆる分野のネットワーク化にあります。より持続可能な社会を実現するためには、関係者全員が一致団結して取り組むことが必要です。

将来のエネルギーシステムに求められる、デジタル化、信頼性、持続可能性

リタール、そして姉妹会社のEPLANとGerman Edge Cloudは、設計・エンジニアリングから構築・プラント管理までの全プロセスに適したソリューションを提供しています。システマチックなデジタル化と標準化による業務の自動化で、より効率的に将来に備えることができます。

課題はチャンス

リタールは、エネルギー業界特有の課題に対応した、モジュール式を含んだ標準化されたソリューションなど、テーラーメイドの製品群を提供しています。

市場セグメントと電力の効率的な使用について、詳細をご覧ください。

リタールが提供する「電化」

エネルギー分野のさまざまな要件に対応する基本のソリューションは、モジュール式のシステムとして利用できます。事前に構成されたソリューションを使用すると、関連する EPLAN プロジェクト計画と完全なドキュメントを直接受け取ることができるため、「効率的な設計とエンジニアリング」が保証されます。 リタールはバスバー システムを使用してお客様の仕様に適切なエンクロージャーを構成し、組立センターでお客様が提供する空気遮断器 (ACB) も取り付けます。
※現在、日本では空気遮断器の取り付けは対応しておりません。

貴重な時間を節約し、コアコンピタンスに集中することができます。

拡張性の高いモジュール式システムにより、ソリューションを柔軟に構成することができます。また、メーカーに依存しないRi4Powerシステムの組み立てにより、あらゆる有名メーカーのサーキットブレーカーに対応し、最大限の汎用性を実現しています。要件の変更に応じて、システムはいつでも拡張可能できます。

リタール製品の確かな品質と信頼性にご安心ください。試行錯誤を重ね、認定されたリタールのシステム技術は、最大限の安全性と信頼性を提供し、 エネルギー転換に必要な安定した供給を実現します。

国際規格や規制に準拠しているため、世界中でリタールのソリューションを利用することができます。さらに、世界各地に生産・サービス拠点を持つリタールは、どのような場所でも現地サポートがあり、国際ビジネスをより確実なものにします。

Success Stories.

H2 Core Systems

Hydrogen go!

Green hydrogen is set to drive forward the energy revolution. But how can this environmentally friendly energy source best be used in industry? There are various options, one of which comes from H2 Core Systems. The company’s modular technology solution...

Kölner Verkehrs-Betriebe/SBRS GmbH

Charged up in 60 minutes

Charging infrastructure is one of the major stumbling blocks as we switch to electric mobility. For example, if urban bus routes are changed to e-mobility, they will also need powerful charging stations. The Cologne Public Transport Authority (Kölner...

Tesvolt AG

Logistics company frees itself from the power grid

A growing number of shipping companies are becoming independent from the power grid, and with good reason – electricity prices are continuing to rise, while power cuts are very costly. Besides being a logical and climate-friendly solution, generating...

Battery storage systems for electric charging stations

Rapid charging made easy

The automotive industry is making the switch. From Audi and Volvo to Fiat and Vauxhall, ever more manufacturers are committing themselves to a date for saying goodbye to internal combustion engine technology. However, there are still a number of...

ユースケース:風力発電事業者

どのような風にも対応

カナダの森林の中、オーストラリアの人里離れた村の周辺、あるいは北海の海上であろうと:風力タービンは、20年以上にわたって確実に電力を供給する必要があります。そのためには、内部の電子機器を、寒さ、過熱、ほこりから保護し、確実に機能させる必要があります。

H&W Control GmbH

水力発電で先を行く

パナマの最高峰である Volcán Barú (バル火山) にある設備の場合、H&W Control 社は、リタールのエンクロージャーを採用することにしました。パナマに納入されたのは、5つのフィールド (3つは、バスバーシステム RiLine 1600 A を搭載したエネルギー管理用フィールド、2つは、設備を制御するためのフィールド) でした。