Referanslar

Nasıl kazanan olursunuz

Otomobil üretiminde, rüzgar türbinlerinde, yolcu gemilerinde veya hava alanlarında - Rittal çözümlerinin kullanım olanakları çok çeşitlidir.

Özel gereksinimleriniz var mı? Kapsamlı sektörel Know-how’ımız ile size en iyi ve en uygun çözümleri ve hizmetleri sunabiliriz. Aşağıdaki müşteri referanslarından sizin de nasıl yararlanabileceğinizi ve kazananlar arasında yer alabileceğinizi öğrenin.

Lidl Finlandiya

Alışveriş bu kadar zekice yapılabilir

Ve yine alışveriş listesinin başında olmasına rağmen rafta kahve bulunamaz. Bu, Finlandiya'daki LIDL'de olamaz, çünkü Rittal'in IT'si rafların her zaman oldukça dolu olmasını sağlar.

Meurer etechnik GmbH & Co. KG

“AX kesinlikle daha esnek"

Kumanda ve pano üretiminde zaman kaybı yaratanlar arasında manüel faaliyetler yer alır. Gerçekten hız kazandıranlar tercih edilir: Kullanımı daha kolay, daha hızlı ve daha fazla tasarım serbestliği sunan çözümler. Üretimde daha fazla verimlilik için...

SBRS GmbH

Yağmura ve güneşe karşı korumalı

Harika bir iklim için Freiburg / Breisgau'da e-otobüsler sürülür. SBRS GmbH'nin rüzgar ve hava koşullarına ve ayrıca kişilerin erişimine karşı mükemmel koruma sağlayan Rittal bileşenlerine sahip araştırmaya dayalı özenle yapılmış şarj altyapısı,...

thyssenkrupp Steel

thyssenkrupp Steel, Rittal Edge veri merkezleriyle IT altyapısını genişletiyor

Rittal'in Edge veri merkezlerinin yardımıyla thyssenkrupp Steel, çok çeşitli çelik üretim süreçlerinin dijitalleşmesini ilerletmek için gerekli IT kapasitelerini doğrudan üretim tesislerinde hızlı ve esnek bir şekilde oluşturuyor. Bu amaçla, Cloud...

Schweizer Südostbahn AG

Olağanüstü kullanılabilirlik için geleceği güvenli veri merkezi

Trenlerin dakikliği, Schweizerische Südostbahn için en yüksek önceliktir. Bunun için kesinlikle güvenilir bir şekilde çalışan bir IT gereklidir.

Tritium

Herkes için e-mobilite

Rittal ürünlerinin uluslararası mevcudiyeti ve kalitesi sipariş için belirleyici oldu. Rittal çözümü, her şeyin ötesinde şarj istasyonlarının hassas elektrikli bileşenlerini çevre etkilerinden korumak için kullanılır.

Songdo

Kore'de Akıllı Kent

Akıllı kentler olarak adlandırılan ağ bağlantılı ve yüksek teknolojili yaşam alanları, yaşamı ve çalışmayı iyileştirmeyi ve aynı zamanda onları daha sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlamaktadır. Bunlardan biri, örneğin Güney Kore'nin Incheon kentinin...

Elektro Löscher

Sekiz kişilik bir şirkette otomasyon

Küçük zanaat işletmesi, Rittal Automation Systems otomasyon çözümlerine yatırım yapar ve yeni müşteriler kazanır.

Dubrovnik Havalimanı

Yüksek kullanılabilirlik, güvenilirlik ve kalite için Rittal Veri Merkezi

Hava limanı yönetimi için hatasız bir IT altyapısı şarttır. Dubrovnik Hava limanı 7/24 açık olduğundan, karar verme sürecinde BT altyapısının güvenilirliği, kullanılabilirliği, güvenliği ve kalitesi en önemli faktörlerdi.

Zweifel Pomy-Chips AG

Rittal Hygienic Design kabinleri kalite taahhüdünü destekler

Zweifel Pomy Chips'te gıda üretimi sıkı düzenlemelere tabidir. Burada, paslanmaz çelikten yapılmış Rittal panoları ve kumanda gövdeleri, iç kalite ve uluslararası ISO ve IFS yönergelerine uyumu garanti eder.

Bauer Systeme

En başından beri veri kalitesi

Kumanda ve pano sistemi üretiminde başarı faktörleri olarak kapsamlı otomasyon ve tüm süreçlerin tutarlı dijitalleştirilmesi.

ARRI

Yeni bir veri merkezi için kırmızı halı

Dijital teknoloji son yıllarda film endüstrisinde devrim yarattı - büyük veri burada da önemli hale geldi. Film yapımcılarının karşılaştığı zorluklardan biri, bu miktardaki veriyi hızlı ve güvenli bir şekilde işleyebilmektir. Bu nedenle film teknolojisi...

Schaper Steuerungstechnik

Uygulamada VX25

Pano sistemlerini zamanında üretmek ve gerekli teslim tarihlerine uymak, orta ölçekli pano sistemi üreticisi için en büyük zorluklardan biridir. Rittal'in yeni VX25'i zaman tasarrufu sayesinde uygulamalı testlerde kendini gösterir.

WUND group

Kesintisiz havuz keyfi

Müşterilerin düzgün çalışmaya güvenebilmesi için büyük miktarda verinin günün her saatinde işlendiği durumlarda, veri merkezindeki arıza güvenliği iş açısından elzemdir. Bu nedenle WUND group Almanya genelindeki termal kaplıca tesisleri için bağımsız...

Dormann + Winkels

RiLine Compact ile kurulum sırasında zamandan tasarruf edin

Küçük yardımcı tahrikler için elektroteknik bileşenlerin yerleştirilmesi, Dormann + Winkels'e defalarca sorun haline geldi. Rittal'in bunun için bir çözümü var.

Synchro Engineering

Rekor sürede pano projesi

On saatten 90 dakikaya kadar: Rittal otomasyon çözümü ile panoların hızlı ve hassas işlenmesi.

Schaltanlagenbau Westermann

Pano üretiminde kağıtsız üretim

Panodaki bileşenlerin kablolarını döşerken çok fazla manuel çalışma gereklidir. Eplan'ın bir çözümü, verimlilikte kazanç vaat ediyor.

SUISA

Veri merkezinde müzik

SUISA’nın eski veri merkezi 1960'larda kuruldu ve 150 metrekarenin tamamı soğutuluyordu. İsviçreliler Rittal'de güvenli ve enerji açısından verimli bir çözüm buldu.

Plenge

Paslanmaz çeliğin hızlı ve otomatik işlenmesi

Rittal Automation Systems'ın yeni lazer işleme merkezi ile Plenge, paslanmaz çelik gövde gereken siparişleri hem kolayca işliyor hem de belirgin şekilde daha hızlı uyguluyor.

Cargill B.V.

Süreç güvenilirliği garantisi

Uluslararası faaliyet gösteren Cargill Grubu, yüksek proses güvenilirliği ve profesyonel servis teklifinden faydalanmak için Rittal soğutma ünitelerini tercih etti.

Müşteri Uygulaması

Uluslararası telekomünikasyon sağlayıcısı: Yüzde 100 kullanılabilirlik

ABD'nin önde gelen telekomünikasyon sağlayıcılarından biri, yeni bir araştırma ve test sistemi için soğutma ve izleme de dahil olmak üzere esnek bir şekilde yapılandırılabilir IT kabinlerine ihtiyaç duydu ve çözümü Rittal'de buldu.

GSA Elektrotechnik und Engineering

Küçük pano sistemleri için modüler sistem

Açık ve kompakt bir şekilde maksimum 80 A gerektiren bir güç dağıtım sistemini nasıl kurarsınız? GSA Elektrotechnik und Engineering GmbH ekibi bu soruyla karşılaştı ve çözümü Rittal'in RiLine Compact’ı ile buldu.

Haberkorn GmbH

Konteyner çözümü - kompakt ve geleceğe dönük

Haberkorn GmbH müşterileri için, çalışan bir IT kritik öneme sahiptir, çünkü 200.000 ürünün Avusturya'daki yerlerine ek olarak İsviçre, Macaristan, Slovenya ve Hırvatistan'da da mevcut olması gerekmektedir. Şirket, Rittal veri merkezi konteynerlerinde...

Van Meer Industrial Services

Rittal Automation Systems ile bir üst seviye kumanda üretimi

Hollandalı Van Meer Industrial Services şirketinde yeni bir dijital proses kontrol sistemi, tasarım, iş hazırlığı ve nihai montajın optimize edilmesini sağlamaktadır.

Meyer Werft

IT sistemlerini deniz tutmamalı

"Norwegian Joy", Papenburg'daki Meyer Werft'te şimdiye kadar inşa edilen en büyük gemidir. Rittal'in güçlü IT sistemleri, açık denizlerde 4.000'den fazla yolcu ve yaklaşık 2.000 mürettebat için mümkün olan en yüksek konforu sağlar.

STIWA Automation

Yüzde 80 daha az enerji

STIWA Automation GmbH'de düzenli olarak enerji tüketimi ölçümleri yapılmaktadır. Bazı durumlarda makineler hareket etmek için iklimlendirme ile kıyaslandığında daha az enerji harcamaktaydı. Şirket artık panolardan ısı tahliyesi için enerji tasarruflu...

B. Braun

Endüstri 4.0 gereksinimleri için hızlı bir veri merkezi

Dünyanın önde gelen tıbbi teknoloji ve farmasötik ürün üreticilerinden biri olan B. Braun'daki IT uzmanları gerçek bir zorlukla karşı karşıya kalmışlardı: Yeni, ultra modern bir üretim tesisi, IT altyapısının hızla genişletilmesini gerektiriyordu.

Gartner Elektrotechnik

Otomatik pano işleme sayesinde büyüme

Gartner Elektrotechnik için bir şey nettir: Büyümek isteyen, insana altyapıya ve makinelere yatırım yapmak zorundadır. Bu nedenle Yukarı Avusturyalı sistem üreticisi, Rittal'in Perforex LC 3015 3D lazer işleme merkezini Ağustos 2017'de faaliyete geçirdi...

Airbus

Güvenlik testleri olarak uçuş simülasyonları

Bir A320, Hamburg-Finkenwerder'deki Airbus fabrikasının pistinden ilk kez havalanmadan önce, uçak fonksiyonlarının kapsamlı testleri ve simülasyonları gereklidir. Donanımla birlikte bir panoya kurulan güçlü simülasyon bilgisayarları, yeterince...

Baumgartner Automation

Sertifika kazanır

Avusturyalı Baumgartner Automation şirketi öncelikle inşaat sektöründen gelen taleplere hizmet etmektedir. Bunların arasında, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir taş ocağı için büyük bir sipariş gibi etkileyici referans projeler yer almaktadır....

ene't GmbH

Rittal'in veri merkezi konteynerleri - hızlı ve güvenli

Ekonomik başarıyı sağlamak için ene't GmbH için yüksek performanslı ve arıza emniyetli bir veri merkezi çok önemlidir. Enerji sektöründen 500'den fazla müşteri aynı zamanda IT hizmetlerinin yüksek kullanılabilirliğine de güvenmektedir. Ene't, bu hizmeti...

APEG

Perforex, süreçleri üçte iki oranında kısaltıyor

Rittal Automation Systems’in Perforex ile otomatik hale getirilen pano işleme süreçlerinin tam tutarlılığını sağlar.

Nestlé Schweiz

Hijyenik Dizayn HD

Nestlé, yeni makineler satın alırken tedarikçilerinden en son proses teknolojisini, yüksek kullanılabilirliği ve hijyenik tasarımı talep eder. Rittal'den de talebi budur.

Pneumatechnique Ltd.

Pano üreticisi, Rittal otomasyon çözümü ile maliyetleri düşürür

İngiliz pano üreticisi Pneumatechnique Ltd. otomasyon yoluyla işletme maliyetlerini düşürmenin yollarını arıyordu ve doğru çözümü Rittal'de buldu.

Vitens Water Company

İçme suyu tedariğinde dijitalleşme

Hollanda'daki en büyük su işleri, içme suyu tedarikini daha da güvenilir hale getirmek için şebekeyi “dijitalleştiriyor”. Vitens, gerekli ölçüm verilerini toplamak için bileşenleri sağlam Rittal dış mekan gövdelerinde barındırmaktadır.

Universal Investment

Rekor sürede veri merkezi

Dinamik şirket büyümesi, sermaye yönetimi şirketi Universal-Investment'in taşınmasına yol açtı. Proje planındaki en kritik bileşen olan Frankfurt/Main'deki yeni yerinde her şeyden önce yeni bir veri merkezi kurulacaktı. Rittal sadece altı haftada veri...

Manner

Rittal ve çikolata fabrikası

Geleneksel şirket Manner, üretim sahasına büyük yatırımlar yapmaktadır. Manner genel merkezinin yeni inşaatı sırasında yeni bir veri merkezi de kuruldu. Rittal, IT altyapısını sağladı.

Fill Gesellschaft m.b.H

Perforex ile tutarlı pano işleme

Fill GmbH'de tüm işaretler dijitalleşmeyi gösteriyor. Şirket, Eplan ve Rittal çözümleri tarafından desteklenmektedir.

Schubert Elektroanlagen

Gelecek otomasyonundur

Schubert Elektroanlagen, diğer şeylerin yanı sıra bir Perforex ile hız ve kalite gereksinimlerini karşılamaktadır. Rittal panosunun sanal yapısı, Eplan'ın Eplan ProPanel tasarım çözümünün yardımıyla gerçekleşir.

EVVA Sicherheitstechnologie

Rittal Blue e+ ile enerji tasarrufu

EVVA Sicherheitstechnologie GmbH, kurumsal sosyal sorumluluk stratejisinin çerçevesinde sürdürülebilirliğe kendini adamıştır. Rittal'in yeni Blue e+ iklimlendirme serisi gibi yenilikçi bileşenler EVVA'nın enerji tasarrufu yapmasına yardımcı olur.

Meurer-etechnik

Yatırım, rekabet gücü sağlar.

Pano üreticisi, atölyede otomasyon ile müşterilerin daha kısa teslimat süresine ilişkin taleplerini yerine getirir.

Provinz Südholland

Provinz Südholland, Rittal'in IT altyapısıyla su ulaşım yollarını açıyor

Provinz Südholland, Güney Hollanda su ulaşım şebekesinde 78 köprü ve savağı yönetmekte ve güvenliğini sağlamaktadır. Su yapılarının kontrolü, örneğin gemilerin geçişi için köprülerin ve savakların açılması ve kapatılması için, Provinz Südholland, her...

Pezag Elektro AG

Rittal ile hassas şekilde planlanan güç dağıtımı

Pezag Elektro AG, Schaffhausen/İsviçre'deki stadyum inşaatına ilişkin sıkı talepleri karşılamak için Rittal gibi ortaklara güvenir.

Chindata

Sadece yedi ayda veri merkezi

Çin'in en büyük Cloud ve sunucu barındırma sağlayıcılarından biri olan Chindata Co. Ltd., yeni bir veri merkezini olabildiğince çabuk uygulama talebiyle karşı karşıya kaldı ve tasarım ve uygulama ortağı olarak Rittal'i seçti.

Xylem Services GmbH

Rittal'den Blue e+ soğutma cihazları ile işletme maliyetlerini azaltma

Kabin sistemlerinin soğutulması için Xylem Services GmbH, Rittal'in Blue e+ serisi soğutma cihazlarına güvenir ve her yıl beş haneli bir tutardan tasarruf eder.

TESVOLT

Dağda sıcak su

Coburg bölümündeki Alp Derneği kulübesinin elektrik enerjisi, bir fotovoltaik sistemi ve bitkisel yağla çalışan CO2 nötr bir ısı üretim santralı ile üretilir ve depolanır. Kulübenin ziyaretçileri sıcak duşlardan, kurutma odasından ve hatta internetten...

W. Althaus AG

Kumanda ve pano sistemi üretiminde otomasyon

Kumanda ve pano sistemi üretiminde çok fazla optimizasyon potansiyeli bulunmaktadır. İsviçreli şirket W. Althaus AG, tüm süreçleri inceledi ve mümkün olduğunca otomatik hale getirdi.

Nestlé Schweiz

Kavrulmuş kahve için enerji verimliliği

Gıda endüstrisi sadece proses ısısına ihtiyaç duymaz, aynı zamanda mümkün olduğu kadar enerji tasarruflu olarak sürekli soğutulmalıdır. Yiyeceklerin yalnızca soğukta saklanması veya hızlı bir şekilde dondurulması değil, aynı zamanda elektrikli...

Commeo

Elektrik kesintisinden korkmayın

Commeo, enerji depolama sistemini geliştirirken endüstride kullanıma uygun bir sistem uygulamak için bir ilke imza attı. Gövde teknolojisinde şirket, Rittal'in VX25 pano sistemine güvendi.

Ford Motorenwerke

Soğutma cihazlarının servis ve verimlilik kontrolü, potansiyel tasarrufları gösterir

Köln'deki Ford motor fabrikasında, bir yıl içinde sistem, arızalı soğutma cihazları nedeniyle, bir çok kez durduruldu. Rittal'in tüm soğutma cihazlarının üreticiden bağımsız envanterini çıkarma ve ayrıca potansiyel enerji tasarruflarını dikkate alma...

Weiling

Organik ürünler revaçta

Coesfeld'deki organik toptancı Weiling, muazzam bir büyüme yaşıyor. Toptancının lojistik için yeni, istikrarlı bir IT altyapısına ihtiyacı vardı.

Alexander Bürkle

Dijital ikiz ile elektrik tasarımı

Güney Almanya'da 22 yerde yaklaşık 800 kişiyi istihdam eden Alexander Bürkle şirketi, şu anda bir elektrik/elektronik toptancısından müşterilerine bina teknolojisi ve endüstri sektöründe akıllı tasarım desteği sunan bir servis sağlayıcıya dönüşüyor ve...

Amerikalı Perakendeci

E-ticaret süreçleri Rittal ile arıza emniyetli ve enerji tasarruflu gerçekleştirilir.

ABD'li bir internet perakendecisi, büyük mağazalardaki IT altyapısını Rittal sistemleriyle modernize etti ve ayrıca enerji tasarrufu sağladı.

Bürger

Islak temizleme sırasında kontrol elektroniğinin güvenilir koruması

Her gün yaklaşık 1,5 milyon mantı, Suebyalı aile şirketi Bürger'de üretiliyor. Bürger, ürünlerinin üretiminde en modern üretim ve proses teknolojisinin yanı sıra en yüksek hijyen standartlarına da büyük önem vermektedir.

Celler Land Geflügel

Kumanda elektroniğinin hijyenik koruması

Celler Landgefügel şirketinden her gün 500.000'den fazla pakette taze tavuk eti çıkmaktadır. Taze beyaz et üretiminde en yüksek hijyen standartlarına uyulmalıdır.

XPAR Vision

Üretim süreçlerinin IT destekli izlenmesi

Cam üretiminde, aşırı sıcaklıklar ve her yerde bulunan toz, hassas ölçüm sistemleri için büyük bir risktir. Bu nedenle, cam üretiminin aşırı ısısına dayanabilecek bir IT altyapı gereklidir.

Voith Turbo

%70 daha az enerji maliyeti

Üretimdeki işleme merkezlerinin pano iklimlendirmesinde, Rittal'in modern Blue e+ soğutma cihazlarına geçilerek verimlilik açısından büyük bir potansiyel elde edildi.

Ingela GmbH

İlk uzatılmış çalışma tezgahı - şimdi profesyonel hizmet sağlayıcı

Otomasyonun potansiyelinden tam olarak yararlanmak istiyoruz” diye açıklıyor Yönetici Ortak Ingo Straub. Bu, daha ileri otomasyon adımları için temel oluşturdu.

Huuskes

Hijyenik olarak paketlenen yangın söndürücüler

Sadece gıda işleme makinelerinin her zaman hijyenik olarak temiz olması gerekmez, aynı zamanda üretim alanının yakın çevresi de en yüksek temizlik gereksinimlerini karşılamalıdır. Hollandalı gıda işleme şirketi Huuskes, bunun yangın söndürücüler gibi...

National Bank of Kuwait

% 99.982 kullanılabilirlik ile IT

Yüzde 99,982 kullanılabilirlik veya yılda yalnızca 1,6 saatlik kesinti - bunlar, bir veri merkezinin Uptime Institute for Tier III sertifikasının koşullarıdır. Yeni bir veri merkezini mevcut bir binada bu katı kuralları karşılayacak şekilde donatmak...

CPS Case Packing Systems

İyi paketlenmiş

Rittal'in toplam 54 VX25 büyük pano sistemi, Hollanda, Stramproy'daki CPS Case Packing Systems üretim sahasındadır. Bunlar şirketin Kanadalı bir donmuş ürün üreticisi için inşa ettiği dokuz paketleme hattına ait elektronik kumanda bileşenlerini...

Bosch Rexroth AG

Demir dökümhanesinde bir soğutucu

Bosch Rexroth GmbH, bir kum işleme tesisi de dahil olmak üzere Lohr am Main konumunda kendi dökümhanesini işletmektedir. Sıra kontrol teknolojisini korumaya geldiğinde şirket, sıvı bazlı bir soğutma çözümü olan Rittal'in Top Therm soğutma cihazını...

İtalyan perakendeci

Müşteri kraldır

Bir İtalyan süpermarket zinciri, müşteriler için benzersiz bir alışveriş deneyimi ve IT süreçlerinin yüksek kullanılabilirliğini sağlamak için Rittal'in IT altyapısına güveniyor.

Duim techniek

VX25 büyük pano sistemi ile montaj süresinden tasarruf edilir

Duim techniek'teki yaklaşık 30 çalışan tarafından kurulan akıllı kumandaların her biri benzersizdir ve üretimi emek yoğundur. Rittal'in büyük pano sistemi VX25, montaj sırasında zamandan tasarruf etmenin olanağı sunar.

Aspin Kemp & Associates (AKA)

Denizdeki sondaj gemilerinden mikro şebekelere

Kanada'nın Prince Edward Island eyaletinde bulunan AKA, petrol ve gaz endüstrisinde derin deniz, açık deniz ve endüstriyel uygulamalar ile denizde ve karada güç kaynağı için çözümler sağlayıcısıdır ve Rittal çözümlerine güvenmektedir.

Thermia

Tutarlı veriler üretkenliği artırır

Kumanda ve pano sistemi üretiminde orta ölçekli şirketler için en büyük zorluk, projeleri olabildiğince verimli bir şekilde yürütmek ve aynı zamanda yüksek kalite sunmaktır. Tasarımdan üretime kadar yüksek derecede otomasyon ve tutarlı veri depolama bu...

Kullanım durumu: Rüzgar türbini işletmecileri

Her sert esintiye karşı donanımlı

İster Kanada ormanlarında, ister Avustralya'nın uzak köylerinde veya Kuzey Denizi'nde: Rüzgar türbinleri yirmi yılı aşkın bir süre boyunda güvenilir şekilde elektrik sağlamalıdır. Bunun için içerideki elektronik aksamın soğuktan, aşırı ısınmadan ve...

Ceratec

3D ile endüstri 4.0 yolunda

Herkes Endüstri 4.0 bağlamında üretimin optimizasyonundan bahsediyor. Belçika Şirketi Ceratec'in yönetim kurulu, Endüstri 4.0 ile ilerlemeye karar verdi.

Vidal Automatización y Control

Verimliliğe odaklı kumanda ve pano sistemleri üretimi

Esneklik ve hızlı üretim, bugün kumanda ve pano sistemleri üretiminde belirlenen ana gereksinimlerden ikisidir. Bu zorluklarla İspanyol Vidal Automatización y Control şirketi de karşılaştı ve işlemleri değer artırma zinciri boyunca daha verimli hale...

Tophinke

Temiz süt üretimi

Süpermarkette bir yoğurt veya çikolataya el uzatan müşterilerin üretim sürecinin temizliği konusunda endişelenmelerine gerek yoktur. Ön koşul, gıda üretim sistemlerindeki tüm makine, sistem ve bileşenlerin temizlenebilmesi ve hijyenik bir tasarıma sahip...

Canal Marine & Industrial

Standart hale getirilen sistem - Great Lakes'de hibrit tahrikler

2019 yılında, Cleveland, Ohio'dan Great Lake Towing nakliye şirketi, hibrit motorlu ilk üç römorkörü hizmete soktu. Rittal, elektrikli tahrikler için pano sistemi teknolojisi ortağı olarak gemide.

CSP terminali

Panoların rüzgara ve hava koşullarına dayanmaları gerektiğinde

Deniz havası elektrik tesisatları için sağlıklı değildir. Burada optimum koruma gereklidir - kural olarak bu, elektroteknik bileşenleri çevre etkilerinden güvenilir bir şekilde koruyan bir panodur.

Bepacom

Sürdürülebilir teknolojinin temeli olarak VX25

Bepacom şirketi yeni, tamamen enerji nötr şirket binasını inşa ettiğinde, gerekli elektrik sistemleri için kullanılacak gövde teknolojisine hızlı bir şekilde karar verildi: Rittal'in büyük pano sistemi VX25 bunun için ideal platformu sunmaktadır.

H&W Control GmbH

Hidroelektrikte lider

H&W Control, Panama'nın en yüksek dağı olan Volcán Barú'daki bir sistem için Rittal panolarına güvendi. Üçü RiLine 1600 A bara sistemi ile enerji yönetimi ve ikisi sistemin kumandası olmak üzere beş panel Panama'ya teslim edildi.

Demando GmbH

Kaiserslautern için modern veri merkezi

Pfalz’ın “Silikon Vadisi” olarak Kaiserslautern, önemli bir IT konumu haline geldi. Demando GmbH'nin veri merkezi, kendi veri merkezine ek olarak, diğer resmi kurumların IT uygulamalarını iki ayrı veri merkezinde barındırmaktadır ve yılda 40.000...

ATR Industrie-Elektronik GmbH

UL sertifikası ile ABD pazarına uygundur

Krefeld'de bulunan ATR Industrie-Elektronik GmbH, ABD'de bir sunta üretim tesisi için toplam 150 metrelik panolu bir pano sistemi üretti. Barnwell, Güney Carolina'da sorunsuz kabulü sağlamak için sistemin UL uyumlu olması gerekliydi.

OSI Food Solutions

Burger endüstrisi için hijyen

Saf hijyen - OSI Food Solutions Germany tam olarak bunu ilke edinmiştir ve bunun için en son teknolojiyi kullanır.

Ripploh Elektrotechnik & Engineering

Sekiz saatte 1.500 kabloya kadar

Andreas Ripploh'un amacı, otomasyonu ilerletmeyi sürdürmektir. Örneğin, Ripploh Elektrotechnik & Engineering şirketinde, kablo montajında randımanı önemli ölçüde artıran Rittal'in bir Wire Terminal’i şu anda çalışmaktadır.

Fest GmbH

İki kat daha hızlı

Yan tüketicilerin büyük kumanda ve pano sistemlerine bağlanması, o zamana kadar genellikle çok sayıda el işçiliği gerektirmekteydi Çünkü bu yan tüketicilere enerji sağlayan daha küçük güç dağıtıcıları ile tüm bileşenlerin kablolarının ayrı ayrı...

Bosch Rexroth

%50 daha az enerji tüketimi

Takım tezgahlarının enerji gereksinimleri hafife alınmamalıdır. Sadece pano ve millerin soğutulması, ihtiyacın yüzde 15'ini oluşturmaktadır. Bosch Rexroth'taki bir CNC torna tezgahında yapılan test kurulumu, Rittal'in yeni Blue e+ soğutma grupları ile...

Engie Fabricom

Robust planning data for easy conversion to VX25

To enhance project efficiency, a panel builder and switchgear manufacturer must fulfil two core requirements: data must be available from end to end, and must be of high quality. Belgium-based Engie Fabricom has demonstrated how this can be achieved.

Elpex AG

Dekupaj testerelerinden otomasyon pano işlemeye kadar

Elpex uses a Perforex machining centre and a Secarex AC 15 cutting centre from Rittal Automation Systems to automate workshop processes.

Diselcom

Switchgear system with form separation delivers robust safety

A modern recycling plant requires sophisticated facilities, such as the Complejo Medioambiental in Gipuzkoa in the south of San Sebastian – for which Spanish panel-building and switchgear specialist Diselcom recently implemented a Form 4b low-voltage...