Individualisierung spielt im Schaltschrankbau eine zentrale Rolle. Sie beginnt bereits bei der Auswahl des passenden Gehäuses. Je nach Einsatzgebiet müssen Schaltschrankgehäuse unterschiedliche Anforderungen erfüllen.
In den Technikräumen einer Fabrik kommen meist Einzel- und Anreihschränke aus Stahlblech zum Einsatz. An einer Bahnlinie wird dagegen eine korrosionsbeständige Outdoor-Variante benötigt, die optimal an die äußeren Bedingungen vor Ort angepasst ist.
In hygienisch sensiblen Bereichen, beispielsweise in der Lebensmittelindustrie, gelten wiederum andere Voraussetzungen. Hier stellen unter anderem die Reinigung und die erforderliche Keimfreiheit besondere Anforderungen an das Schaltschrankgehäuse.
Welches Schaltschrankgehäuse eignet sich für welchen Anwendungsfall?
Die folgende Übersicht zeigt, welche Materialien und Schutzarten für unterschiedliche Einsatzorte geeignet sind. In der Praxis muss dennoch jeder Anwendungsfall individuell geprüft werden.
Welches Schaltschrankgehäuse eignet sich für welchen Anwendungsfall?
Die folgende Übersicht zeigt, welche Materialien und Schutzarten für unterschiedliche Einsatzorte geeignet sind. In der Praxis muss dennoch jeder Anwendungsfall individuell geprüft werden.
| Einsatzgebiet | Material | Schutzart |
|---|---|---|
| Technikräume, Produktionshallen, Innenbereiche, keine sensible Anwendung, Außenbereiche | Stahlblech verzinkt | IP20 bis IP55 |
| Technikräume, Produktionshallen. sensible Anwendungen, Außenbereiche | Pulverbeschichteter Stahl | IP54 bis IP65 |
| Lebensmittelindustrie, Pharma, Offshore, chemische Industrie | Hochlegierter Edelstahl, Silikondichtungen im Hygienebereich | IP66 bis IP69 |
| Wasser-/Abwassertechnik | Kunststoff, Edelstahl | IP65 bis IP67 |
| Offshore, Leichtbau, Außen- und Allwettereinsatz | Aluminium, Kunststoff, Edelstahl | IP54 bis IP65 |
Schaltschrank-Zubehör und Formausschnitte individuell auswählen
Neben dem geeigneten Gehäuse wird auch das passende Zubehör benötigt. Abhängig vom jeweiligen Anwendungsfall können dazu beispielsweise folgende Komponenten gehören:
- 180°-Scharniere
- Chassis
- Griffsysteme
- Verschlusssysteme
Werden mehrere Schaltschränke miteinander angereiht, können außerdem unterschiedliche Anreihverbinder verwendet werden.
Die Montageplatten einer Anreihung lassen sich mithilfe eines Montageplatten-Zwischenstücks miteinander verbinden. Dadurch entsteht von einem Schaltschrank zum nächsten eine durchgängige Montagefläche.
Auch das Stromverteilungssystem RiLineX wurde so entwickelt, dass bei einer Anreihung die gesamte Montagefläche überbaut werden kann. Aufgrund der verfügbaren Produktvielfalt lässt sich das Zubehör individuell an die Anforderungen des jeweiligen Projekts anpassen.
Kabelzuführung und Formausschnitte im Schaltschrank
Schaltschränke verfügen über Bodenbleche oder Flanschplatten für die Zuführung von Kabeln. Idealerweise werden diese mit einem abgestimmten Sockel-Konzept kombiniert.
Für die Montage von Bedien- und Anzeigenelementen sind häufig Formausschnitte in der Schaltschranktür erforderlich. Die genaue Position der Ausbrüche und Bohrungen richtet sich immer nach dem individuellen Anwendungsfall.
In vier Schritten zum individuellen Schaltschrank
Die zahlreichen Möglichkeiten zur Individualisierung können die Auswahl und Planung eines geeigneten Schaltschranks aufwendig machen.
Rittal hat deshalb den intuitiv bedienbaren Schaltschrank-Konfigurator RiPanel entwickelt. Er erleichtert die bedarfsgerechte Konfiguration mithilfe eines digitalen Zwillings erheblich.
Mit geringem Zeitaufwand lassen sich individuelle Schaltschränke in nur vier Schritten fehlerfrei erstellen. RiPanel führt die Nutzerinnen und Nutzer Schritt für Schritt durch den gesamten Konfigurationsprozess.
Im ersten Schritt wird das geeignete Schranksystem ausgewählt. Damit das passende Gehäuse möglichst schnell gefunden werden kann, stehen Filter für folgende Merkmale zur Verfügung:
- Schranktyp: Welche Produktreihe von Rittal kommt für die Anwendung infrage?
- Material: Soll der Schaltschrank aus Kunststoff, Stahlblech oder Edelstahl bestehen?
- Abmessungen: Welche Breite, Höhe und Tiefe darf das Gehäuse aufweisen?
- Türen: Wird ein Schrank mit einer oder mit zwei Türen benötigt?
- IP-Schutzart: Gegen welche Umwelteinflüsse muss das Schaltschrankgehäuse geschützt sein?
Jeder Schranktyp wird im Konfigurator als dreidimensionales CAD-Modell dargestellt. Das gewünschte Modell lässt sich mit nur einem Klick auswählen und anschließend beliebig drehen und von unterschiedlichen Seiten betrachten.
Sobald das passende Gehäuse feststeht, kann das erforderliche Zubehör ausgewählt werden.
RiPanel nimmt bereits eine Vorauswahl vor. Der Konfigurator zeigt nur Zubehörteile an, die mit dem ausgewählten Gehäuse kompatibel sind. Durch die integrierte Plausibilitätsprüfung sind Fehlbestellungen oder Fehlkonstruktionen ausgeschlossen.
Zusätzlich erhalten Nutzerinnen und Nutzer Vorschläge für empfohlenes Zubehör, das besonders häufig mit dem gewählten Gehäuse kombiniert wird.
Grundsätzlich stehen folgende Zubehörkategorien zur Verfügung:
- Sockel und Boden
- Türen und Verschlüsse
- Dach- und Wandbefestigung
- Innenausbau
- Systemleuchten
- Erdung
- Schienensysteme
- Kabelführung
- Klimatisierung
- Stromverteilung
Zubehör im digitalen Zwilling montieren
Alle ausgewählten Zubehörteile können direkt im 3D-Modell und damit im digitalen Zwilling des Schaltschranks montiert und betrachtet werden.
Das Tool positioniert beispielsweise eine Schaltschrankleuchte automatisch im dreidimensionalen Modell. Gleichzeitig wird auch das dafür erforderliche Befestigungszubehör ergänzt. Auf diese Weise lassen sich Fehlkonstruktionen vermeiden.
Durch die Verbindung mit dem Rittal Onlineshop und eine automatisch mitlaufende Stückliste besteht jederzeit Transparenz über die Gesamtkosten.
Nach der Auswahl des Zubehörs können in RiPanel individuelle Öffnungen im Gehäuse platziert werden. Eigene oder bereits vorgegebene Geometrien lassen sich direkt in das 3D-Modell des Schaltschranks integrieren.
Auch vorhandene Bohrbilder können einfach als CAD-Dateien hochgeladen werden.
Wird ein Zubehörteil wie beispielsweise ein Rittal-Filterlüfter ausgewählt, kann dieses unmittelbar im 3D-Modell positioniert werden. Der dafür erforderliche Ausschnitt in der Tür oder Seitenwand wird automatisch erstellt.
Eine automatische Kollisionsprüfung verhindert dabei Fehlkonstruktionen.
Nach Abschluss der Konfiguration erstellt RiPanel automatisch eine Übersicht. Darin werden Informationen zu den Kosten und zur Lieferbarkeit transparent dargestellt.
Auch die technischen Daten der Konfiguration können angefordert werden. Dazu zählen:
- Stückliste
- CAD-Daten
- Konfigurationsvisualisierung
- Maschinendaten
Mit diesen Daten lässt sich das Projekt nahtlos an die nachfolgenden Fertigungsschritte übergeben. Dies betrifft insbesondere das RiPanel Processing Center. Darüber können die Konfigurationsdaten direkt an eine Perforex-Maschine zur Schaltschrankbearbeitung übertragen werden.
Über die Anbindung an den Rittal Onlineshop lässt sich der individuell konfigurierte Schaltschrank anschließend unkompliziert bestellen.
Konfiguration mit einer Konfigurations-ID speichern
Die Konfiguration kann alternativ mit der Erstellung einer Konfigurations-ID abgeschlossen werden.
Diese ID lässt sich verschicken oder zu einem späteren Zeitpunkt erneut in RiPanel eingeben. Dadurch kann die gespeicherte Konfiguration wieder aufgerufen und weiter verändert werden.
Fazit: Individuelle Schaltschränke schneller und sicherer konfigurieren
Mit dem passenden Softwaretool lässt sich die Auswahl eines individuellen Schaltschranks erheblich vereinfachen.
RiPanel führt die Nutzerinnen und Nutzer Schritt für Schritt durch die verschiedenen Auswahl- und Konfigurationsprozesse. Plausibilitätskontrollen und 3D-Visualisierungen unterstützen bei der Planung.
Dadurch wird viel Zeit eingespart. Gleichzeitig reduziert sich der Spielraum für Fehler auf ein Minimum.
FAQ zum Schaltschrank-Konfigurator RiPanel
1. Was ist der Rittal Schaltschrank-Konfigurator RiPanel?
RiPanel ist ein Online-Tool zur individuellen Konfiguration von Schaltschränken. Im Konfigurator lassen sich Gehäuse, Zubehör, Bohrungen und Ausbrüche festlegen.
Eine dreidimensionale Visualisierung und eine integrierte Plausibilitätsprüfung unterstützen eine fehlerfreie Konfiguration.
2. Wie funktioniert die Online-Konfiguration eines Schaltschranks?
Die Online-Konfiguration eines Schaltschranks erfolgt in vier Schritten:
- Gehäuse auswählen
- Zubehör hinzufügen
- Bohrungen und Ausbrüche definieren
- Daten erzeugen
Alle Konfigurationsschritte werden im 3D-Modell des Schaltschranks visualisiert.
3. Welche Vorteile bietet RiPanel gegenüber einer klassischen Bestellung?
Mit RiPanel lässt sich Zeit sparen. Automatische Plausibilitäts- und Kollisionsprüfungen helfen dabei, Fehlbestellungen und Fehlkonstruktionen zu vermeiden.
Nach Abschluss der Konfiguration stehen außerdem CAD-Daten, Stücklisten und eine transparente Übersicht über die Kosten zur Verfügung.
4. Kann ich in RiPanel Zubehör und Sonderausstattungen integrieren?
Ja. RiPanel schlägt Zubehör vor, das mit dem ausgewählten Schaltschrankgehäuse kompatibel ist. Die Komponenten können direkt in das digitale 3D-Modell integriert werden.
Zur Verfügung stehen unter anderem Zubehörteile aus den Bereichen Sockel, Türen, Klimatisierung, Kabelführung, Erdung und Stromverteilung.
5. Kann ich individuelle Bohrungen und Ausbrüche planen?
Ja. Eigene Geometrien können hochgeladen oder unmittelbar im 3D-Modell platziert werden. Bohrbilder lassen sich als CAD-Dateien in den Konfigurator importieren.
RiPanel führt eine automatische Kollisionsprüfung durch. Bei der Platzierung bestimmter Zubehörteile erstellt der Konfigurator zudem automatisch die erforderlichen Ausschnitte.
6. Welche Daten erhalte ich nach der Konfiguration?
Nach Abschluss der Konfiguration können folgende Daten bereitgestellt werden:
- CAD-Daten
- Stücklisten
- Konfigurationsvisualisierung
- Maschinendaten für die Fertigung
- Konfigurations-ID für die spätere Bearbeitung oder Bestellung
7. Wie bestelle ich den konfigurierten Schaltschrank?
RiPanel ist direkt mit dem Rittal Onlineshop verbunden. Dadurch kann der individuell konfigurierte Schaltschrank unkompliziert bestellt werden.
Dabei stehen auch Informationen zu den Kosten und zur Lieferbarkeit zur Verfügung.
Ing. Peter Hoffmann, MBA
Produktmanager Mechanik, Klimatisierung & RAS bei Rittal GmbH
Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Industrie und im Produktmanagement unterstützt Peter Hoffmann die Kunden von Rittal und treibt zugleich die digitale Transformation sowie die Automatisierung im Schaltschrankbau aktiv voran.