DB Electric a récemment réalisé, pour le compte d'Argona, une installation de découplage réseau outdoor pour un pour un projet de panneaux solaires et de batteries de stockage en Belgique. Pour la distribution électrique, le fabricant de tableaux a choisi RiLineX, la plateforme modulaire de distribution électrique de Rittal. La conception compacte, le montage rapide et l'assistance technique de Rittal ont fait de ce projet une première application réussie de RiLineX chez DB Electric. Avec cette réalisation, DB Electric et Rittal démontrent à quel point une infrastructure fiable et tournée vers l'avenir constitue un élément essentiel pour la poursuite du déploiement des énergies renouvelables.
DB Electric est un fabricant belge de panneaux électriques et un partenaire d'installation fortement axé sur les applications électriques industrielles. L'entreprise est active dans les domaines de la basse, moyenne et haute tension et conçoit et construit des armoires électriques sur mesure. DB Electric réalise également des installations moyenne et haute tension. Ces dernières années, l'entreprise de Beveren-Waas s'est fortement orientée vers les énergies renouvelables et veille à ce que les installations équipées de panneaux solaires, de systèmes de batteries et d'énergie éolienne soient correctement et sûrement raccordées au réseau.
Une étape logique
Pour la distribution électrique dans ses armoires, DB Electric a utilisé pendant des années le système de jeux de barres RiLine60 de Rittal, qui a fait ses preuves. Ce système offrait fiabilité et flexibilité, mais nécessitait également un peu plus d'ingénierie pour sélectionner et assembler les différentes plaques de base, plaques de recouvrement, supports de rails et rails en cuivre. « RiLine 60 fonctionnait bien, mais il s'agissait toujours d'un assemblage de composants individuels », explique Daan De Bock, directeur de DB Electric. « Avec le lancement de RiLineX, nous avons immédiatement vu qu'il s'agissait d'un grand pas en avant, un système entièrement modulaire et standardisé, facile à utiliser et compact à monter. Lorsque RiLineX est devenu disponible en version tripolaire jusqu'à 800 ampères, ce projet commandé par Argona a immédiatement constitué une première application parfaite. »
Tableaux de découplage réseau
DB Electric a été mandaté par Argona, spécialiste de la durabilité des bâtiments commerciaux, pour concevoir et construire un tableau de découplage réseau outdoor pour pour une installation de batteries de stockage et de panneaux solaires. La solution a été installée dans l'entreprise agricole Beck - Vanthillo à Hoogstraten. Elle constitue une sécurité externe obligatoire entre l'installation et le réseau électrique et se désactive automatiquement en cas d'écarts de tension ou d'incidents de réseau, afin d'éviter toute injection incontrôlée dans le réseau. Concrètement, DB Electric a fourni deux tableaux, un tableau de 630 ampères pour le raccordement de trois onduleurs de batteries de 100 kVA chacun et un deuxième tableau de 400 ampères pour deux batteries (200 kVA). Les deux tableaux ont été montés dans des armoires extérieures en aluminium CS New Basic de Rittal.
Compact, rapide et facile à utiliser
«Grâce au principe modulaire, le montage de RiLineX se déroule sensiblement plus vite qu'avec des systèmes de jeux de barres classiques», témoigne Philippe De Wulf, account manager chez Rittal. « Les jeux de barres RiLineX sont disponibles entièrement montés en fonction de la largeur des différentes plaques de montage dans les armoires VX. Au besoin, ils peuvent très facilement être couplés et peuvent aussi être assemblés de façon modulaire à la longueur souhaitée jusqu'à former des jeux de barres de quelques mètres. Selon l'intensité du courant, des adaptateurs de raccordement ou des adaptateurs d'appareils peuvent être emboîtés sur le jeu de barres ou vissés avec une clé dynamométrique dans le cas d'intensités de courant plus élevées. De même, les couvercles ne doivent plus être sciés sur mesure car le système de jeux de barres bénéficie d'origine d'une protection IP2Xb. En outre, RiLineX nécessite moins de composants distincts. Non seulement cela simplifie le montage en atelier mais cela réduit également le nombre de composants à prélever sur le stock et à scanner, ce qui diminue le risque de rupture de stock ou de confusion et simplifie la gestion des stocks. »
Un autre avantage important est l'espace disponible dans l'armoire. Comme RiLineX ne nécessite pas de supports de barres, les composants peuvent être montés les uns à côté des autres en continu. Avec les anciens systèmes, chaque support de barre perdait environ 20 millimètres, ce qui fait une grande différence dans une armoire entièrement remplie. Pour DB Electric, tout cela se traduit par une installation plus compacte, ce qui est crucial dans des tableaux à basse tension où l'espace disponible est souvent limité.
Accompagnement
La transition vers RiLineX a dès le début été accompagnée par Rittal, notamment au travers d'une démonstration axée sur la pratique expliquant les différents composants, principes de montage et possibilités d'application. Cette approche a tout de suite donné confiance à DB Electric pour se lancer avec ce nouveau système. « Après la démo, nous avons examiné nos projets en cours et commandé les composants nécessaires à l'aide du configurateur en ligne de Rittal. Avec RiLineX, Rittal montre comment l'innovation, la commodité et la vision à long terme permettent d'aboutir à une seule solution intégrée. Le prix est important, mais pour nous, les connaissances, l'assistance et la qualité pèsent plus lourd dans la balance. Avec RiLineX, nous économisons maintenant la moitié du temps et nous avons besoin de moins de composants, ce qui au final revient moins cher », explique Daan De Bock.
Rôle de pionnier
Le marché des énergies renouvelables est en plein essor en Belgique comme à l'étranger. L'énergie solaire affiche la meilleure progression : en 2025, la production en Belgique a augmenté de plus de 20%. Les sources renouvelables constituent de plus en plus clairement l'épine dorsale du mix de l'électricité. Cette croissance rapide va de pair avec une complexité technique croissante et des exigences plus strictes sur le plan de la sécurité, de la fiabilité et de l'intégration au réseau.
Dans ce contexte, des acteurs tels qu'Argona jouent un rôle de pionniers en misant sur des solutions durables et de qualité pour les entreprises, les pouvoirs publics et les particuliers. « Dans le domaine des énergies renouvelables, la fiabilité est essentielle », dit Stan Herthogs, ingénieur de projets chez Argona. « Nos projets doivent non seulement être performants mais également pérennes et conformes à toutes les exigences techniques. C'est pourquoi nous collaborons avec des partenaires solides comme DB Electric et Rittal, qui disposent d'une gamme étendue de produits de qualité et de toute l'expertise nécessaire. En tant qu'acteur mondial dans le domaine de l'habillage électrique, de la distribution de courant, de la climatisation et des infrastructures IT, Rittal soutient les intégrateurs et les tableautiers avec des solutions qui répondent parfaitement aux besoins du marché en pleine croissance des énergies renouvelables. »