Entre la théorie et la pratique : où se situent les problèmes avec les panneaux conformes aux normes ?

octobre 02 2026

IEC 61439 en pratique : comment préparer vos tableaux électriques aux défis de demain ?

Tout semble toujours parfait : la valeur de court-circuit adéquate, une gestion correcte de la température, un certificat conforme à toutes les exigences de la norme CEI 61439. Pourtant, dans la réalité, ce sont justement ces types de tableaux qui atteignent leurs limites au bout de quelques années. Selon Roel Ritsma, qui, en tant qu'auditeur et enquêteur spécialisé dans les incendies, se rend régulièrement chez les fabricants de tableaux et sur les sites d'installation, le problème réside rarement dans la norme elle-même. Il tient plutôt à ce qui ne va pas entre la conception et la réalité.

Lorsque Ritsma analyse des audits ou des sinistres, c'est souvent la même cause qui ressort. « Les problèmes de connexion arrivent largement en tête », affirme-t-il. « Une connexion présentant une résistance de contact élevée devient de plus en plus chaude, jusqu’à ce que le cuivre finisse par fondre. À ce moment-là, le risque d’incendie, et d’effet secondaire tel qu’un arc électrique, est bien réel. Environ neuf problèmes sur dix sont imputables à cela. C’est un constat sobre qui a une conséquence claire : le travail de qualité du technicien qui assemble le tableau est, sur ce point, au moins aussi déterminant que la conception de l’ingénieur. Une conception conforme aux normes sur le papier ne garantit donc pas une mise en œuvre conforme aux normes dans la pratique. »

Une hausse de la température multipliée par quatre

Ce même fossé entre la conception et la réalité se retrouve également au niveau du comportement thermique, et selon Ritsma, il ne fait que se creuser. Autrefois, cela posait rarement un problème aigu : les charges dans une installation moyenne restaient bien en deçà des valeurs limites sur lesquelles les panneaux étaient dimensionnés. Cette situation évolue désormais rapidement, et ce n’est pas un hasard si cela s’explique par les mêmes évolutions qui marquent l’ensemble du secteur : les véhicules électriques et l’énergie solaire.

Une borne de recharge génère un courant de charge très élevé, et les installations photovoltaïques viennent s’y ajouter simultanément les jours ensoleillés. Nous sommes donc de plus en plus souvent confrontés à des charges présentant en permanence un facteur de simultanéité élevé. Or, un doublement du courant entraîne une multiplication par quatre de l’augmentation de température. Ce qui était autrefois une exception est désormais une réalité bien plus courante.
Roel Ritsma

Il en résulte que les plaques, conçues il y a plusieurs décennies en fonction des habitudes d'utilisation et des normes de l'époque, ne sont tout simplement plus adaptées à la charge qui y est raccordée aujourd'hui.

Choix réfléchi des composants

L'évolution vers une puissance accrue soulève également des questions concernant l'augmentation de la tension, notamment dans le secteur solaire. Plus la tension est élevée, plus le courant est faible et plus les pertes sont réduites — une perspective intéressante pour les grandes installations photovoltaïques qui passent de 400 à 800 volts. Toutefois, selon M. Ritsma, il ne s'agit pas simplement de passer à la vitesse supérieure. « La conception de base du tableau, comme le niveau d’isolation du système de barres, doit être prévue pour au moins 800 volts. Mais le véritable défi réside dans le choix des composants. Un grand disjoncteur est généralement adapté de série jusqu’à 1 000 volts, mais de nombreux autres composants ne sont pas automatiquement compatibles au-delà de 690 volts. En tant que concepteur, il faut aborder cela de manière très réfléchie. »

S'il y a bien une chose que l'auditeur constate à maintes reprises, c'est qu'une valeur élevée sur le papier ne dit pas grand-chose sur la sécurité réelle d'une installation. Ce qui importe davantage, c'est de savoir si l'ensemble de la chaîne est bien coordonné, du disjoncteur principal à la protection en amont. Ritsma illustre cela par un exemple tiré de la pratique : « Prenons le cas d’un tableau de distribution équipé d’un interrupteur principal de 160 ampères. En soi, cet interrupteur n’a qu’une capacité de courant de courte durée limitée. Sa protection réelle découle de la valeur de court-circuit conditionnelle, qui ne s’applique qu’en combinaison avec la protection préliminaire appropriée, un fusible qui n’est pas fourni de série. Il ne s’agit pas de la valeur la plus élevée qu’un fabricant puisse indiquer, mais bien de savoir si l’installation dans son ensemble est correctement dimensionnée, et cela commence par un cahier des charges complet et clair. »

La documentation n'est pas un simple bonus facultatif

Cette même logique s'applique également à la documentation. Selon Ritsma, la documentation technique n'est pas un simple supplément facultatif, mais un élément normatif de la norme CEI 61439 : si un tableau est conforme à la norme, la documentation appropriée en fait partie intégrante. Dans la pratique, celle-ci fait toutefois souvent défaut, ce qui donne lieu à de nombreuses discussions dès qu’un problème survient. Ritsma donne donc un conseil simple aux fabricants de tableaux électriques : veillez à fournir une documentation complète et exacte, et consignez ce que vous livrez. Il arrive parfois que, deux mois après la livraison, un tableau comporte déjà un élément que le fabricant n’y a pas intégré. Celui qui l’a ajouté est responsable de cette modification, mais il faut alors pouvoir prouver ce que l’on a livré à l’origine. Une photo prise au préalable en dit alors plus long qu’une discussion a posteriori.

Les bureaux d'études et les clients finaux doivent voir plus loin que la simple mise en service et réfléchir à l'ensemble du cycle de vie du panneau, et pas seulement au coût initial. Une installation qui répond parfaitement aux exigences aujourd'hui peut, d'ici quelques années, être soumise à des contraintes totalement différentes en raison de travaux de rénovation ou d'agrandissement. Intégrer une capacité de réserve est rarement le choix le moins coûteux à court terme — mais sur l’ensemble de la durée de vie, cela s’avère souvent être la solution la plus économique. De bons accords entre le maître d’ouvrage, le bureau d’études, l’entreprise d’installation et le fabricant de panneaux ne sont pas une simple formalité, mais permettent justement d’éviter des discussions ultérieures. Ou, comme le résume Ritsma lui-même : un panneau conforme aux normes est un minimum, pas une garantie. Une installation n’est à l’épreuve du temps que lorsque les spécifications, la mise en œuvre et la documentation se recoupent en tous points.

La chaleur devient-elle un risque pour votre conception ?

Logiciel | RiTherm

Des charges plus élevées exigent une attention accrue à la gestion thermique. Avec RiTherm, vous calculez facilement l'impact thermique de votre installation et choisissez la solution de climatisation adaptée.

2 juin 2025

Avez-vous une question ?

Pour toute question, n’hésitez pas à prendre contact avec votre Account Manager, ou avec notre service à la clientèle au numéro +32 (0)9 353 91 45 ou par e-mail.

Et si vous pouviez éviter les erreurs dès la phase de conception ?

Logiciel | RIPower

RiPower vous aide à élaborer efficacement une conception réfléchie, du système de jeux de barres jusqu'à la distribution de puissance complète.