L’usinage des habillages en acier inoxydable n’est pas simple car ce matériau coriace peut être usiné par enlèvement de copeaux uniquement sous certaines conditions.
La PME de construction d’installations de distribution électronique Plenge GmbH à Oelde dans la région de Münster travaille souvent avec l’acier inoxydable : une grande partie des installations de distribution électronique que l’entreprise fabrique avec ses 70 employés est destinée à l’industrie agro-alimentaire. Les habillages en acier inoxydable constituent un standard dans ce secteur, pour répondre aux exigences élevées en matière d’hygiène. La société Plenge a pour cela investi dans un centre d’usinage Perforex de Rittal Automation Systems, qui fonctionne avec une unité laser. Un net gain d’efficience a pu être obtenu pour l’usinage grâce au nouveau centre d’usinage laser : sur les deux employés qui étaient jusqu’à présent utilisés pour l’usinage des habillages, un peut maintenant se charger d'autres tâches à l’atelier.
Lors de la décision de l’investissement pour le Perforex LC, nous n’avions pas à réfléchir très longtemps en matière d’amortissement, car les avantages étaient flagrants.
Automatisation à l’atelier
Le travail manuel est souvent encore courant dans l’atelier du constructeur d’installations de distribution électronique et d’armoires de commande. L’usinage des armoires électriques avant tout nécessite beaucoup de personnes, en complément du câblage qui nécessite le plus de temps. Les habillages en acier inoxydable devaient jusqu’à présent toujours être usinés manuellement. Pour augmenter la productivité à l'atelier lors de l’usinage des habillages, Rittal Automation Systems propose les centres d’usinage CNC de la série Perforex qui usine rapidement et avec précision les pièces plates et des habillages complets. Le Perforex dans la version avec une unité laser est parfaitement approprié lorsque de nombreux habillages en acier inoxydable doivent être usinés chez Plenge. Et Plenge a justement investi dans un Perforex LC.
Courte durée d'amortissement
Le nouveau centre d’usinage laser de permet à la société Plenge de réaliser les commandes, pour lesquelles les habillages en acier inoxydable sont requis, non seulement plus simplement mais également nettement plus rapidement. Les découpes, perçages et taraudages dans les habillages en acier inoxydable n’ont plus besoin d’être réalisés péniblement à la main. Les employés sont également enthousiastes pour la qualité car, avec la coupe au laser, il n’y a aucune bavure aux bords des découpes. Le temps gagné par les employés est disponible pour d’autres tâches qualifiées à l’atelier – la productivité augmente.
Les durées d'amortissement pour les centres d’usinage de la série Perforex sont relativement courtes même pour les PME. Selon le nombre d'armoires électriques usinées par an, elle n’est souvent que de deux à trois ans. L’amortissement peut être calculé de manière rapide et confortable grâce au calculateur ROI sur le site internet de Rittal (voir également : lien).
Sauvegarde cohérente des données
Le Perforex LC peut être programmé aisément directement depuis la commande. Mais cela est particulièrement efficient lorsque les données pour le centre d’usinage peuvent être récupérées directement au bureau d’études. L’employé n’a alors plus qu’à monter l’habillage sur la table d’usinage et à démarrer la machine. La cohérence des données sauvegardées de la conception électrique en passant par la préparation du travail et l’usinage jusqu’au système ERP est un facteur décisif lorsqu’il s’agit d’automatiser la construction d’installations de distribution électronique et d’armoires de commande.
Vue d'ensemble
- Projet
 - Plenge
 - Ville
 - Oelde, Allemagne
 - Secteur d'activité
 - Electrical-and-Automation
 - Défi
 Usinage d’habillages en acier inoxydable pour l’industrie agro-alimentaire
Pénurie de spécialistes
- Solution
 Sauvegarde cohérente des données
Gain d’efficience grâce à l’investissement dans un centre d’usinage CNC Perforex LC
Les employés, qui réalisaient jusqu’à présent l’usinage, se chargent maintenant d’autres tâches qualifiées à l’atelier
Qualité d’usinage élevée