Panier

Les infrastructures de réseau modernes dépendent d'une performance et d'une flexibilité maximale lors du câblage. Pour cela le Network Cable Organizer (NCO) est incontournable. Il révolutionne les travaux de patching sur l'armoire, grâce à son montage 8 fois plus rapide. Cela ne fait pas seulement économiser énormément de temps, mais cela assure aussi de l'espace et de l'ordre dans la baie.

Network Cable Organizer - de quoi s'agit-il ?

Le NCO est un système d'approvisionnement de câbles 19". Dans la baie de réseau il demande 1 U de hauteur et contient 24 câbles de patch contrôlés de cat. 6 classe E ou des câbles optiques d'une longueur de 1,6 m chacun (suffisant pour 23 U). Le NCO est constitué de façon modulaire de cassettes individuelles. Le système de poulie intégré dans les cassettes permet la rétraction automatique du surplus des câbles. De telle manière, pour chaque câble la longueur parfaite est disponible, plus besoin de commander et de stocker des longueurs de câbles différentes. Le résultat est à chaque fois une gestion des câbles impeccable, et on voit clairement le cheminement des différents câbles.

Un autre avantage offert par NCO est une gestion énergétique plus efficace. Car grâce à la suppression des barrières du flux d'air qui peuvent être générées par les surplus des différents câbles, une climatisation plus efficace est possible. NCO économise aussi le besoin en espace puisque seulement 1 U par switch est requis. Des panneaux de rangement peuvent être supprimés ce qui économise encore de l'espace.

Les câbles plats avec lesquels le NCO est équipé demandent seulement un tiers de la place d'un câble rond. En plus, les câbles plats employés offrent la même fiabilité, ils sont testés à 100%, et ils disposent pour les câbles fibre optique d'un rapport de mesures sur la cassette concernée.

Les avantages du Network Cable Organizer en un clin d'œil

  • Montage 8 fois plus rapide
  • Toujours la bonne longueur de câble
  • Les surplus des câbles sont rétractés automatiquement par un ressort
  • Idéal pour l'équipement ultérieur de baies existantes de 800 mm
  • Montage sans outil
  • Equipé d'avance -Systèmes complets de CAT 6, y compris 24 cassettes de câbles
  • 100% testés - en plus chaque câble en fibre optique est fourni avec un rapport de mesures correspondant
  • Economise de l'espace - Une structure de montage 1 U en tôle d'acier pour 24 cassettes de câbles
  • Tout de suite opérationnel - câbles avec les fiches RJ 45, LC Duplex ou SC Duplex
  • Pas de déballage inutile, pas de câbles entremêlés, volume de déchets réduit

Chacun des emplacements d'enfichage du Network Cable Organizer peut soit être doté d'une cassette avec un câble patch de catégorie 6, soit d'un câble patch en fibre optique de façon à ce que vous obtenez une logique jamais vue qui rend la documentation presque superflue. Chaque port switch est attribué physiquement à une cassette dans le NCO, et pour cette raison un changement de switch peut se faire en 3 minutes sans documentation.

Les câbles patch ne sont plus stockés dans des cartons où les clips risquent de casser. Au lieu de cela, les câbles sont à disposition dans le NCO, directement dans l'armoire, dans l'attente d'être retirés et de nouveau insérés. Quand un câble patch n'est plus requis, il suffit de le détacher au niveau de la case des patchs, grâce au retrait automatique il est rangé dans la cassette et reste là jusqu'à sa prochaine utilisation.

Conclusion: Le Network Cable Organizer accelère l'installation et la maintenance, économise des U et maintient l'armoire électrique propre et organisée - pour toujours.