Electrify your System

GET READY FOR THE ALL ELECTRIC SOCIETY

Machen Sie Ihre Systeme zukunftsfähig – durch Standardisierung im Energiesektor

Get ready for the All Electric Society

Herausforderung Energiewende

Klimaschutz und Energiewende stellen Unternehmen vor enorme Herausforderungen. Ob Energiesektor oder Industrie, für die Klimaneutralität sind umweltfreundliche Technologien und Lösungen gefragt, die den komplexen Anforderungen gerecht werden und die internationale Wettbewerbsfähigkeit sichern.

Zeit für die All Electric Society

Um den Klimawandel zu stoppen, müssen wir CO2-Emissionen auf ein Minimum reduzieren. Die Lösung hierfür liegt in der All Electric Society – einer Gesellschaft, die Elektrizität aus regenerativen Quellen bezieht und ihren wachsenden Energiebedarf CO2-neutral deckt.

Um diese Vision Realität werden zu lassen,

  • muss der Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen schnellstmöglich erfolgen
  • und eine sichere und leistungsstarke Infrastruktur geschaffen werden,
  • die die Elektrizität wirtschaftlich und bezahlbar zur Verfügung stellt.
  • Gleichzeitig muss die effiziente Nutzung der Energie vorangetrieben werden.

Die traditionelle „Einbahnstraße“ der Energieversorgung wird abgelöst von einem dezentralen System, in dem kleinere Anlagen Energie produzieren und direkt verbrauchen oder ins Netz einspeisen.

Die Folgen: die Komplexität des gesamten Systems steigt und die Infrastruktur muss angepasst, erweitert und weitergedacht werden.

Doch der Ausbau stockt. Statt zu sinken, erreichten die Emissionen 2022 ein neues Rekordhoch. Als führende Industrienation müssen wir die Entwicklungen vorantreiben.

Der Schlüssel für den Erfolg liegt in der Digitalisierung und der damit verbundenen Vernetzung aller Bereiche. Nur mit einer gemeinsamen Anstrengung aller Beteiligten werden wir den Weg in eine nachhaltige Gesellschaft gehen können. Nutzen auch Sie die Chance – Electrify your System!

Die Energiesysteme der Zukunft sind digital, zuverlässig und nachhaltig.

Rittal und die Schwestergesellschaft Eplan bieten Ihnen die passenden Lösungen entlang der gesamten Prozesskette vom Engineering bis zu Bau und Betrieb. Setzen Sie auf konsequente Digitalisierung und Standardisierung und automatisieren Sie Ihre Prozesse – für die Effizienz und Zukunftssicherheit Ihres Unternehmens.

Erfahren Sie mehr

Herausforderungen bedeuten Chancen

Rittal unterstützt die Energiewirtschaft mit einem maßgeschneiderten Portfolio, inklusive modularer, standardisierter Lösungen für sektorspezifische Herausforderungen.

Erfahren Sie mehr über die Marktsegmente und den effizienten Weg des Stroms:

Energieerzeugung

Erhebliche Kraftanstrengung beim Aus- und Umbau

Die Abkehr von fossilen Energieträgern führt zu einem rasanten Ausbau dezentraler Erzeugungsanlagen. Der reibungslose Betrieb ist systemrelevant, denn die dauerhafte Stromversorgung muss sichergestellt sein.

Energieübertragung

Effiziente Lösungen für Energieübertragung – modular, skalierbar, zukunftssicher

Auf dem Weg in die All Electric Society ist der Ausbau unserer Energieinfrastruktur eine der größten Herausforderungen.

Energiespeicherung

Energiespeicher für die All Electric Society – modular, skalierbar und zukunftssicher

Steigender Energiebedarf bei steigenden Kosten: Die globale Energiewende hin zur All Electric Society schafft neue Herausforderungen, wodurch der Bedarf an innovativen Lösungen zunimmt.

Energieverbrauch

Ladeinfrastruktur, Energieeffizienz, Sektorenkopplung

Die Energiewende endet nicht bei der Verteilung und der Speicherung des Stroms. Es geht um effizientes Energiemanagement zur Senkung des Stromverbrauchs sowie die steigende E-Mobilität und die Sektorenkopplung.

Electrify your System – Rittal bietet Ihnen entscheidende Vorteile

Basislösungen für die verschiedenen Aufgaben im Energiesektor stehen Ihnen als Baukastensystem zur Verfügung. Bei vorkonfigurierten Lösungen ist „efficient engineering“ inklusive, denn Sie erhalten direkt die passende Eplan Projektierung und die vollständige Dokumentation. Auf Wunsch konfiguriert Rittal die Schaltschränke nach Ihren Vorgaben mit Sammelschienensystemen und führt bei Bedarf auch die Montage der von Ihnen beigestellten Leistungsschalter (ACB) im Vormontagezentrum durch.

Sparen Sie wertvolle Zeit und konzentrieren sich auf Ihre Kernkompetenz.

Ein skalierbarer Systembaukasten erlaubt Ihnen die flexible Konfiguration Ihrer Lösung. Höchste Flexibilität dank herstellerunabhängiger Bestückung mit dem Ri4Power System, das offen für Leistungsschalter aller namhafter Hersteller ist. Ihre Anforderungen ändern sich? Kein Problem – das System ist jederzeit erweiterbar.

Vertrauen Sie der bewährten Qualität und Zuverlässigkeit der Rittal Produkte. Die geprüfte Systemtechnik bietet Ihnen maximale Personen- und Ausfallsicherheit. Schaffen Sie so die notwendige Versorgungssicherheit auf den Weg zur All Electric Society.

Die Einhaltung internationaler Normen und Vorschriften erlaubt Ihnen den Einsatz der Rittal Lösungen weltweit. Mit Produktions- und Servicestandorten rund um den Globus unterstützt Rittal Sie direkt vor Ort – noch mehr Sicherheit für Ihr internationale Geschäft.

Success Stories.

H2 Core Systems

Wasserstoff marsch!

Grüner Wasserstoff soll die Energiewende vorantreiben. Doch wie schafft man es, diesen umweltfreundlichen Energieträger in der Industrie optimal einzusetzen? Darauf gibt es unterschiedliche Antworten. Eine bietet jetzt das Unternehmen H2 Core Systems....

Kölner Verkehrs-Betriebe/SBRS GmbH

Voll in 60 Minuten

Die Ladeinfrastruktur gilt als eine der großen Hürden auf dem Weg zur Elektromobilität. Auch der innerstädtische Busverkehr benötigt, wenn er auf E-Mobilität setzt, leistungsfähige Ladestationen. Wie diese aussehen können, zeigen die Kölner...

Tesvolt AG

Logistikunternehmen macht sich frei vom Stromnetz

Immer mehr Speditionen machen sich unabhängig vom Stromnetz. Aus gutem Grund: Einerseits steigen die Strompreise weiter, andererseits kosten Stromausfälle viel Geld. Eigenen Strom zu erzeugen und zu speichern, ist da nicht nur naheliegend und...

H&W Control GmbH

Mit Wasserkraft voraus

Für eine Anlage am höchsten Berg Panamas, dem Volcán Barú, setzte H&W Control auf Schaltschränke von Rittal. Fünf Felder – drei für das Energiemanagement mit dem Sammelschienensystem RiLine 1600 A und zwei Felder für die Steuerung der Anlage – wurden...