Damit die Unmengen von online bestellten Waren schnell zu ihren Käufern gelangen, garantieren modernste Logistikzentren die effiziente Abwicklung der Bestellungen. Für JD.com, der größten E-Commerce Plattform Chinas, hat Rittal diverse Blue e+ Klimageräte, Schrank-, Gehäuse- sowie Stromverteilungslösungen geliefert.
Der Onlinehandel boomt – auch in China. Die Umsätze wachsen hier jährlich um 40 Prozent. Waren es 2009 noch 125 Millionen Nutzer, stiegen die Zahlen im Jahr 2015 bereits auf 410 Millionen und 2018 auf 610 Millionen einkaufsfreudige Chinesen. Mit diesen Zahlen muss auch die E-Commerce-Lagerindustrie Schritt halten.
JD.com, Chinas größte E-Commerce-Plattform, hat dazu mit „Asia No. 1“ eines der größten und modernsten Lagerzentren der B2C-Branche in Asien aufgebaut. Mittlerweile ist „Asia No. 1“ von seiner Basis in Shanghai auf weitere neun Zentren in acht Großstädten, darunter Shanghai, Guangzhou und Wuhan, angewachsen.
Im Vergleich zur konventionellen Lagerhaltung stellt die E-Commerce-Lagerung sehr hohe Anforderungen an das gesamte Lagersystem. Der Lager- sowie Kommissionierungsprozess muss dabei effizient, genau und vor allem hochautomatisiert von statten gehen. Diese moderne Fulfillment-Infrastruktur bedarf neben der ausgeklügelten Logistikausrüstung auch hochwertiger Gehäuse-, Stromverteilungs- und Klimatisierungslösungen. Diese stammen im „Asia No. 1“ von Rittal.
Lösungen für Logistikzentren
Als Logistik-Ausrüster hat die Fives Group die Projektierung und Ausstattung der Materialfluss- und Sortierlösung für „Asia No. 1“ von JD.com übernommen und dafür Rittal, als weltweit führenden Anbieter von Gehäuselösungen, als Projektpartner gewählt.
Automatisierte Logistiklösungen wie das Cargo-to-Person-Kommissionierungssystem, das automatisierte 3D-Lager, der Hochgeschwindigkeits-Quergurtsorter, das automatische fahrerlose Transportsystem (FTS), das mehrschichtige Loft-Stahlregalsystem bis hin zu den zahlreichen automatischen Fördersystemen erfordert eine anspruchsvolle Verkabelung der Logistikausrüstung. Für eine sichere Unterbringung der elektronischen Komponenten kommen Klein- und Großgehäuse von Rittal zum Einsatz. Die Klimatisierung erfolgt mit den energieeffizienten Blue e+ Kühlgeräten. Die Stromverteilung erfolgt über das Rittal Sammelschienensystem RiLine. Dieses punktet im Projekt durch eine kompakte Bauweise und flexible Montagemöglichkeiten.
Kasten: Rittal Lösungen im Logistikbereich
Rittal Lösungen finden sich in jedem Bereich moderner Logistikzentren wieder. Von der Gebäudeinfrastruktur für die Strom- und IT-Verteilung, über den Ladebereich mit seinen automatisierten Verladesystemen, Förderbändern zum Transport der Güter, Steuerung von Hochregellagern mit Bediengeräten, bis zum Kommissionierungsbereich mit elektronischen Wiege-, Scan- oder Messsystemen bietet Rittal Großschränke, flexible Kleingehäuse sowie Klimatisierungs- und Stromverteilungslösungen. So eignen sich zum Beispiel Rittal Kompaktschaltschränke für Fahrerlose Transportsysteme (FTS). Sie sind für Steuerungs-Anwendungen mit mittlerem Platzbedarf vielseitig einsetzbar
Für die nachhaltige Kühlung der Schaltschränke setzen Logistikunternehmen auf Klimageräte der Serie Blue e+. Rittal nutzt hier eine patentierte Hybridtechnologie in Kombination mit einer innovativen Inverter-Regelung. Diese Hybrid-Technologie funktioniert über ein Zusammenspiel von einem Kompressor-Kühlgerät und einer Heat Pipe. Der Kompressor kommt nur dann zum Einsatz, wenn die passive Kühlung nicht mehr ausreicht.
Übersicht
- Projekt
- JD.com/Asia No.1
- Ort
- verschieden, China
- Branche
- Logistics
- Herausforderung
Vertrauenswürdiger Partner für Ausstattung mit Schaltschränken, Kühl- und Stromverteilungslösungen
Hohe Energieeffizienz der Lösungen
- Lösung
Rittal Klein- und Großschränke
Rittal Blue + Kühlgeräte
Rittal RiLine in kompakter Bauweise und flexiblen Montagemöglichkeiten
Weltweite Verfügbarkeit der Produkte