Horror-Szenario Stromausfall! Wenn im Logistikzentrum eines Online-Versandhändlers Paketsortieranlagen, Regalbediengeräte, Transporteinheiten und die Kommissionierungsplätze still liegen, kann ein Störlichtbogen in einer Schaltanlage die Ursache sein. Elektro Vieweg hat das Risiko bei einem seiner Kunden eingedämmt.
Übersicht
- Projekt
- Elektro Vieweg GmbH & Co. KG
- Ort
- Chemnitz, Germany
- Branche
- Electrical-and-Automation
- Herausforderung
Energieversorgung in zwei Logistikzentren eines großen Online-Versandhändlers mit hohem Energiebedarf
- Lösung
VX25 Ri4Power, DEHNshort System
Ein Störlichtbogenunfall in einer Niederspannungsschaltanlage kann dramatische Auswirkungen haben: Temperaturen von über 10.000 Grad Celsius und extreme Drücke können eine Schaltanlage stark beschädigen oder sogar zerstören. Auch Personen, die sich in der Nähe aufhalten, sind akut gefährdet. Die Ursachen für einen solchen Störfall sind dabei oft trivial: Schon ein vergessenes Werkzeug oder eine Schraube können einen folgenschweren Störlichtbogen in einer Schaltanlage auslösen. Kein Wunder also, dass die Nachfrage nach aktivem Störlichtbogenschutz steigt – nicht zuletzt bei Unternehmen, deren Systeme rund um die Uhr verfügbar sein müssen und einen hohen Energiebedarf haben.
„Die Nachfrage nach Störlichtbogensicherheit steigt seit einigen Jahren stark an.“
Hohe Anforderungen
Der Steuerungs- und Schaltanlagenbauer Elektro Vieweg hat die Energieversorgung bei einem der größten deutschen Online-Versandhändler geplant und umgesetzt. Zwei Logistikzentren werden mit jeweils vier Niederspannungshauptverteilungen (NSHV) über zwei getrennte Mittelspannungstransformatoren versorgt. Der Bemessungsstrom aller Anlagen zusammen beträgt 17.000 A. Eine der wesentlichen Anforderungen bei der Planung der NSHV war ein aktiver Störlichtbogenschutz der Klasse C. In dieser höchsten Klasse wird der Störlichtbogen durch eine geeignete Konstruktion auf den Entstehungsort begrenzt oder durch eine geeignete Vorrichtung gelöscht, bevor er Schaden anrichten kann.
Aktiver Störlichtbogenschutz mit geprüfter Lösung
Wenn ein aktiver Störlichtbogenschutz installiert ist, kann eine NSHV nach einem Störlichtbogenunfall schnell wieder in Betrieb gehen. Solche Anlagen hat Elektro Vieweg in den Logistikzentren seines Kunden mit dem VX25 Ri4Power System von Rittal realisiert. Die Störlichtbogenklasse C wird durch den Einbau eines DEHNshort Systems erreicht. Dieses System kann über die Sensorik erkennen, in welchem Feld der Fehler aufgetreten ist. Es kann auch so installiert werden, dass die Schaltanlage in mehrere Schutzbereiche eingeteilt wird. So lässt sich der Fehler sehr schnell finden und umgehend beseitigen. Die Spannungsversorgung kann innerhalb kürzester Zeit wiederhergestellt und der Betrieb fortgesetzt werden.