Schaltschrank-Konfigurator online: So stellen Sie Ihre Wunschlösung selbst zusammen

Februar 03 2026

Autor: Dirk Pieler

Im Schaltschrankbau ist Individualisierung ein zentrales Thema. Und das fängt schon beim Gehäuse an, denn je nach Einsatzgebiet müssen Schaltschrankgehäuse unterschiedliche Anforderungen erfüllen. Während im Technikraum einer Fabrik meist Einzel- und Anreihschränke aus Stahlblech zu finden sind, braucht es an der Bahnlinie eine korrosionsbeständige Outdoor-Variante, die perfekt an die vor Ort herrschenden äußeren Gegebenheiten angepasst ist. In hygienisch sensiblen Bereichen, wie der Lebensmittelindustrie, herrschen wiederum andere Voraussetzungen, die besondere Anforderungen an das Gehäuse stellen (Reinigung, Keimfreiheit). 

Welches Schaltschrankgehäuse eignet sich für welchen Anwendungsfall? 

Die Tabelle zeigt, welche Schaltschränke für welche Einsatzorte geeignet sind. In der Praxis muss jeder Anwendungsfall dennoch individuell geprüft werden.  

EinsatzgebietMaterialSchutzart
Technikräume, Produktionshallen, Innenbereiche, keine sensible Anwendung, AußenbereicheStahlblech verzinktIP20 bis IP55
Technikräume, Produktionshallen. sensible Anwendungen, AußenbereichePulverbeschichteter StahlIP54 bis IP65
Lebensmittelindustrie, Pharma, Offshore, chemische IndustrieHochlegierter Edelstahl, Silikondichtungen im HygienebereichIP66 bis IP69
Wasser-/AbwassertechnikKunststoff, EdelstahlIP65 bis IP67
Offshore, Leichtbau, Außen- und AllwettereinsatzAluminium, Kunststoff, EdelstahlIP54 bis IP65

Auch Zubehör und Formausschnitte sind individuell

Neben der Wahl des richtigen Gehäuses ist auch passendes Zubehör gefragt. Je nach Anwendungsfall sind das zum Beispiel 180°-Scharniere, Chassis, Griff- und Verschlusssysteme. Bei der Anreihung mehrerer Schränke können zudem verschiedene Anreihverbinder genutzt werden. Außerdem ist es möglich, die verschiedenen Montageplatten einer Anreihung mithilfe eines Montageplatten-Zwischenstücks zu verbinden.  So wird eine durchgängige Montagefläche von Schrank zu Schrank geschaffen. Auch das Stromverteilungssystem RiLineX ist so entwickelt worden, dass in einer Anreihung die Montagefläche komplett überbaut werden kann. Angesichts der existierenden Produktvielfalt lässt sich die Auswahl des Zubehörs individuell an die jeweiligen Anforderungen anpassen.  

Schaltschränke verfügen zudem über Bodenbleche oder Flanschplatten für die Zuführung von Kabeln, idealerweise mit einem abgestimmten Sockel-Konzept. Für das Anbringen von Bedien- und Anzeigenelementen sind häufig Formausschnitte in der Schaltschranktür erforderlich. Wo genau die Ausbrüche oder Bohrungen platziert werden, ist aber immer vom individuellen Anwendungsfall abhängig.  

In 4 Schritten zum individuellen Schaltschrank

Angesichts der vielfältigen Möglichkeiten zur Individualisierung kann sich die Wahl des richtigen Schaltschranks als aufwendig erweisen. Rittal hat den intuitiv zu bedienende Konfigurator RiPanel entwickelt, der die bedarfsgerechte Konfiguration mit einem digitalen Zwilling erheblich vereinfacht. Mit einem Minimum an Zeitaufwand lassen sich individuelle Schaltschränke fehlerfrei in nur vier Schritten erstellen. Dabei wird der Nutzer Schritt für Schritt durch den Konfigurationsprozess geführt. 

Zunächst muss das passende Schranksystem ausgewählt werden. Um möglichst schnell das richtige Gehäuse zu finden, lässt sich nach folgenden Aspekten filtern: 

  • Schranktyp: Welche Produktreihe von Rittal kommt für mich infrage? 
  • Material: Soll der Schrank aus Kunststoff, Stahlblech oder Edelstahl bestehen? 
  • Abmessungen: Welche Breite, Höhe und Tiefe darf der Schaltschrank haben? 
  • Türen: Braucht es eine oder zwei Türen? 
  • IP-Schutzart: Gegen welche Umwelteinflüsse muss das Gehäuse geschützt sein? 

Hilfreich: Jeder einzelne Schranktyp wird im Konfigurator als dreidimensionales CAD-Modell angezeigt. Mit nur einem Kling ausgewählt, lassen sich die Modelle beliebig drehen und wenden.

Sobald die Entscheidung für ein Gehäuse gefallen ist, kann die Auswahl des Zubehörs erfolgen. Dabei trifft der Konfigurator bereits eine Vorauswahl und schlägt dem Nutzer nur Zubehör vor, das mit dem ausgewählten Gehäuse kompatibel ist. Dank Plausibilitätsprüfung sind Fehlbestellungen oder Fehlkonstruktionen ausgeschlossen. Außerdem erhält der Nutzer Vorschläge für empfohlenes Zubehör, das besonders häufig mit dem gewählten Gehäuse kombiniert wird.  

Diese Zubehörarten stehen generell zur Verfügung:  

  • Sockel und Boden 
  • Türen und Verschlüsse 
  • Dach- und Wandbefestigung 
  • Innenausbau 
  • Systemleuchten 
  • Erdung 
  • Schienensysteme 
  • Kabelführung 
  • Klimatisierung 
  • Stromverteilung 

Alle Zubehörteile können im 3D-Modell – dem digitalen Zwilling des Schaltschranks – montiert und angesehen werden. Das Tool positioniert nicht nur automatisch z. B. eine Schaltschrankleuchte im 3D-Modell, sondern gleich noch das erforderliche Befestigungszubehör mit. Auch so lassen sich Fehlkonstruktionen vermeiden.  

Dank Anbindung zum Rittal Onlineshop sowie einer automatisch mitlaufenden Stückliste besteht zudem jederzeit Klarheit über die Gesamtkosten.  

Nachdem das Zubehör ausgewählt wurde, bietet RiPanel die Möglichkeit, individuelle Öffnungen im Gehäuse zu platzieren. Eigene oder vorgegebene Geometrien lassen sich direkt in das 3D-Modell des Schaltschranks integrieren. Auch bereits erstellte Bohrbilder können als CAD-Dateien einfach hochgeladen werden. Wird ein Zubehör wie z. B. ein Rittal-Filterlüfter ausgewählt, so kann er direkt im 3D-Modell platziert werden und es ergibt sich automatisch der dafür erforderliche Ausschnitt in der Tür oder Seitenwand. Fehlkonstruktionen werden durch eine automatische Kollisionsprüfung verhindert.

Zum Abschluss der Konfiguration steht dem Nutzer eine automatisch erstellte Übersicht zur Verfügung. Darin sind Informationen zu Kosten und Lieferbarkeit transparent hinterlegt. Auch die technischen Daten lassen sich anfordern. Hierzu zählen Stückliste, CAD-Daten, Konfigurationsvisualisierung und Maschinendaten. Mit ihnen lässt sich das Projekt nahtlos an die weiteren Fertigungsschritte übergeben, insbesondere an das RiPanel Processing Center zur Übergabe der Konfigurationsdaten direkt auf eine Perforex-Maschine zur Schaltschrankbearbeitung.  

Über die Anbindung an den Rittal Onlineshop kann der individuell erstellte Schaltschrank unkompliziert bestellt werden.  

Die Konfiguration kann auch mit der Erstellung einer Konfigurations-ID abgeschlossen werden. Diese kann verschickt werden oder später wieder in RiPanel eingegeben werden, um weitere Veränderungen an der Konfiguration vorzunehmen

Fazit

Mit dem passenden Softwaretool lässt sich die Auswahl eines individuellen Schaltschranks erheblich erleichtern. Bei RiPanel wird der Nutzer Schritt für Schritt durch die verschiedenen Auswahlprozesse geführt und von Plausibilitätskontrollen und 3D-Visualisierungen unterstützt. So wird viel Zeit gespart und der Spielraum für Fehler auf ein Minimum reduziert.

FAQ

1. Was ist der Rittal Schaltschrank-Konfigurator RiPanel?
RiPanel ist ein Online-Tool, mit dem Sie individuelle Schaltschränke konfigurieren können – inklusive Gehäuse, Zubehör, Bohrungen und Ausbrüchen. Es bietet eine 3D-Visualisierung und Plausibilitätsprüfung für fehlerfreie Ergebnisse.

2. Wie funktioniert die Online-Konfiguration eines Schaltschranks?
Die Konfiguration erfolgt in vier Schritten: Gehäuse auswählen, Zubehör hinzufügen, Bohrungen und Ausbrüche definieren und Daten erzeugen. Alle Schritte werden im 3D-Modell visualisiert.

3. Welche Vorteile bietet RiPanel gegenüber einer klassischen Bestellung?
Sie sparen Zeit, vermeiden Fehlbestellungen dank automatischer Kollisionsprüfung und erhalten sofort CAD-Daten, Stücklisten und eine transparente Kostenübersicht.

4. Kann ich im Konfigurator auch Zubehör und Sonderausstattungen integrieren?
Ja, RiPanel schlägt kompatibles Zubehör vor und ermöglicht die direkte Integration in das digitale Modell – inklusive Sockel, Türen, Klimatisierung und Kabelführung.

5. Ist es möglich, individuelle Bohrungen und Ausbrüche zu planen?
Ja, Sie können eigene Geometrien hochladen oder direkt im 3D-Modell platzieren. Der Konfigurator prüft automatisch auf Kollisionen und erstellt die passenden Ausschnitte.

6. Welche Daten erhalte ich nach der Konfiguration?
Sie bekommen CAD-Daten, Stücklisten, Maschinendaten für die Fertigung und eine Konfigurations-ID zur späteren Bearbeitung oder Bestellung.

7. Wie erfolgt die Bestellung des konfigurierten Schaltschranks?
Über die direkte Anbindung an den Rittal Onlineshop können Sie Ihre Konfiguration unkompliziert bestellen – inklusive Preis- und Lieferinformationen.

Dr. Dirk Pieler
Executive Vice President Business Unit Industry Solutions bei Rittal 

Mit langjähriger Erfahrung in der Industrie fördert Dirk Pieler die digitale Transformation und Automatisierung im Schaltschrankbau.

Aktuelle Blogbeiträge

02.02.2026

5 typische Einsatzbereiche von Kunststoffschaltschränken

Kunststoffschaltschränke sind leicht, korrosionsbeständig und flexibel einsetzbar. Entdecken Sie fünf typische Einsatzbereiche und erfahren Sie, warum sie die smarte Wahl für moderne Industrieanwendungen sind.

03.02.2026

Hygienic Design Schaltschränke für Food und Beverage

Hygienic Design Schaltschränke von Rittal erfüllen höchste Hygieneanforderungen in der Lebensmittelindustrie. Erfahren Sie, wie durchdachte Konstruktion und hochwertige Materialien für Sicherheit und einfache Reinigung sorgen.

03.02.2026

Maßnahmen gegen Schaltschrank Überhitzung

Wenn der Schaltschrank überhitzt, wird es schnell kritisch. Moderne Anlagen arbeiten mit immer mehr leistungsstarken, vernetzten Komponenten – und die erzeugen jede Menge Abwärme. Bleibt diese unkontrolliert, drohen teure Ausfälle und Brandgefahr.