Schaltschrank-Zubehör: Von der Hutschiene bis zur Kabelführung - diese Teile sind relevant

Februar 16 2026

Autor: Dirk Pieler

Die Anforderungen an einen Schaltschrank unterscheiden sich je nach Einsatzbereich deutlich. Um diese Vielfalt abzudecken, nutzen Steuerungs- und Schaltanlagenbauer passendes Zubehör, mit dem sich Schaltschränke exakt auf spezifische Kundenwünsche abstimmen lassen. Das ermöglicht individuelle Montage- und Befestigungslösungen, erhöht die Sicherheit und erleichtert Wartungs- sowie Servicearbeiten. In diesem Blogbeitrag werfen wir einen Blick auf elementare Zubehörteile, die je nach Anwendung eine wichtige Rolle spielen können.

Schaltschrank-Zubehör im Überblick

Von der stabilen Montage über den Schutz empfindlicher Komponenten bis hin zu einer sauberen Struktur – je nach Anforderung übernehmen Zubehörteile unterschiedliche Aufgaben im Schaltschrank.

 

FunktionZubehörteileNutzen
TransportTransportösen, KombiwinkelFür den Krantransport der Schaltschränke
BefestigungWandbefestigungshalter, Mastbefestigung Sichere und einfache Befestigung an Wänden oder Masten
AnreihungAnreihsatz, Anreihverbinder, AnreihlascheFür jede vorkommene Anreihsituation die passende Lösung
Schutz & SicherheitErdungsbänder, Schutzdach, Verschlusssysteme, FilterlüfterSchutz von Komponenten und Personal
Innenausbau, Ordnung & Bedienkomfort
 
System-Chassis, Montagesteg, Hutschiene, BeleuchtungÜbersicht, Kabelführung Erleichterung von Wartungs- und Servicearbeiten durch einen flexiblen Innenausbau

Zubehör für Transport, Montage & Anreihung

Abhängig vom Einsatzort werden unterschiedliche Anforderungen in puncto Aufstellung und Befestigung an Schaltschränke gestellt. Mit dem passenden Zubehör lassen sich zum Beispiel der Transport, die Aneinanderreihung oder die Wandbefestigung erheblich erleichtern. 

Transportösen

Größere Schaltschränke erreichen schnell ein Gewicht, das nicht ohne Hilfsmittel zu heben ist. Bei diesen Gehäusen besteht die Möglichkeit, Transportösen in serienmäßig vorhandene Bohrungen zu verschrauben. Mit diesen können selbst schwere Ausbauten ohne Risiko transportiert werden.

Wandbefestigungshalter

Unabhängig davon, ob es darum geht, kleinere Schränke schwebend an eine Wand anzubringen oder große Schränke gegen Kippen zu schützen – ein Wandbefestigungshalter sorgt für eine sichere Montage am Aufstellungsort. Die Wandbefestigungshalter von Rittal zeichnen sich  durch einen speziellen Einhängemechanismus aus, mit dem kleinere Schaltschränke von nur einer Person mühelos an die Wand gebracht werden können.

Anreihsatz

Oftmals reicht der Platz für elektronische Komponenten in einem einzelnen Schaltschrank nicht aus oder Modernisierungen erfordern eine Erweiterung. In diesen Fällen wird ein Anreihsatz verwendet, mit dem sich mehrere Schaltschränke als geschlossene Verbindung aneinanderreihen lassen.

Schutz & Sicherheit

Im Schaltschrank fließt Strom und wo Strom fließt, hat Sicherheit oberste Priorität. Das passende Zubehör schützt sowohl verbaute Komponenten als auch Personal. Ob gegen elektrische Fehler, Witterungseinflüsse oder unbefugten Zugriff, mit den richtigen Zusatzteilen werden Betriebssicherheit und Anlagenverfügbarkeit erhöht.

Erdungsbänder

Sollten etwa durch beschädigte Isolierungen Fehlströme entstehen, leiten Erdungsbänder dieses Gefahrenpotenzial sicher ab. So entsteht für Material und Personal kein Risiko. Für eine schnelle Montage der Erdung empfehlen sich Bänder, die in allen gängigen Querschnitten und vorkonfektioniert als Schaltschrank-Zubehör erhältlich sind.

Schutzdach

Schaltschränke im Außenbereich müssen aufgrund von Witterungseinflüssen besonderen Strapazen trotzen. Abhilfe schafft ein Schutzdach mit Neigung, das den Schaltschrank zuverlässig vor stehender Nässe und sonstigen Verschmutzungen von oben schützt. Das Modell von Rittal zeichnet sich durch eine Befestigung ohne mechanische Bearbeitung am Gehäuse aus.

Verschlusssysteme

Unsachgemäße Eingriffe oder mutwillige Beschädigungen stellen ein weiteres Risiko für einen zuverlässigen Schaltschrank-Betrieb dar. Daher muss jederzeit sichergestellt sein, dass nur geschultes und autorisiertes Fachpersonal Zugang zum Schaltschrank hat. Seitens Rittal stehen hierfür unterschiedliche Verschlusssysteme zur Verfügung – zum Beispiel der Schaltschrank-Schlüssel oder der ergonomische Mini-Komfortgriff mit Schließsystem.

Filterlüfter

Angesichts der Vielzahl an elektronischen Komponenten kommt es im Schaltschrank schnell  zu einem Temperaturanstieg. Vor allem an besonders dicht bestückten Stellen  entstehen leicht Hotspots , an denen die heiße Luft sich staut. Um Schäden durch Hitzestaus und daraus resultierende Produktionsausfälle zu vermeiden, lassen sich Schaltschränke mit Filterlüftern ausstatten. Die Filterlüfter bringen kühlere Luft in den Schaltschrank und lösen Hotspots durch Verwirbelung auf. Auch der Entstehung von Kondenswasser kann so vorgebeugt werden.

Innenausbau, Ordnung & Bedienkomfort

Für effiziente Raumnutzung, Wartung und die einfache Erweiterung eines Schaltschranks sind Innenausbaumöglichkeiten, klare Strukturen und ein hoher Bedienkomfort entscheidend. Zubehörteile, die für eine übersichtliche Struktur sowie flexible Ausbaumöglichkeiten sorgen, tragen daher erheblich zur Erleichterung der Arbeitsprozesse bei,  Qualität und Skalierbarkeit eines Schaltschranks werden so deutlich erhöht.

Innenausbauschienen

Grundlage für einen standardisierten und effizienten Innenausbau sind spezielle Schienensysteme, die als Montagegerüst für die strukturierte Anbringung zusätzlicher Zubehörteile dienen. Eine Innenausbauschiene, oft auch als System-Chassis bezeichnet, ist ein Schienensystem, das als Montagegerüst im Schaltschrank dient. Sie ermöglicht die strukturierte Anbringung von Zubehörteilen wie Kabelkanälen, Kabelhaltern, Berührungsschutz-Abdeckungen oder Schwenkrahmen.

Hutschiene

Eine weiteres wichtiges und strukturgebendes Element im Schaltschrank ist die Hutschiene. Dabei handelt es sich um ein genormtes Befestigungselement, das  als Tragesystem für elektronische Bauteile fungiert. Indem die Hutschiene die Anordnung und den Austausch von elektrischen Betriebsmitteln erheblich vereinfacht, macht sie klarere Systemstrukturen und eine effizientere Wartung möglich.

Beleuchtung

Kommt zur unübersichtlichen Verdrahtung auch noch eine schlechte Beleuchtung hinzu, sind das keine guten Voraussetzungen für ein sicheres und schnelles Arbeiten am Schaltschrank. Hochwertige LED-Systemleuchten bieten eine optimale Ausleuchtung im gesamten Schaltschrank und erleichtern so die Wartungsarbeiten.

FAQ

1. Welche Zubehörteile gehören in einen Schaltschrank?
Zu den wichtigsten Zubehörteilen zählen Transportösen, Wandbefestigungshalter, Anreihverbinder, Erdungsbänder, Schutzdächer, Verschlusssysteme, Filterlüfter, sowie Innenausbauschienen, Hutschienen und LED-Beleuchtung.

2. Wofür werden Transportösen im Schaltschrankbau genutzt?
Transportösen ermöglichen den sicheren Krantransport schwerer Schaltschränke. Sie werden in vorhandene Bohrungen verschraubt und sorgen für eine einfache und risikofreie Handhabung.

3. Warum ist ein Wandbefestigungshalter wichtig?
Ein Wandbefestigungshalter sorgt für die sichere Montage von Schaltschränken an Wänden. Er verhindert das Kippen großer Gehäuse und erleichtert die Installation kleiner Schränke durch spezielle Einhängemechanismen.

4. Welche Rolle spielen Erdungsbänder im Schaltschrank?
Erdungsbänder leiten Fehlströme sicher ab und schützen so Material und Personal. Sie sind in verschiedenen Querschnitten vorkonfektioniert erhältlich und ermöglichen eine schnelle Montage.

5. Was ist eine Innenausbauschiene (System-Chassis)?
Eine Innenausbauschiene – auch System-Chassis genannt – ist ein Montagesystem im Schaltschrank, das Zubehör wie Kabelkanäle, Kabelhalter, Berührungsschutz-Abdeckungen oder Schwenkrahmen strukturiert befestigt.

6. Wofür wird die Hutschiene verwendet?
Die Hutschiene ist ein genormtes Befestigungselement für elektronische Bauteile. Sie erleichtert die Anordnung und den Austausch von Betriebsmitteln und sorgt für klare Systemstrukturen.

7. Warum ist Beleuchtung im Schaltschrank wichtig?
Eine hochwertige LED-Beleuchtung sorgt für optimale Ausleuchtung im Schaltschrank. Das erleichtert Wartungsarbeiten und erhöht die Sicherheit bei komplexer Verdrahtung.

Fazit

Für die Qualität von Sicherheit, Montage und Bedienkomfort ist das richtige Zubehör entscheidend. Mit der passenden Ausstattung lassen sich Schaltschränke individuell an unterschiedliche Einsatzorte anpassen, zuverlässig betreiben und effizient warten. Damit spielt das Schaltschrank-Zubehör eine entscheidende Rolle für den zuverlässigen und ausfallsicheren Betrieb eines Gebäudes oder einer Produktion.

Dr. Dirk Pieler
Executive Vice President Business Unit Industry Solutions bei Rittal 

Mit langjähriger Erfahrung in der Industrie fördert Dirk Pieler die digitale Transformation und Automatisierung im Schaltschrankbau.

Aktuelle Blogbeiträge

02.02.2026

5 typische Einsatzbereiche von Kunststoffschaltschränken

Kunststoffschaltschränke sind leicht, korrosionsbeständig und flexibel einsetzbar. Entdecken Sie fünf typische Einsatzbereiche und erfahren Sie, warum sie die smarte Wahl für moderne Industrieanwendungen sind.

03.02.2026

Feuchtigkeit im Schaltschrank: Wie Sie Kondenswasser und Kurzschlüsse vermeiden

Zuverlässige Industrie braucht geschützte Schaltschränke. Kondensation kann Korrosion und Ausfälle verursachen. Warum sich Kondenswasser bildet und welche Maßnahmen wirklich schützen, erfahren Sie hier.

03.02.2026

Hygienic Design Schaltschränke für Food und Beverage

Hygienic Design Schaltschränke von Rittal erfüllen höchste Hygieneanforderungen in der Lebensmittelindustrie. Erfahren Sie, wie durchdachte Konstruktion und hochwertige Materialien für Sicherheit und einfache Reinigung sorgen.