In Gebäuden oder Industrieumgebungen erfüllen Schaltschränke eine zentrale Aufgabe. Indem sie steuernde und energieverteilende Komponenten vor schädlichen Umwelteinflüssen schützen, sind sie eine elementare Voraussetzung für einen ausfallsicheren Betrieb. Dabei ist es wichtig, dass Schaltschränke nach den jeweiligen Umgebungsbedingungen ausgewählt und ausgestattet werden. Das betrifft auch die Art und Weise wie ein Gehäuse aufgestellt und befestigt wird. Nicht selten ist es zum Beispiel ratsam, einen Schaltschrank nicht auf den Boden zu stellen, sondern an einer Wand hängend zu befestigen. Was es bei einer solchen Wandmontage zu beachten gilt und warum sie in manchen Anwendungsfällen die sinnvollere Alternative ist, erklären wir in diesem Blogbeitrag.
Warum wird ein Schaltschrank an einer Wand befestigt?
Die Wandmontage von Schaltschränken ist eine etablierte Montageform, die sich aus unterschiedlichen planerischen, konstruktiven und betrieblichen Gesichtspunkten ergibt. Sie stellt eine Alternative zur Bodenmontage dar und erweitert die Möglichkeiten bei der Integration von Gehäusen in industrielle Umgebungen.
Platzsparende Installation
Gerade in engen Räumlichkeiten kommt es darauf an, Schaltschränke platzsparend anzubringen. Das Gehäuse an einer Wand zu befestigen, schafft im Bodenbereich Raum für andere Anlagen, Maschinen oder sonstige Ausrüstung.
Schutz vor Stößen und Kippen
Ein an der Wand hängend montierter Schaltschrank ist einem geringeren Risiko ausgesetzt, durch Gabelstapler, Hubwagen oder andere Gegenstände beschädigt zu werden. Darüber hinaus dient die Wandbefestigung bei größeren, bodenstehenden Schaltschränken als zusätzliche Sicherung gegen Kippen.
Schutz vor Flüssigkeiten
In Umgebungen, in denen der Boden regelmäßig nass gereinigt wird oder in denen Flüssigkeiten auf den Boden gelangen, schützt eine Wandmontage den Schaltschrank vor Korrosion. Bei einer Bodenmontage wäre in solchen Umgebungen insbesondere der Sockel des Gehäuses diesen Einflüssen ausgesetzt, sodass sich Schäden am Schaltschrank und an den darin verbauten elektronischen Komponenten nicht ausschließen lassen.
Erleichterte Bedienung und Wartung
Bei der Wandmontage können Schaltschränke in einer arbeitsfreundlichen Höhe installiert werden, um einen ergonomischen Zugriff auf Bedienelemente, Anzeigen oder Wartungspunkte sicherzustellen. So ist es möglich, den Schaltschrank auf die Anforderungen von Bedienpersonal und Wartungsteams abzustimmen und Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten
Was gibt es bei der Wandmontage zu beachten?
Ob schwebende Wandmontage oder zusätzliche Kippsicherung bodenstehender Gehäuse – bei der Wandmontage sind einige Aspekte zu berücksichtigen. Diese hängen sowohl vom eingesetzten Gehäusetyp als auch vom jeweiligen Montageort ab. Bereits die Wahl des Aufhängestandorts spielt dabei eine wichtige Rolle.
Tipp 1: Tragfähigkeit prüfen
Bevor ein Schaltschrank an einer Wand befestigt werden kann, gilt es darauf zu achten, ob die vorgesehene Stelle überhaupt über die erforderliche Tragfähigkeit verfügt. Dazu muss die Tragfähigkeit der Wand mit dem Gewicht des Schaltschranks abgeglichen werden. Auskunft über das Schaltschrankgewicht geben Engineering-Tools wie Eplan.
Tipp 2: Den richtigen Wandbefestigungshalter wählen
Der Wandbefestigungshalter bildet die Grundlage für eine sichere Montage des Schaltschranks. Welche Ausführung geeignet ist, hängt von mehreren Faktoren ab.
- Schaltschranktyp berücksichtigen: Unterschiedliche Gehäuse erfordern in der Regel spezifische Befestigungslösungen. So kommen bei Edelstahlgehäusen üblicherweise Wandbefestigungshalter aus Edelstahl zum Einsatz, während Kunststoffgehäuse mit Haltern aus Kunststoff montiert werden.
- Befestigungsort beachten: In Produktionsumgebungen und im Außenbereich müssen Schaltschränke nicht nur an Wänden, sondern unter Umständen auch an Masten, Trägern oder anderen Konstruktionen festen Halt finden. Für die Befestigung von Gehäusen an runden oder rechteckigen Masten bieten Mastbefestigungen eine sichere Lösung.
- Besondere Anforderungen einbeziehen: Je nach Einbausituation können weitere Anforderungen relevant sein. In Bereichen mit häufigen Reinigungszyklen und hohe Hygieneanforderungen wie in der Lebensmittelindustrie ist ein ausreichender Abstand zwischen Wand und Gehäuse wichtig, um die Reinigung zu erleichtern. Hierfür stehen spezielle Abstandshalter für Hygienic-Design-Schaltschränke zur Verfügung, die sowohl verschraubt als auch angeschweißt werden können. Dabei ist ein sauberes Arbeiten besonders wichtig, um hygienekritische Spalte zu vermeiden
Tipp 3: Belastungsangaben berücksichtigen
Wichtig bei sämtlichen Wandmontagen ist das Beachten der Belastungsangaben der jeweiligen Wandbefestigungshalter. Wenn der zu montierende Schaltschrank diese übersteigt, fällt er schlimmstenfalls von der Wand. Auskunft über die Belastungsangaben gibt die jeweilige Montageanleitung bzw. Belastungsbroschüre eines Wandbefestigungshalters. Rittal-Wandbefestigungen sind auch für dynamische Anwendungen geeignet. Hier kommt es besonders auf die Berücksichtigung des Anwendungsfalls an.
Tipp 4: Montagefreundliche Gehäuse nutzen
Besonders einfach verläuft die Wandmontage bei den Rittal Kompaktschränken des Typs AX. Die Edelstahlmodelle verfügen auf der Rückwand über Körnerpunkte für die Montage des Wandhalters, was Zeit und Aufwand bei der Installation reduziert. Die Stahlgehäuse aus der AX-Reihe sind standardmäßig auf ihrer Rückseite mit Montagelöchern ausgestattet, die zum Verschrauben der Wandhalter genutzt werden können. Praktisch bei den AX-Kompaktschränken ist auch, dass Wandbefestigungshalter zur Verfügung stehen, die eine Montage durch nur eine Person erlauben. Das vielfältige Zubehör wie Wandbefestigungen und -winkel, aber auch Flanschplatten, Innenausbauschienen, Systemleuchten etc. können über den Konfigurator RiPanel zum Gehäuse hinzugefügt werden.
Fazit
Die Wandmontage von Schaltschränken bietet je nach Anwendungsfall mehr Flexibilität, Sicherheit und Bedienkomfort. Damit die Installation dauerhaft sicher ist, müssen jedoch Gehäusetyp, Montageort und Befestigungslösung sorgfältig aufeinander abgestimmt werden. Wer die jeweiligen Anforderungen berücksichtigt und geeignete Befestigungssysteme einsetzt, schafft eine stabile Grundlage für einen sicheren Betrieb.
FAQ
1. Was erleichtert die Wandmontage bei den AX‑Edelstahlgehäusen?
Die AX‑Edelstahlgehäuse verfügen über Körnerpunkte auf der Rückwand, die die späteren Bohr- oder Schraubpunkte exakt markieren. Dadurch entfällt das aufwendige Ausmessen. Installationen können schneller, präziser und mit geringerer Fehlerquote durchgeführt werden.
2. Wie erfolgt die Montage von AX‑Stahlgehäusen?
Die Stahlgehäuse der AX‑Reihe besitzen auf der Rückseite vorgestanzte Montagelöcher, die direkt für die Verschraubung der Wandhalter genutzt werden können. Das ermöglicht eine stabile Befestigung ohne zusätzliche Vorbereitungsschritte wie Bohren oder Anzeichnen.
3. Kann ein AX‑Kompaktschrank von nur einer Person montiert werden?
Ja. Für die AX‑Reihe gibt es spezielle Wandbefestigungshalter, die so konstruiert sind, dass eine einzelne Person den Schrank sicher positionieren und befestigen kann. Das spart Zeit und erleichtert die Montage besonders dort, wo kein zweiter Monteur verfügbar ist.
4. Welches Zubehör steht für die AX‑Kompaktschränke zur Verfügung?
Für die AX‑Modelle gibt es umfangreiches Zubehör wie Wandbefestigungen, Montagewinkel, Flanschplatten, Innenausbauschienen und Systemleuchten. Dieses Zubehör erweitert die Funktionalität des Gehäuses und unterstützt eine sichere sowie normgerechte Installation.
5. Wie kann man Zubehör für AX‑Kompaktschränke konfigurieren?
Über den RiPanel Konfigurator von Rittal kann das benötigte Zubehör direkt ausgewählt und dem passenden AX‑Gehäuse hinzugefügt werden. Der Konfigurator führt Schritt für Schritt durch die Auswahl und stellt sicher, dass alle Komponenten kompatibel sind.
Dr. Dirk Pieler
Executive Vice President Business Unit Industry Solutions bei Rittal
Mit langjähriger Erfahrung in der Industrie fördert Dirk Pieler die digitale Transformation und Automatisierung im Schaltschrankbau.