Durante mucho tiempo, nadie cuestionó el consumo energético de los centros de datos, pero esos días han terminado. El consumo energético no para de aumentar, sin embargo podría ser posible reducirlo. Una de las soluciones es la OT, es decir, la tecnología operativa de un centro de datos. La nueva RiZone OTM Suite de Rittal permite ahora una gestión optimizada de la capa de OT y la monitorización de los sistemas físicos, cuyo objetivo es la disponibilidad, la seguridad y un consumo energético optimizado en el centro de datos.
La demanda de energía de los centros de datos está aumentando rápidamente y representa un factor de coste inmenso para los operadores, sobre todo en una época en la que los precios de la energía están por las nubes. Los factores que influyen en este fenómeno son la digitalización y el consecuente aumento en el tráfico de datos y el mayor uso del cloud. Asimismo, los centros de datos también están proporcionando cada vez más potencia para permitir un procesamiento de datos más rápido y eficiente.
Con RiZone OTM Suite, el proveedor de sistemas Rittal ofrece una solución dirigida, entre otras cosas, a reducir la demanda de energía y, al mismo tiempo, garantizar una mayor disponibilidad y seguridad del nivel de OT en el centro de datos. La nueva RiZone OTM Suite permite ahora una gestión optimizada de la capa de OT y la monitorización de los sistemas físicos, como los racks, el suministro eléctrico y la refrigeración.
RiZone OTM Suite permite monitorizar la energía y, por lo tanto, contribuye a aumentar la eficiencia energética. "Solo se puede optimizar y, posteriormente, gestionar la energía si se conoce con precisión el consumo. Con RiZone OTM Suite, aumentamos la transparencia al registrar y medir los datos energéticos, que posteriormente pueden evaluarse y analizarse en detalle. Por ejemplo, pueden verse los picos de carga y adoptar las medidas adecuadas para ahorrar energía. Esto no solo beneficia a los operadores de los centros de datos, sino también a la huella de CO2", afirma Thorsten Weller, Business Owner Management Software de Rittal.
Una arquitectura de microservicios preparada para el futuro
RiZone OTM Suite incluye varios módulos adaptados a las necesidades específicas de los centros de datos, como la monitorización de dispositivos OT, la gestión de la energía y la optimización de la refrigeración dinámica. Para la protección física de los datos, la administración del acceso a nivel del rack garantiza un funcionamiento seguro y que se puede auditar.
RiZone OTM Suite se basa en la tecnología ONCITE DPS de German Edge Cloud, lo que significa que puede integrarse fácilmente en entornos existentes y escalarse horizontalmente según sea necesario gracias a la arquitectura flexible de microservicios y a las API (interfaz de programación de aplicaciones). Esto le confiere una elevada flexibilidad y le sitúa muy por delante de las soluciones de la competencia que se basan en una arquitectura de software rígida y monolítica.
En la feria de Hannover en el pabellón 11, estand E06, Rittal ha mostrado cómo funciona RiZone OTM Suite en directo al administrar la tecnología operativa del centro de datos en la planta de Rittal en Haiger.