Base de conocimientos

Información sobre temas importantes de Rittal

Base de conocimientos

Base de conocimientos

Aquí encontrarás información sobre las homologaciones de nuestros productos, la protección de superficies de Rittal, nuestra gestión de calidad, el EDI, el concepto de compatibilidad electromagnética (CEM) y nuestras directrices de manipulación.

Homologaciones de productos

En el laboratorio de calidad certificado de Rittal, comprobamos y probamos nuestros productos conforme a todas las normas internacionales conocidas. Para cumplir con los requisitos de estas normas, un armario de distribución se somete a hasta 20 pruebas diferentes.

Approvals

Rittal products meet the highest internationally recognised quality standards

Todos los componentes se someten a las pruebas más rigurosas conforme a las normas y reglamentos internacionales. La alta calidad constante del producto se garantiza mediante una amplia gestión de la calidad. Los controles de producción periódicos...

Conformidad CE

Marcado CE de los armarios vacíos de Rittal

Los armarios vacíos corresponden a una directiva de la UE vigente con respecto al marcado CE, según la cual existen unos requisitos de etiquetado, la Directiva de Baja Tensión 2014/35/UE basada en el ensayo de...

La protección de superficies de Rittal

Rittal utiliza nuevas tecnologías para el acabado de superficies. Con la nanopintura, los productos de Rittal ya reciben el mayor nivel posible de protección superficial y contra la corrosión.

Rittal desarrolla y prueba continuamente nuevos métodos para optimizar la durabilidad, el funcionamiento y la seguridad de sus productos. Con el uso de nanopintura, el líder mundial del mercado de la tecnología de cajas y armarios de distribución está marcando un nuevo hito en el tratamiento de superficies.

Superficies Plus

Método de ensayo ampliado de Rittal

Con el método de ensayo ampliado de Protección de superficies Plus, los materiales se prueban a nivel del sistema. Es decir, todo el producto, y no solo la pieza individual, se somete al método de ensayo en el ámbito de aplicación correspondiente.

Recubrimiento antihuellas y antigrafiti

La suciedad no tiene donde agarrarse

Incluso los antiguos griegos estaban seguros. Nuestro mundo está formado por minúsculas partículas. Hoy en día, la investigación está en posición de aprovechar estos conocimientos, porque la nanotecnología permite la penetración en el reino de los...

Capas de pintura de Rittal

Protección óptima de superficies

El triple tratamiento de la superficie ofrece una óptima protección contra la corrosión y es resistente a aceites minerales, lubricantes, emulsiones de mecanizado y disolventes como los que se utilizan para la limpieza.

Información sobre el control de calidad

Información sobre los grados de protección IP y NEMA, el certificado ECB•S, el control de calidad y la protección medioambiental del producto en Rittal.

Grados de protección

IP, NEMA y ECB•S

Calidad probada en laboratorio

Gestión de calidad de Rittal en todo el mundo

Los campos de aplicación de los innovadores productos de Rittal son cada vez más variados y las exigencias, más complejas.

Protección medioambiental del producto de Rittal

Información sobre la protección medioambiental de Rittal

Más información

Concepto CEM

Para una compatibilidad electromagnética óptima

Los campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos están por todas partes. También alrededor de los armarios de distribución y las carcasas de dispositivos. Este entorno electromagnético puede convertirse en un factor de...

EDI

El intercambio electrónico de transacciones comerciales estándar entre dos empresas.

¿Qué significa EDI? EDI significa «Electronic Data Interchange» y es el intercambio electrónico de transacciones comerciales estándar entre dos empresas.

UKCA marking

Rittal will meet requirements for all products

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the UK) left the European Union on 31 January 2020. The Withdrawal Agreement defined a period during which the rules of the EU single market continued to be applicable in the UK, i.e. until 31...

Directrices sobre manipulación

Directrices sobre manipulación para el transporte y el almacenamiento

Rittal products must always be stored and shipped with due care in accordance with these guidelines.