Protección medioambiental del producto de Rittal

Información sobre la protección medioambiental de Rittal

The Friedhelm Loh Group operates the following Safety, Energy and Environmental Policy in addition to the corporate principles.

Conformidad RoHS
Todos nuestros productos cumplen con la directiva RoHS de la UE «RoHS II» 2011/65/UE (refundición 2002/95/CE) y la Directiva delegada (UE) 2015/863 («RoHS III») aplicable.

Conformidad WEEE: n.º de reg. WEEE 11161726
Nos hemos registrado para los modelos de dispositivos B2B relevantes bajo el número de registro WEEE 11161726 de Rittal.

Registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas

¿En qué consiste REACH?
Es el registro, evaluación y autorización de sustancias químicas. Forma parte de la nueva legislación sobre sustancias químicas válida en la UE.

Principales aspectos:

  • Regulación unívoca del registro y la autorización de «sustancias químicas». Todas las «sustancias» (productos químicos) a partir de una tonelada por año de producción o importación deben ser registradas por los fabricantes o importadores. El registro se realiza exclusivamente con la Agencia Europea de Sustancias Químicas (EchA).
  • Inversión de la carga de la prueba sobre el fabricante de «sustancias químicas». El fabricante debe informar a sus clientes «activamente» sobre el uso de «sustancias cuestionables» conforme a REACH u ofrecer alternativas. Esto significa que Rittal debe ser informado «activamente» por sus proveedores y, posteriormente, Rittal debe informar a sus clientes «activamente».
  • No Data - No Market (sin registro no se puede comercializar)

Descargas:

Los productos de climatización de Rittal cumplen el Reglamento sobre la capa de ozono (CE) n.º 1005/2009.

Los refrigerantes que utilizamos son refrigerantes HFC sin CFC. No contienen cloro y tienen un potencial de agotamiento de la capa de ozono (ODP) de cero.

Rittal utiliza los siguientes refrigerantes:

  • R134a
  • R407C
  • R410A

Estos refrigerantes no se incluyen en las sustancias reguladas por el Reglamento sobre la capa de ozono (CE) n.º 1005/2009 y no pertenecen al grupo de los halones. Los siguientes productos de Rittal contienen refrigerantes:

  • Refrigeradores de armarios de distribución (R134a)
  • Puertas, armarios y paredes laterales con climatización (R134a)
  • Refrigeradores de retorno (R134a, R407C o R410A)

Para obtener más información sobre los refrigerantes utilizados por Rittal, consulte las fichas de datos de seguridad correspondientes.

Información para el cliente sobre la recuperación de baterías industriales

Solo en casos aislados, la empresa Rittal GmbH & Co. KG es la encargada de poner en circulación baterías industriales. En principio, Rittal recupera las baterías vendidas en los centros de suministro o en su sede de forma gratuita. En función del tamaño de la empresa, pueden aplicarse diferentes regulaciones individuales que incluyen la devolución y el reciclaje de baterías por parte de empresas contratadas o acuerdos contractuales relacionados con los clientes.

Puede descargar nuestra declaración de la Política sobre minerales de zonas de conflicto, así como nuestra Plantilla de informe sobre minerales de zonas de conflicto «Conflict Minerals CMRT»:

Puede descargar nuestra declaración sobre el cumplimiento de la ley de embalajes alemana VerpackG:

Rittal has determined the CO2 emissions for selected products. The available values are published on the product detail pages.

The specified value for the Product Carbon Footprint (PCF) is to be understood as a ‘cradle-to-gate’ consideration. The methodology for determining the stated values is divided into the following two categories:

Category A
PCF value (cradle-to-gate) determined in accordance with DIN EN ISO 14067 (certified by TÜV Süd)

Category B
PCF value (cradle-to-gate) calculated approximately from the product weight and self-declared

Environmental Self Declaration