Fill Gesellschaft m.b.H

Mecanizado homogéneo de armarios de distribución con Perforex

«Si no funciona, no existe». Ese podría ser un lema de Fill Gesellschaft m.b.H. de Gurten (Austria). La audacia y la asunción de riesgos han dado sus frutos desde 1966. Con más de 900 empleados, Fill es uno de los principales fabricantes internacionales de máquinas y sistemas para una amplia variedad de industrias como el metal, los plásticos y la madera para las industrias del automóvil, la aviación, la energía eólica, los deportes y la construcción. Las nuevas tareas y proyectos se abordan con facilidad mediante su confianza en los socios adecuados. Un Perforex de Rittal, por ejemplo, permite un mecanizado perfecto de los armarios de distribución y un enorme ahorro de tiempo.

Con Rittal gozamos de una larga asociación. Nos llevamos bien con los problemas, porque al fin y al cabo se trata de encontrar soluciones y luego avanzar a toda máquina hacia el futuro.
Konrad Pointecker, jefe del equipo de producción eléctrica de Fill Gesellschaft m.b.H.
“There’s no such thing as ‘can’t’” would be an appropriate motto for Fill Gesellschaft m.b.H., which is based in Gurten, Austria.

El futuro ya está aquí

Fill tampoco pasa por alto el tema de la industria 4.0, por lo que la empresa está investigando el tema de las fábricas inteligentes. Su principal interés en la digitalización es la generación automática de programas de control a partir de la simulación, la puesta en marcha virtual para un desarrollo inicial y una comprobación del software de control y el desarrollo de programas de aplicación intuitivos. La conexión en red de datos de sensores, máquinas e instalaciones de producción debería abrir posibilidades completamente nuevas en la producción.

Ahorro de dos tercios de la jornada laboral

Un concepto que coincide por completo con el compromiso con el mecanizado homogéneo de los armarios de distribución. Para la planificación y la ingeniería, Fill ha confiado durante años en las herramientas de software de Eplan y, para el mecanizado automático de los armarios de distribución, la empresa cambió a un Perforex BC 1007 HS de Rittal en octubre de 2016. Para la nueva inversión, Fill quería una máquina más rápida, pero también una que se ajustara al sistema. Y eso es exactamente lo que promete la combinación de Rittal y Eplan: mejor visión general y, sobre todo, mayor homogeneidad. La planificación del montaje creada con el software EPLAN puede enviarse y procesarse directamente en la máquina. Además, el paquete de rendimiento Perforex proporciona un ajuste eléctrico de la profundidad y velocidades más rápidas, de modo que Fill ahora solo necesita un tercio del tiempo de antes para el mecanizado.

Resumen

Proyecto
Fill
Ubicación
Gurten, Austria
Sector
Electrical-and-Automation
Reto
  • Automatización homogénea de los armarios de distribución con hasta 2000 cajas al año
Solución
  • Mecanizado homogéneo de los armarios de distribución mediante la planificación y la ingeniería en Eplan y el mecanizado con Perforex BC 1007 HS
  • Paquete de rendimiento Perforex para el ajuste eléctrico de la profundidad y una mayor velocidad
  • Tiempo de mecanizado dos tercios más rápido