Gemelo digital: qué es y por qué está transformando la industria

noviembre 03 2026

Autor: Joan Balboa

La industria vive una etapa de transformación profunda en la que la digitalización ya no es una opción, sino una necesidad para seguir siendo competitiva. En este contexto, el gemelo digital se ha convertido en una de las herramientas más valiosas para mejorar procesos, aumentar la eficiencia y conectar de forma real el mundo físico con el digital.

Aunque muchas veces se asocia únicamente con una representación virtual en 3D, el gemelo digital va mucho más allá. Se trata de una copia digital precisa de un objeto, componente, sistema o proceso físico, que no solo reproduce sus dimensiones, sino también sus funciones, características y comportamiento. Además, incorpora datos del activo real, por lo que puede actualizarse continuamente y reflejar la realidad con un alto nivel de precisión.

Esta capacidad de vincular el producto físico con su versión virtual permite a las empresas analizar, probar, simular y optimizar antes de actuar en el mundo real. Y ahí reside precisamente su valor: en ofrecer información útil para tomar mejores decisiones, reducir riesgos y mejorar tanto el diseño como la producción y el mantenimiento. 

1. ¿Qué es un gemelo digital?

Un gemelo digital es una representación virtual de un activo físico que integra sus propiedades, su estado de uso y los datos que genera en funcionamiento. Esto significa que no se limita a mostrar cómo es un objeto, sino que también ayuda a entender cómo se comporta, cómo evoluciona y qué puede ocurrir en distintos escenarios.

Para que exista un gemelo digital hacen falta tres elementos:  

  • Un producto físico en la realidad
  • Su equivalente virtual
  • Un vínculo entre los datos de ambos

Gracias a esa conexión, el modelo virtual puede cambiar junto con la realidad y convertirse en una herramienta útil para hacer predicciones, detectar mejoras o anticipar incidencias.

En el modelo digital también pueden incluirse variables externas, como el desgaste, el entorno o incluso determinadas influencias ambientales. De esta forma, el gemelo digital se convierte en una base sólida para entender mejor el rendimiento real de un producto, una máquina o un proceso. 


2. Del producto al proceso: la evolución del gemelo digital

El gemelo digital ha evolucionado desde su aplicación en objetos y componentes concretos hasta convertirse en una pieza clave dentro de la producción industrial. Hoy ya no solo hablamos del gemelo de un producto, sino también de gemelos de fabricación, de automatización y de producción, cada uno con un papel específico dentro de la cadena de valor.


2.1 El gemelo del producto

Por un lado, el gemelo del producto permite acompañar al producto desde la solicitud inicial del cliente hasta la fabricación y la entrega. En un entorno donde las empresas deben responder a una demanda creciente de personalización, este tipo de gemelo resulta esencial para asegurar que los datos de configuración personalizados pueden utilizarse en producción de forma rentable y eficiente. La clave está en que toda la información debe fluir de extremo a extremo, desde la configuración hasta la fabricación, para que cada producto cuente con un conjunto de datos único y útil en todo su recorrido.


2.2 El gemelo de producción

Por otro lado, el gemelo de producción lleva este concepto un paso más allá. En lugar de representar solo un producto, replica el funcionamiento de los procesos de fabricación y permite planificar, medir, automatizar y controlar líneas completas de producción. Su objetivo es mejorar la eficiencia del proceso a partir de la comparación entre datos maestros, datos dinámicos de producción y datos recogidos por sensores IIoT. 


3. El gemelo digital como núclo de la fábrica inteligente

En el mundo de la fabricación avanzada, el gemelo digital se está consolidando como una pieza central para construir la llamada fábrica inteligente. La razón es sencilla: cuanto mayor es la transparencia de los procesos, mayor es la capacidad de optimizar, anticipar y mejorar.

Cuando los datos de ingeniería, producción, operación y mantenimiento están conectados, la empresa puede ver de forma más clara qué ocurre en cada etapa y tomar decisiones mejor fundamentadas. Aquí, el gemelo digital actúa como un centro de datos que recopila información, la armoniza y la transforma en análisis, alertas y visualizaciones en tiempo real.

Esto permite una gestión mucho más ágil de la producción. Ya no se trata únicamente de digitalizar documentos o automatizar tareas aisladas, sino de construir una continuidad digital real entre sistemas, personas y procesos. Esa continuidad es la que convierte el gemelo digital en una herramienta estratégica y no solo en una solución técnica.


3.1 El caso del gemelo de producción en fábrica

Uno de los ejemplos más claros de esta evolución es el uso del gemelo digital de fabricación en la planta de Rittal en Haiger. En esta instalación, altamente automatizada, más de 250 máquinas y componentes de sistema conectados en red producen cada día alrededor de 8.000 racks compactos AX y racks pequeños KX.

En este entorno, el sistema ONCITE Digital Production System actúa como un centro de datos que recopila la información procedente de sensores, sistemas y procesos, la armoniza y la pone a disposición de la empresa mediante un circuito de análisis, alertas y paneles de control en directo. Esta visibilidad permite :

  • Mejorar la productividad
  • Aumentar el aprendizaje operativo
  • Hacer más eficaces los escenarios de mantenimiento predictivo

La lógica detrás de este modelo es especialmente relevante: al comparar los datos históricos del dispositivo con los datos maestros de cómo debería producirse un producto, se pueden detectar desviaciones, identificar ineficiencias y optimizar los procesos con mayor precisión. En otras palabras, el gemelo digital ayuda a revelar información que antes quedaba oculta. 


4. El gemelo del producto y la personalización industrial

El gemelo del producto cobra una importancia especial en los entornos donde la personalización se ha convertido en un requisito del mercado. Hoy los clientes esperan configuraciones adaptadas a sus necesidades, pero para que eso sea viable a nivel industrial es necesario que los datos del producto fluyan correctamente a lo largo de todo el proceso.

Aquí es donde el gemelo del producto marca la diferencia. Si el producto cuenta con un conjunto de datos completo, consistente y digital desde el inicio, esos datos pueden reutilizarse para compras, diseño, presupuesto, fabricación y entrega. Esto hace posible gestionar productos altamente específicos sin perder eficiencia.

La integración entre sistemas CAD, PDM/PLM y ERP resulta clave en este escenario. Cuando todos los datos de diseño y producción están conectados en una única fuente fiable, las empresas pueden automatizar la generación de documentación, componentes, listas de materiales y datos necesarios para fabricar de forma más rápida y con menos errores.

Un ejemplo especialmente ilustrativo es el de las soluciones de configuración que permiten a los clientes introducir especificaciones de un producto a través de una web. A partir de esos datos, se genera automáticamente la geometría 3D, se presenta al cliente una representación del producto y se prepara el presupuesto en un tiempo mucho menor que en los procesos tradicionales. Después, si el pedido se confirma, los datos pueden transferirse directamente a fabricación. 


4.1 Gemelo digital en cuadros eléctricos y armarios de control

Una de las aplicaciones más prácticas y tangibles del gemelo digital se encuentra en la fabricación de cuadros eléctricos y armarios de control. En este ámbito, la creación de prototipos virtuales permite digitalizar el diseño y la disposición del armario en 3D antes de realizar ninguna operación física.

Esto cambia por completo la forma de trabajar. En lugar de organizar los componentes manualmente o resolver problemas durante el montaje, el diseño puede analizarse de antemano en un entorno virtual. Así es posible comprobar si todos los componentes encajan, detectar conflictos, planificar mejor la disposición y mejorar el cableado desde el inicio.

Además, este enfoque facilita el trabajo de los distintos perfiles implicados:

  • El ingeniero eléctrico puede definir los componentes
  • El fabricante del cuadro puede organizar la disposición detallada en 3D
  • El técnico puede ejecutar el montaje con una base mucho más clara y precisa

Esta continuidad reduce consultas, errores, retrabajos y dependencia de la experiencia manual.

El uso del gemelo digital en este campo también permite generar listas de cableado, plantillas de perforación y especificaciones para máquinas de mecanizado. Incluso si cambia la posición de un componente, la longitud del cable puede actualizarse automáticamente, lo que ayuda a reducir errores y a mejorar la eficiencia tanto en preparación como en ejecución. 


5. Ventajas del gemelo digital en la industria

El valor del gemelo digital se refleja en varios beneficios concretos para las empresas industriales. 


5.1 Mejora de la investigación y el desarrollo

El gemelo digital permite probar y analizar objetos en distintos escenarios antes de construir prototipos físicos. Esto ayuda a detectar puntos débiles, identificar mejoras y reducir riesgos durante el desarrollo de nuevos productos o soluciones. 


5.2 Mayor eficiencia operativa

Al representar virtualmente objetos, servicios y procesos de producción, el gemelo digital facilita una visión más clara del rendimiento real y permite optimizar recursos, costes y tiempos. También mejora la capacidad para ejecutar los procesos de la forma más eficiente posible. 


5.3 Mayor fiabilidad

La vinculación continua entre el producto físico y su réplica virtual permite monitorizar el estado del activo, identificar posibles problemas y actuar antes de que se agraven. Esto mejora la fiabilidad del producto y del servicio y ayuda a reducir costes de mantenimiento y asistencia. 


5.4 Impulso a la personalización

El gemelo digital facilita que los productos personalizados puedan configurarse y validarse digitalmente antes de fabricarse. Esto incrementa la flexibilidad de la empresa y mejora la satisfacción del cliente, sin disparar los costes. 


5.5 Mejor aprovechamiento del personal técnico

La digitalización de los procesos permite que el personal técnico dedique más tiempo a tareas de mayor valor y menos a trabajos repetitivos o manuales. En un contexto donde sigue siendo difícil encontrar perfiles especializados, esto representa una ventaja especialmente importante. 


6. Del gemelo al hub de datos

Otro aspecto clave del gemelo digital es que ya no se limita a ser una representación visual. Su evolución natural es convertirse en un hub de datos, es decir, en un punto central desde el que conectar información de planificación, producción, operación y servicio.

Esto es especialmente visible en el ámbito de la automatización eléctrica y la documentación de sistemas. Cuando el esquema eléctrico, la lista de materiales, el modelo 3D y la documentación de mantenimiento están conectados, todo el ciclo de vida del sistema se beneficia. Se puede localizar antes un problema, acceder más rápido a la documentación correcta y mantener el sistema actualizado durante toda su vida útil.

En este contexto, el gemelo digital funciona como una memoria técnica viva, accesible y dinámica, que evoluciona junto con el activo físico y facilita la continuidad de la información entre departamentos y etapas del proceso. 


7. Una nueva forma de trabajar en la industria

Más allá de la tecnología, el gemelo digital representa una nueva forma de trabajar. Supone pasar de procesos fragmentados, basados en herramientas y documentos separados, a un flujo digital continuo en el que los datos pueden recopilarse, enriquecerse y utilizarse en cualquier punto del proceso.

Esto requiere una nueva visión dentro de las empresas. No basta con digitalizar una parte aislada del trabajo; es necesario construir una estructura en la que ingeniería, producción y mantenimiento compartan una misma base de datos y una misma lógica de trabajo. Solo así el gemelo digital puede desplegar todo su potencial.

En este sentido, el paso a la creación de prototipos virtuales y a la integración digital de procesos no es simplemente una mejora operativa. Es un cambio de enfoque que permite a las empresas ser más ágiles, más consistentes y estar más preparadas para competir en mercados cada vez más exigentes.

El gemelo digital se ha convertido en uno de los pilares de la industria moderna porque permite conectar el diseño, la fabricación, la operación y el mantenimiento en un único flujo de información. Ya sea como gemelo del producto, de automatización o de producción, su función es siempre la misma: ofrecer una representación digital útil que ayude a entender mejor la realidad y a optimizarla.

Su aplicación permite acortar ciclos de desarrollo, mejorar la eficiencia productiva, reducir errores, aumentar la fiabilidad, favorecer la personalización y aprovechar mejor el talento técnico. Pero, sobre todo, permite a las empresas avanzar hacia un modelo industrial más conectado, más transparente y más inteligente.

En un entorno donde cada decisión cuenta, disponer de un gemelo digital significa disponer de más visibilidad, más control y una base más sólida para seguir mejorando. 

Newsletter

Rittal Blog Updates

¡No te pierdas las últimas novedades y tendencias de nuestro blog!