Manutenção

Preservação de valor da sua instalação

Através de um monitoramento contínuo do desempenho, uma falha ou uma interrupção dos sistemas de TI podem ser tempestivamente identificadas e evitadas.

Atualizações das unidades de refrigeração de armários

A gama Blue e+ de soluções de refrigeração da Rittal oferece a máxima eficiência energética. A substituição proativa de tecnologia obsoleta de controlo climático de armários compensa frequentemente como forma de minimizar o consumo de energia e os custos associados. Além disso, a substituição de unidades de refrigeração obsoletas ou envelhecidas também reduz o risco de paragens de produção e de tempo de inatividade.

Tire o máximo partido da Rittal – não apenas como fornecedor de sistemas eficientes de climatização de armários, mas como prestador de serviços completos e centralizados para as atualizações do seu equipamento e dos seus sistemas. Apoiá-lo-emos com aconselhamento e os nossos serviços de consultoria, bem como na conceção, planeamento e implementação da sua estratégia de atualização.

A nossa oferta:

  • Triagem e avaliação do estado geral
  • Limpeza básica das instalações críticas para o sistema
  • Medição e documentação dos parâmetros do sistema
  • Verificação de todo o sistema

Benefícios para si:

  • Disponibilidade da sua infraestrutura de TI, 24 horas por dia, 7 dias por semana , 365 dias ao ano
  • Maior preservação de valor do seu data center
  • Cumprimento das disposições legais de acordo com DIN 31051
  • Menos custos graças a até 30 % mais eficiência

Modernização das unidades de refrigeração para infraestruturas de TI

As crescentes exigências colocadas às infraestruturas de TI e as novas regulamentações, como a Lei da Eficiência Energética da Alemanha (EnEfG), estão a obrigar os operadores a modernizar e atualizar as suas infraestruturas de TI.

 

A boa notícia é que nem sempre é necessário recorrer à construção de novas instalações. Muitas vezes, a modernização do seu centro de dados existente é suficiente para cumprir requisitos mais rigorosos. As atualizações e melhorias envolvem a substituição de hardware desatualizado ou envelhecido por novas tecnologias mais avançadas, bem como a revisão e otimização da estrutura do seu centro de dados.

Os benefícios para si

  • Melhor desempenho da infraestrutura de TI e maior eficiência, graças a medidas e iniciativas de melhoria e modernização especificamente adaptadas às suas necessidades
  • Redução dos custos operacionais graças à identificação dos fatores que geram custos
  • Identificação e revelação de poupanças potenciais, por exemplo, através da utilização de unidades de refrigeração mais eficientes do ponto de vista energético
  • Maior fiabilidade e tempo de atividade do equipamento, graças à manutenção preventiva

Modernização na tecnologia de automação

A tecnologia e as soluções automatizadas da Rittal Automation Systems representam uma gama importante dos seus processos que estão a caminho da produção automatizada na montagem de armários.

Os avanços tecnológicos, bem como o desgaste, fazem com que as máquinas se tornem menos eficientes ao longo do tempo. A solução consiste em atualizar a sua máquina RAS, o que lhe permite melhorar a sua máquina atual e todos os processos associados – sem ter de adquirir um sistema totalmente novo.

As vantagens para si

  • Aumento da eficiência e da produtividade para uma maior competitividade
  • Melhoria do tempo de disponibilidade do sistema para operações de produção mais fiáveis e seguras
  • Melhoria e aumento dos tempos de produção e de execução dos processos, para que possa reagir mais rapidamente às exigências em constante mudança do mercado
  • Preparação dos seus sistemas atuais para o futuro, através da ampliação e do reforço das funcionalidades das máquinas