Măsurarea distanței și păstrarea benzii de circulație – aceste funcții au apărut de 20 de ani în mintea dezvoltatorilor de automobile. Astăzi, astfel de caracteristici sunt de mult standard pentru fiecare mașină nouă. Cu toate acestea, înainte să devină realitate conducerea automată, mai sunt necesare nenumărate teste de conducere și evaluarea unor cantități imense de date. Grupul BMW lucrează pentru atingerea acestui obiectiv, colectând date în numeroase teste de conducere și procesându-le într-un container IT Rittal.
Prezentare generală
- Proiect
- BMW - Rittal Data Center Container
- Locație
- München, Germania
- Ramură
- Automotive-Industry
- Provocare
Colectarea datelor la testele de conducere
Salvarea și transferul acestor date în centrul de date principal
Spațiu insuficient pentru a configura un centru de date la fața locului
Plasarea a trei așa-numite rack-uri de copiere
Acces numai la rack-urile de copiere, nu și la infrastructura IT, de ex. răcirea
- Soluție
Container centru de date la cheie cu rack-uri, UPS și răcire, cu loc de parcare lângă centrul de date
Centrul de date este împărțit în două zone, șoferii pot avea acces doar la partea din față a centrului de date
Partea din spate a centrului de date este închisă, iar accesul este posibil numai pentru personalul autorizat
Atunci când un șofer de testare se duce să colecteze date, el se pune întotdeauna în locul viitorului șofer și trece prin diferite scenarii. La Grupul BMW, șoferii de testare își încep întotdeauna tururile deschizând portbagajul și introducând un hard disk SSD. Scopul zilnic este colectarea sau înregistrarea datelor. Există numeroase unități de măsurare și senzori în spatele mașinii care înregistrează fiecare eveniment în timpul conducerii. Se generează 1 GB de date pe secundă, iar până la sfârșitul turei, hard disk-ul, care poate stoca 16 TB de date, este plin în proporție de 75 până la 100%.
La sfârșitul cursei, șoferii scot hard disk-urile din mașină și le introduc într-un așa-numit suport de copiere. După o preselecție automată inițială, aproape 25% din datele colectate sunt transferate direct de pe suport la centrul de date principal din München. În post-procesare, rezultatele măsurătorilor sunt evaluate și funcțiile optimizate.
PARCARE UȘOARĂ ȘI SIGURĂ PENTRU DATE
Deoarece nu exista suficient spațiu disponibil în clădirea fabricii la locul de testare pentru o cameră securizată a serverelor, experții au optat pentru o soluție de container IT, realizabilă rapid de Rittal în zona exterioară: șoferii vehiculelor de testare pot conduce astfel direct până la centrul de date și pot practic efectua introducerea și citirea dispozitivelor de stocare a datelor la oprire. Soluția tehnică constă într-un container Centru de date Rittal la cheie, dotat cu rack-uri, răcire și o sursă de alimentare neîntreruptă, care mai trebuia doar conectată la rețea în modul "plug & play". Ceea ce este remarcabil la interior este faptul că Centrul de date este împărțit în două secțiuni prin intermediul unui coridor. Din motive de securitate, șoferii au acces doar la partea din față a rack-urilor, unde suporturile de date pot fi introduse confortabil și în siguranță și unde se află funcțiile de intrare pentru transferul de date. Partea din spate a rack-urilor este închisă și blocată, astfel încât numai personalul autorizat să aibă acces și să nu poată pătrunde niciun fel de murdărie în această zonă tehnică sensibilă dacă plouă sau ninge.