CPS Case Packing Systems

Bine ambalat

Un total de 54 de sisteme de dulapuri mari VX25 de la Rittal sunt amplasate în hala de producție a CPS Case Packing Systems din Stramproy, Țările de Jos. Acestea găzduiesc componente de control electrotehnic pentru nouă linii de ambalare pe care compania le construiește pentru un producător canadian de produse congelate. Pentru a asigura viitorul acestui utilaj versatil, compania olandeză se bazează pe dulapuri de comandă la Rittal pentru comanda din Canada. Acest lucru asigură, de exemplu, disponibilitatea pieselor de schimb la nivel mondial, chiar și pe termen lung.

Pe lângă buna funcționare mecanică a mașinilor de ambalat, controlul electrotehnic performant al motoarelor electrice, al benzilor transportoare și al proceselor de imprimare și vibratoare este, de asemenea, de mare importanță pentru comanda din Canada. „Am desemnat inginerul nostru de control cu instalarea sistemului de control electrotehnic în cele mai recente sisteme de dulapuri de comandă mari VX25 de la Rittal. Pentru noi, a fost o decizie logică – și o alegere orientată spre viitor”, a spus Marc Spreeuwenberg, inginer electric la CPS Case Packing Systems. Sistemul de comandă al centralei este certificat UL – o cerință importantă pentru punerea în funcțiune în Canada. Acesta este un alt motiv pentru care este avantajos să folosiți carcasele de la Rittal, care sunt, în general, conforme cu UL.

Noul sistem de dulapuri VX25 de la Rittal este noul standard pentru următoarele decenii.
Marc Spreeuwenberg, inginer electronist CPS Case Packing Systems
At CPS, the changeover from the TS 8 series to the VX25 went without any glitches at all.

Marcă premium pentru tehnica dulapurilor de comandă

Mulți dintre clienții producătorului de mașini de ambalat au specificat dulapuri de comandă de la Rittal. Comanda actuală este, de asemenea, un motiv bun pentru constructorul de sisteme de comandă de la CPS Case Packing Systems să treacă în sfârșit la sistemele de dulapuri mari VX25 de la Rittal, deoarece acestea vor reprezenta noul standard pentru următoarele decenii. „Am ales Rittal pentru că preferăm să lucrăm exclusiv cu mărci premium”, a explicat Spreeuwenberg. Dacă mașinile sunt livrate cu carcase Rittal, atunci este garantat faptul că protecția componentelor electrotehnice este întotdeauna în regulă. „În plus, Rittal este reprezentată la nivel mondial, astfel încât clienții noștri pot fi siguri că toate accesoriile sistemului sunt disponibile rapid și în țara lor”, a declarat Spreeuwenberg, citând un alt avantaj.

Conversie simplă

Conversia de la seria TS 8 la VX25 a decurs absolut fără probleme la CPS. „Am reușit să folosim același aranjament al plăcilor de montaj în noile sisteme de dulapuri mari VX25", a spus Spreeuwenberg. Departamentul de dezvoltare de la CPS lucrează cu Eplan Electric P8 și a planificat cu acesta și instalația actuală. Fișierele sunt trimise în format digital unui producător de panouri, care le completează, dacă este necesar, și apoi le utilizează direct pentru a controla prelucrarea mecanică a pieselor plate pe centrele sale de prelucrare. Prin urmare, designul digital constituie baza pentru asamblare, montare și cablare. „Știm deja dinainte exact ce ne va fi livrat și nu trebuie să ne mai facem griji”, a spus mulțumit Spreeuwenberg.