Când companiile sunt întrebate ce își doresc de la centrele lor de date, răspunsurile sunt foarte asemănătoare: spațiul limitat trebuie folosit în mod optim, trebuie planificată creșterea viitoare și trebuie garantată eficiența economică și ecologică! Exact aceste cerințe au fost cele care au impulsionat și compania austriacă Haberkorn GmbH, cu sediul în Wolfurt, în Voralberg. Aceasta este un agent comercial responsabil pentru protecția muncii, lubrifianți și produse tehnice, cum ar fi furtunuri, elemente de mașini sau hidraulice. Pentru clienții săi din sectorul industrial și al construcțiilor, un sistem IT funcțional este esențial pentru afaceri, deoarece cele 200.000 de produse trebuie să fie disponibile nu numai în locațiile din Austria, ci și în Elveția, Ungaria, Slovenia și Croația. De la construcția sediului central în 2005, cerințele față de camera serverului au crescut semnificativ. Astfel, când a venit vorba de extindere, managerii IT s-au confruntat cu aceleași provocări ca mulți dintre colegii lor: Există suficient spațiu? Sunt posibile operarea și extinderile sigure ale centrului de date? Costurile cu energia electrică pot fi reduse?
Suntem obișnuiți cu camerele clasice pentru servere: mari și cu spațiu. Nu ne puteam imagina așa ceva înainte. Dar cu RiMatrix S, totul este foarte compact și foarte bine gândit. Iar Rittal este partenerul de contact pentru întregul sistem.
Scepticismul inițial s-a risipit rapid
Inițial, șeful departamentului IT, Martin Rainer, și echipa sa se orientaseră tot către o variantă de interior a Rittal Rimatrix S. Dar creșterea Haberkorn din ultimii ani făcuse deja ca birourile să fie înghesuite. S-a găsit apoi un loc sub forma unui spațiu deschis în spatele clădirii. O soluție de containere IT de la Rittal a fost instalată acolo din vara anului 2016. Dar echipa IT a trebuit mai întâi să fie convinsă de acest lucru: Pentru că inițial au presupus o cameră clasică a serverelor, managerii IT au folosit un Roadshow Rittal ca pe o oportunitate de a analiza îndeaproape soluția cu container.
Modulele predefinite și standardizate ale principiului modular Rimatrix S constau dintr-un număr fix de dulapuri pentru servere și rețele, climatizare, alimentare cu energie electrică și monitorizare, care pot fi furnizate, de asemenea, ca o soluție de container gata pregătită – sub un singur număr de articol!
Compact, sofisticat și eficient
Conceptele personalizate pentru centrele de date sunt adesea complexe și, prin urmare, costisitoare și consumatoare de timp – în ciuda expertizei IT interne. Provocarea pentru echipa lui Martin Rainer, în afară de lipsa de spațiu și de scalabilitatea viitoare dorită, a fost aceea că doreau să obțină infrastructura IT completă de la un singur producător. Conducerea departamentului IT a considerat că soluția anterioară, care consta într-un amestec de componente diferite de la diverși producători, era greoaie. Sustenabilitatea este, de asemenea, o prioritate de top la Haberkorn. Prin urmare, o importanță deosebită a fost acordată sistemului de climatizare. Un criteriu important pentru această decizie a fost faptul că sistemul de climatizare este deja integrat în containerul Rimatrix S și este amplasat în podeaua ridicată pentru a economisi spațiu. Ventilatoarele speciale EC, împreună cu o insulă de izolare care separă zonele calde și reci și cu schimbătoarele de căldură aer/apă situate direct sub rack-urile de servere, asigură un flux de aer constant. În acest fel, s-ar putea economisi aproximativ 40 % din costurile pentru aerul condiționat. Cu toate acestea, și clima locală contribuie la acest lucru: Când a fost instalat containerul, în iunie 2016, temperaturile erau de aproximativ zece grade noaptea. Astfel, acesta poate fi răcit cu aer proaspăt chiar și la începutul verii.
Prezentare generală
- Proiect
- Haberkorn GmbH
- Locație
- Wolfurt im Voralberg, Austria
- Provocare
Creștere rapidă a companiei și viabilitate viitoare
Lipsa spațiilor
Soluție unei camere a serverelor foarte eficientă și durabilă într-un spațiu restrâns
Viabilitate viitoare pentru o companie care operează la nivel internațional, în creștere
- Soluție
Container Rimatrix S în varianta Single-6
Free Cooling pentru răcire eficientă
Al doilea container RiMatrix S identic ca versiune de rezervă pentru o siguranță maximă în caz de defecțiune
40 % economie pentru climatizare