Mașinile CNC de frezat și gravat de la Lang GmbH sunt utilizate în întreaga lume. Iar eficiența energetică și durabilitatea sunt căutate în întreaga lume. Datorită chillerelor Rittal Blue e+, compania de inginerie mecanică a făcut un pas important în această direcție și poate economisi 50 % din costurile de climatizare și energie și 55 % din cantitatea de agenți frigorifici.
Eficiența energetică și sustenabilitatea au devenit o parte integrantă a proceselor de producție ale producătorilor de mașini și instalații. Acest lucru este valabil și pentru Lang GmbH & Co. KG din Hüttenberg în Hesse. Aici, mașinile CNC de frezare și gravare, precum și sistemele de digitalizare, comenzile de poziție și software-ul CAD/CAM au fost dezvoltate în produsele utilizate în industria automotive, a monedelor, a jucăriilor, a discurilor și a ambalajelor sau microscopie încă din 1972. „Pentru noi, dar și pentru clienții noștri, tema eficienței energetice și a sustenabilității joacă un rol important. Acesta este motivul pentru care folosim chillerul Blue e+ de la Rittal”, a spus Andreas Lex, manageryl departamentului de gestionare a materialelor de la Lang GmbH. Pentru a putea vedea în prealabil eficiența și calitatea chillerelor, a fost creat un proces de testare.
Acesta a început cu un aparat de 5 kW. Sarcina conectată a fost redusă rapid la 1,4 kW. „Acest lucru înseamnă că: Cu acest sistem global, înregistrăm economii de costuri și energie de până la 50 %, pentru fiecare utilaj. Clienții din industria automotive sau din domeniul producției de scule și matrițe folosesc mai multe dintre aceste utilaje – economiile anuale se adună foarte repede”, a spus mulțumit Dimitri Kungl, Electrical Engineering Design la LANG.
Although we manufacture special machines, we need standard solutions for them that work in every part of the world. In Rittal, we have found the perfect partner for the efficient climate control of our machines.
Mai puțini agenți frigorifici
Generația de chillere Blue e+ permite un salt enorm în ceea ce privește eficiența energetică. Chillerele convenționale cu sistem de reglare al bypass-ului de gaz cald au un EER (Energy Efficiency Ratio) de 1, iar cu chillerele Blue e+ este posibil să se atingă un EER de 3. Baza pentru eficiența energetică ridicată este un compresor cu turație controlată. Datorită tehnologiei sale inovatoare de acționare și control, se poate economisi până la 70 % din energie în comparație cu chillerele cu control al bypassului de gaz fierbinte. O altă inovație este tehnologia compactă cu micro-canale din condensator. Datorită unei suprafețe mai mari în raport cu volumul pentru schimbul de căldură între agentul frigorific și aerul înconjurător, cantitatea de agent frigorific poate fi redusă cu până la 55 %.
În loc de a face să funcționeze compresorul de refrigerare la sarcină maximă și de a irosi o mare parte din capacitatea de răcire, așa cum se întâmplă în cazul sistemului de reglare a bypass-ului de gaz cald, viteza motoarelor de curent continuu (compresor și ventilator) și a valvei de expansiune electronică este controlată cu precizie de către invertorul central. Datorită acestei tehnologii inovatoare de acționare și control, chillerele Blue e+ funcționează întotdeauna la viteza optimă și furnizează exact capacitatea de răcire necesară.
Utilizare la nivel internațional
LANG își livrează mașinile în toată lumea. De exemplu, banca centrală de stat din Columbia „Banco de la República” a pus în funcțiune abia în primăvara anului 2021 mașinile pentru producția de matrițe pentru fabricarea monedelor metalice. Prin urmare, certificările internaționale ale tuturor componentelor sunt extrem de importante pentru Lang. Chillerele Blue e+ de la Rittal au aprobări pentru toate piețele importante, cum ar fi cULus Listed, EAC, certificare CB și GS, facilitând astfel utilizarea internațională. Rittal garantează, de asemenea, performanța testată TüV în conformitate cu DIN EN 14511. Prin prezența sa globală, Rittal garantează, de asemenea, disponibilitatea pieselor de schimb și toate serviciile la fața locului.
Prezentare generală
- Proiect
- Lang GmbH
- Locație
- Hüttenberg, Germania
- Ramură
- Machine-Building
- Provocare
Eficiență energetică și sustenabilitate
- Soluție
Chillere Rittal Blue e+
Economii de costuri și energie de 50 % per utilaj
Reducerea cantității de agent frigorific cu până la 55 %