STIWA Automation

80 % mai puțină energie

STIWA Automation GmbH, cu sediul în Austria Superioară, ia foarte în serios problema gestionării mediului. De exemplu, se efectuează periodic măsurători ale consumului de energie. Acest lucru a dus la un rezultat surprinzător: În unele cazuri, mașinile au nevoie de mai puțină energie pentru funcționare decât pentru răcirea acestora.

Pentru disiparea căldurii din carcase, compania se bazează acum pe unitățile de climatizare eficiente din punct de vedere energetic din seria Blue e+ de la Rittal. Acesta este, de asemenea, un avantaj pentru clienții care trebuie să își documenteze eforturile de gestionare a energiei ca parte a certificării ISO 50001.

Potențialul de economisire de la Top Therm la Blue e era deja bun, dar cu Blue e+ acesta a fost depășit încă o dată.
Stefan Baier, Șeful departamentului de gestionare a produselor de inginerie electrică, STIWA Automation
The company now depends on energy-efficient cooling units from the Rittal Blue e+ series in order to dissipate heat from the enclosures.

STIWA construiește mașini de înaltă performanță care funcționează cu un timp de ciclu mult sub o secundă. Pe lângă această activitate principală, competențele de bază ale grupului STIWA includ dezvoltarea de produse și software pentru automatizarea producției, producția subcontractată de ansambluri metalice și din plastic de înaltă calitate, tehnologia clădirilor eficiente din punct de vedere energetic și automatizarea laboratoarelor. În prezent, compania operează opt fabrici în Austria, China, SUA și Germania. Pentru aplicațiile extrem de exigente din ingineria mecanică, este nevoie de componente de la producători care pot ține pasul cu standardele înalte. Prin urmare, compania efectuează numeroase teste de anduranță, astfel încât nu trebuie să se bazeze pe specificațiile producătorului.

Depășirea specificațiilor producătorului

Noua serie de unități de tratare a aerului Blue e+ de la Rittal a fost, de asemenea, supusă acestor teste de anduranță. STIWA acordă de ani de zile atenție eficienței energetice a echipamentelor sale de răcire. În urmă cu câțiva ani, a fost efectuată conversia de la Rittal Top Therm la Blue e. Acest lucru a dus la economii de costuri energetice de cinci cifre în euro pe întreaga durată de viață a unui utilaj mare, cu aproximativ 30 de aparate de aer condiționat. Atunci când au fost introduse aparatele de aer condiționat Blue e+, STIWA a fost inițial foarte sceptică cu privire la posibilitatea de a face economii și mai mari. Acest lucru a fost urmat de propriile teste în mediul de producție, pentru a verifica valorile de 75 % de economii de energie declarate de Rittal. În acest scop, dispozitivele Blue e+ au fost instalate în diferite dulapuri, iar valorile au fost măsurate. Cu o economie de 80 %, dispozitivele au depășit chiar și specificațiile Rittal.

Răcirea hibridă este cheia

Economiile enorme rezultă din tehnologia hibridă inovatoare a unităților, și anume interacțiunea dintre o unitate de climatizare cu compresor și o conductă de căldură. Pentru răcirea cu ajutorul conductei termice pasive nu este necesar nici un compresor, nici o pompă – consumul de energie este, prin urmare, foarte redus. Compresorul este utilizat numai atunci când răcirea pasivă nu mai este suficientă. Deoarece toate mecanismele de acționare a răcirii compresorului sunt controlate în funcție de turație, funcționarea lor este, de asemenea, foarte eficientă din punct de vedere energetic. Aparatele foarte eficiente au avantaje suplimentare: Datorită blocului de alimentare universal, acestea pot fi utilizate în mod flexibil în toate rețelele standard din lume. Efortul de planificare a proiectului este astfel redus.

Apt pentru certificare

Cu aceste utilaje, STIWA sprijină clienții în obținerea certificării în conformitate cu ISO 50001. Deși utilajele individuale nu pot fi certificate separat în acest scop, clienților le sunt furnizate datele caracteristice necesare. De asemenea, compania garantează că sunt utilizate numai componente de la producători care sunt activi în domeniul gestionării energiei, cum ar fi Rittal.

Prezentare generală

Proiect
STIWA Automation
Locație
Attnang-Puchheim, Austria
Ramură
Machine-Building
Provocare

Climatizare eficientă energetic

Documentația mașinilor conform ISO-50001

Soluție

Unitățile de climatizare Blue e, unitatea Blue e+ la testarea în mediul de producție

Economii de 80 % datorită tehnologiei hibride a unităților de climatizare