Vitens Water Company

Digitalizare în alimentarea cu apă potabilă

Sistemul de conducte de apă din Țările de Jos este una dintre cele mai mari realizări infrastructurale din ultima sută de ani. Iar rețeaua de apă subterană continuă să se dezvolte, printre altele pentru a compensa consecințele schimbărilor climatice. Acest lucru este valabil și pentru sistemul de alimentare cu apă al uzinei de apă Vitens. În provinciile Utrecht, Gelderland, Overijssel, Friesland și Flevoland, 5,5 milioane de persoane utilizează zilnic serviciile Vitens. Cea mai mare stație de tratare a apei din Țările de Jos își „digitalizează” rețeaua pentru a face ca alimentarea cu apă potabilă să fie și mai fiabilă. Vitens găzduiește componentele pentru colectarea datelor de măsurare necesare în carcasele robuste Rittal pentru exterior.

Carcasele sunt indestructibile. Încă mai folosim dulapuri de exterior Rittal care au fost montate acum 15 ani, pentru că nu a fost nevoie să le înlocuim niciodată. Acestea sunt ușor de întreținut, rezistente la coroziune și au etanșări bune. Concluzie: Nu trebuie să ne facem griji în această privință.
Tom Sijmonsma, specialist în electrotehnică, Wasserwerk Vitens
In the years to come, Vitens intends to further digitize the wa-ter supply network, and more and more old outdoor enclosures will be replaced with the new Rittal outdoor enclosures which are suited to provide optimum protection for the sensitive components.

Monitorizarea și consumul redus de energie

Uzina de apă Vitens furnizează o parte din rețeaua de apă potabilă de 49.000 de kilometri cu senzori care înregistrează în timp real ceea ce se întâmplă în rețeaua de conducte. Componentele electronice trimit datele de măsurare colectate de la carcasele exterioare către un sistem. Aceasta poate fi utilizată prin intermediul aplicațiilor web. Potențialele de presiune a apei în diferitele zone ale rețelei sunt, de asemenea, documentate cu precizie cu ajutorul acestui sistem. Acest lucru permite Vitens să trimită un tehnician de service înainte ca un client să observe probleme cu alimentarea cu apă potabilă. Vitens este convinsă de viitoarele efecte sinergice ale sistemului: un consum mai mic de energie, precum și o monitorizare și mai bună a calității apei. Componentele electronice sunt indispensabile pentru monitorizarea nivelurilor apei și a potențialelor de presiune. De zeci de ani, Vitens găzduiește aceste componente în carcase exterioare din aluminiu de la Rittal pentru a asigura funcționarea optimă a rețelei de conducte.

Închise ermetic, greutate redusă

În funcție de cerințele funcționale, Vitens utilizează fie carcase exterioare cu pereți dubli, fie cu pereți simpli. Componentele instalate în carcasă sunt cruciale. Oriunde trebuie distribuite mai multe cabluri în mod eficient, puteți utiliza carcasa Rittal CS New Basic cu un singur perete. Aceste carcase conțin în principal componente de sistem pasive, care impun cerințe reduse în ceea ce privește controlul climei. Acoperișul ventilat asigură fluctuații scăzute de temperatură și previne formarea condensului. Datorită protecției la coroziune de înaltă calitate, a clasei de protecție ridicată de până la IP 55 și a versatilității, Rittal CS New Basic este o carcasă ideală pentru toate aplicațiile cu pierderi reduse de putere.

Cerințe funcționale

Carcasele CS New Basic au o închidere solidă în trei puncte și o etanșare din spumă poliuretanică. Deoarece etanșările sunt fără sudură, carcasele exterioare sunt etanșate ermetic – chiar și în partea de jos, unde sunt introduse cablurile. Pentru Vitens, este important ca plăcile pentru presetupe să fie de înaltă calitate, deoarece există un risc ridicat de pătrundere a insectelor în jurul intrării cablului. Acest lucru trebuie evitat cu orice preț, pentru că, în caz contrar, se pot produce defecțiuni. Durata de viață a carcaselor Rittal are un efect pozitiv asupra costurilor de întreținere. Carcasele sunt disponibile la cerere și sunt ușor de transportat datorită greutății lor reduse. În anii următori, Vitens intenționează să își digitalizeze în continuare rețeaua de alimentare cu apă, iar tot mai multe carcase exterioare vor fi înlocuite cu noile carcase exterioare Rittal, care sunt potrivite pentru a asigura o protecție optimă a componentelor sensibile. Acest lucru permite extinderea suplimentară a sistemului de monitorizare. Rezultatul este o rețea inteligentă care este optimizată cu ajutorul a mii de senzori.

Prezentare generală

Proiect
Uzina de apă Vitens
Locație
Zwolle, Țările de Jos
Ramură
Infrastructure-Telecommunications
Provocare

Protecția componentelor sensibile pentru datele de măsurare necesare în carcase exterioare rezistente și durabile

Extinderea sistemului de monitorizare a aprovizionării cu apă potabilă

Soluție

Carcase de exterior Rittal CS New Basic (aluminiu), ușor de întreținut și rezistente la coroziune, cu consum redus de energie

Clasă ridicată de protecție IP 55