Xylem Services GmbH

Scăderea cheltuielilor operaționale cu unitățile de climatizare Blue e+ de la Rittal

Ozonul asigură apă curată atât în tratarea apei potabile, cât și în tratarea apelor uzate. Gazul este produs în instalații speciale în care ozonul este produs cu ajutorul unei descărcări electrice – un proces care necesită multă energie electrică. Unul dintre cei mai importanți producători mondiali de sisteme de tratare a apei cu ozon este Xylem Services GmbH, cu sediul în Herford și parte a grupului de companii Xylem, cu 12.500 de angajați în întreaga lume. Sistemele de la Herford sunt vândute în întreaga lume sub marca Wedeco. Deoarece costurile energetice în timpul funcționării sunt relativ ridicate în comparație cu costurile de investiție, Xylem pune un accent deosebit pe eficiența energetică ridicată. Pentru răcirea instalațiilor de distribuție electrică, Xylem se bazează, prin urmare, pe unitățile de climatizare din seria Blue e+ de la Rittal.

Rittal furnizează dulapurile și tehnologia de răcire corespunzătoare, cu o fiabilitate de livrare mare. Din cauza cererii ridicate, în prezent avem timpi de producție de doar patru săptămâni. Prin urmare, un furnizor de sisteme precum Rittal este foarte important pentru noi.
Ludwig Dinkloh, Manager Global Product Management în cadrul Wedeco
Xylem relies on (wall-mounted) “Blue e+” cooling units from Rittal for cooling switchgear.

Sistemele electronice performante au nevoie de răcire

Producția de ozon necesită energie electrică: O instalație care produce un kilogram de ozon pe oră are un consum de energie electrică de aproximativ 5 până la 6 kW. Instalația actuală pentru o fabrică de produse chimice din Taiwan poate produce până la 20 de kilograme de ozon pe oră și, prin urmare, are o sarcină totală conectată de peste 100 kW. Pierderea energetică a unui astfel de sistem, care este transformată în căldură în dulapurile de comandă, este de aproximativ opt procente. Pentru a proteja componentele din dulapul de comandă împotriva temperaturilor excesiv de ridicate, două unități de climatizare din noua serie Blue e+ de la Rittal, fiecare cu o capacitate de răcire de 6 kW, sunt instalate în plus în carcasele Rittal TS 8 instalate pentru inginerie electrică.

Costuri operaționale semnificativ mai reduse

Noile unități de climatizare din seria Blue e+ au o eficiență energetică semnificativ mai mare decât cea a modelelor predecesoare. În special funcționarea hibridă cu o combinație de răcire a conductei de căldură și a compresorului poate duce la economii de energie foarte mari în intervalul de sarcină parțială. Răcirea este proiectată pentru o temperatură a dulapului de comandă de 35 °C la o temperatură exterioară de 35 °C. La temperaturi exterioare mai scăzute, unitățile de climatizare necesită mult mai puțină energie. În plus, răcirea compresorului funcționează, de asemenea, într-un mod optimizat din punct de vedere energetic. Eficiența energetică ridicată și economiile asociate în ceea ce privește costurile de operare pentru client reprezintă, prin urmare, un avantaj major al sistemelor Xylem, care funcționează practic non-stop. Dacă sistemul de răcire a dulapului de comandă are un consum de energie cu 2 kW mai mic, acest lucru duce rapid la o sumă de cinci cifre pe care clienții Xylem o pot economisi la costurile de energie pe durata de viață a sistemului, presupunând 8.500 de ore de funcționare pe an.

Capacitatea multi-tensiune reprezintă un avantaj

Capacitatea multi-tensiune este deosebit de importantă pentru companiile active la nivel internațional, precum Xylem. Indiferent dacă sistemul este livrat în SUA, Japonia, Mexic, Marea Britanie sau Germania, unitățile de climatizare pot face față tensiunilor de rețea disponibile în fiecare caz. Anterior, Xylem trebuia fie să instaleze o unitate de climatizare adecvată pentru tensiunea de rețea respectivă, fie să utilizeze un transformator suplimentar. În comerțul internațional, includerea unităților de climatizare pe lista UL are, de asemenea, o importanță deosebită. În funcție de locul în care instalația este pusă în funcțiune, formalitățile și reglementările pentru certificare diferă. Disponibilitatea la nivel internațional a componentelor și un serviciu corespunzător sau furnizarea de piese de schimb sunt, de asemenea, importante pentru Xylem. Iar cu un furnizor poziționat la nivel internațional, cum este Rittal, aceștia au un contact local competent.

Prezentare generală

Proiect
Xylem Services GmbH
Locație
Herford, Germania
Ramură
Machine-Building
Provocare

Eficiență energetică ridicată pentru răcirea instalațiilor de distribuție electrică

Economie de costuri cu energia

Soluție

Dulapurile de comandă Rittal TS 8

Două unități de climatizare Rittal Blue e+ (fiecare a câte 6kW)