ene't este o companie de sisteme IT, specializată în sectorul energetic. Încă din 2002, fondatorii companiei au recunoscut cât de complexă este calcularea costurilor energiei electrice și a gazelor naturale pe piața energiei. Prin urmare, au dorit să ofere soluții software adecvate pentru producători, operatori de rețea sau furnizori regionali și municipali de utilități. În prezent, ene't este una dintre cele mai importante companii de sisteme pentru industria energetică germană. Software-ul și serviciile sunt pietrele de temelie ale modelului de afaceri. Prin urmare, un centru de date performant și sigur este esențial pentru a asigura succesul economic al companiei. Dar cei peste 500 de clienți din industria energetică se bazează, de asemenea, pe disponibilitatea ridicată a serviciilor IT. Ene't oferă aceste servicii prin intermediul propriului centru de date, într-o soluție cu container de la Rittal.
Suntem extrem de mulțumiți de soluția de containere furnizată de Rittal, deoarece ne permite să ne îndeplinim în cel mai bun mod posibil cerințele de înaltă disponibilitate pentru infrastructura centrului de date.
Limita de capacitate atinsă
Succesul pe care îl are ideea ene‘t GmbH se poate vedea efectiv în creșterea rapidă: În doar 15 ani, numărul de angajați a crescut de la trei la peste 100. În același timp, multe companii din industria energetică au început propria transformare digitală și au integrat tot mai multe servicii IT în procesele de calcul al costurilor – inclusiv serviciile oferite de ene‘t. De exemplu, compania oferă în prezent multe aplicații sub formă de software ca serviciu (SaaS), astfel încât clienții pot accesa aplicațiile rapid și ușor prin intermediul internetului. Ca urmare, cerințele privind infrastructura IT internă a întreprinderii au continuat să crească. În 2016, a fost atins în sfârșit un volum de afaceri care a făcut necesar un nou centru de date. Nu a fost posibilă o extindere a spațiilor existente și nu s-a dorit o mai mare integrare a resurselor de cloud public. Noul centru de date a trebuit să fie realizat foarte repede și să îndeplinească cele mai înalte standarde de securitate IT și de siguranță la defecțiuni. Decizia a fost luată în favoarea unui container pentru centre de date de la Rittal, care urma să fie amplasat în aer liber în incinta companiei.
Transformarea imposibilului în posibil
Proiectul a început în septembrie 2016. Cerințele au inclus cel mai înalt nivel de securitate fizică, o infrastructură redundantă, cea mai bună eficiență energetică posibilă și, mai presus de toate, termene de livrare scurte. Obiectivul era ca noul mediu IT să fie funcțional în mai 2017. Un astfel de interval de timp este fezabil numai dacă se utilizează componente pre-configurate pentru un centru de date containerizate, care permit o instalare rapidă și fără riscuri a infrastructurii. Pe baza datelor de performanță furnizate de ene't, experții centrului de date Rittal au configurat două containere care pot conține întregul IT și care se află acum în incinta companiei.
Containerele sunt configurate ca un centru de date intern modern. O incintă cu insulă rece pentru rack-urile IT permite climatizarea eficientă energetic a sistemelor IT. Panourile solare de pe acoperiș îmbunătățesc și mai mult echilibrul energetic al sistemului în ansamblu. Răcirea este asigurată de Liquid Cooling Packages (LCP) de la Rittal – schimbătoare de căldură aer-apă pe rack-uri, într-un design redundant. În cele două containere există spațiu pentru douăsprezece rack-uri IT, dintre care patru sunt în prezent extinse. Aici, ene't are suficientă capacitate pentru a face față creșterii viitoare a companiei în ceea ce privește tehnologia IT.
Sistemele UPS sunt adăpostite într-o cameră tehnică separată în interiorul containerelor. Acestea sunt, de asemenea, proiectate în mod redundant și asigură operațiunile IT timp de până la trei ore prin intermediul bateriilor. Sistemul este proiectat astfel încât fiecare server și fiecare comutator să fie alimentat prin intermediul a două surse de alimentare, fiecare dintre acestea având o sursă de alimentare independentă. În cazul în care energia electrică este întreruptă pentru o perioadă mai lungă de timp, un generator de urgență cu rezervă de motorină alimentează întregul sistem timp de 24 de ore.
Realizarea unei baze solide
Un sistem de reducere a oxigenului asigură o reducere permanentă a oxigenului din aerul din interiorul containerului, astfel încât practic nu se pot produce incendii deschise. În acest scop, volumul de oxigen este redus la 14 %. În plus, în camera tehnică este instalat un sistem de stingere. Soluția completă de monitorizare Rittal CMC III înregistrează parametrii centrali din dulapurile IT, cum ar fi temperatura, umiditatea, conținutul de oxigen, evoluția fumului sau ușile deschise, și transmite aceste mesaje către camera centrală de control IT.
Securitatea datelor și disponibilitatea ridicată joacă un rol important în modelul de afaceri al ene't. De aceea, toate componentele centrului de date sunt proiectate redundant, inclusiv alimentarea cu energie electrică și conexiunea la internet.
Prezentare generală
- Proiect
 - ene't GmbH
 - Locație
 - Hückelhoven, Germania
 - Provocare
 Procese bazate pe IT pentru calcularea costurilor energiei electrice și a gazelor pe piața energetică
Aplicațiile sunt puse la dispoziție ca SaaS
Centru de date de înaltă performanță și siguranță la defecțiuni cu disponibilitate ridicată
Implementare rapidă și cele mai înalte standarde de securitate IT, precum și o infrastructură proiectată redundant și cea mai bună eficiență energetică posibilă
- Soluție
 Două containere Rittal RZ, 6 LCP Inline (Liquid Cooling Packages), sisteme UPS, soluția de monitorizare CMC III Rittal, rack-uri IT, incintă cu insulă rece pentru rack-uri IT
Suntem extrem de mulțumiți de soluția de containere furnizată de Rittal, deoarece ne permite să ne îndeplinim în cel mai bun mod posibil cerințele de înaltă disponibilitate pentru infrastructura centrului de date.