În contextul transformării sistemelor energetice, distribuția energiei și tehnologia de comandă reprezintă elemente-cheie. Companiile care pot produce și livra rapid aceste tehnologii, în pofida deficitului de personal calificat, beneficiază de oportunități reale de creștere. Pentru a-și sprijini clienții în acest sens, Rittal a inițiat un ecosistem de parteneri tehnologici odată cu lansarea platformei de distribuție a energiei RiLineX, care acoperă încă de la început o gamă largă de componente AC și DC.
„Clienții noștri au nevoie de tot mai multă viteză, combinată cu un nivel ridicat de flexibilitate – o cerință comună multor aplicații diferite”, afirmă Raphael Görner, Executive Vice President Energy & Power Solutions la Rittal. „Prin urmare, trebuie să privim dincolo de propriile noastre procese de dezvoltare. Pentru a obține viteză prin standardizare și inovații extinse, colaborarea între companii este esențială. De aceea, încă de la început, Rittal a conceput noua sa platformă ca un ecosistem deschis, care permite producătorilor inovatori să dezvolte și să comercializeze componente „Ready for RiLineX”, ce pot fi conectate direct la sistemul de bare colectoare de 60 mm.”
K’ELECTRIC
K’ELECTRIC, cu sediul în orașul german Bayreuth, dezvoltă și comercializează întrerupătoare-separatoare, soluții de protecție împotriva trăsnetelor și supratensiunilor, precum și tehnologii digitale de măsurare, utilizate în principal în aplicații AC. „Suntem un furnizor mai mic – și facem din acest lucru un avantaj. Putem colabora îndeaproape cu clienții și partenerii noștri și putem integra ideile și sugestiile acestora mult mai rapid în dezvoltările noastre – iar acest lucru este valabil și în colaborarea cu Rittal”, explică Philipp Stöcklein, Key Account Manager pentru echipamente tehnice pentru clădiri și furnizori de energie la K’ELECTRIC. Rezultatul constă în componente extrem de compacte, concepute pentru densitățile ridicate de montaj ale sistemelor moderne – componente care pot fi instalate pe panou mai rapid ca niciodată, datorită noului design al contactelor.
E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH
Curentul continuu nu este utilizat doar în sistemele de stocare a energiei în baterii și în instalațiile fotovoltaice. În tot mai multe aplicații industriale, energia ajunge la utilaje prin rețele stabile de curent continuu (DC). În calitate de lider global de piață în domeniul dispozitivelor de protecție a circuitelor și al protecției la supracurent, E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH, specialist în echipamente de protecție cu sediul în Altdorf, Germania, aduce în ecosistem o experiență vastă acumulată de-a lungul multor ani în domeniul curentului continuu. „În ceea ce privește tablourile electrice și componentele, sistemele DC au cerințe diferite, de exemplu în ceea ce privește stingerea arcului electric”, explică Richard Mehl, Head of Division Communication & Systems la E-T-A.
E-T-A oferă protecție pentru echipamente costisitoare din ingineria mecanică și din industria de proces, fie prin soluții electromecanice convenționale, fie prin sisteme inteligente și selective de protecție.
EFEN
Specialistul în interfețe de siguranță și comunicație oferă la nivel mondial soluții inteligente și sigure pentru sisteme moderne de distribuție a energiei, cu un accent puternic pe calitate, servicii, fiabilitate și sustenabilitate. În calitate de companie de dimensiune medie, EFEN este capabilă să răspundă rapid cerințelor pieței. EFEN aduce în ecosistemul RiLineX vasta sa expertiză în tablouri electrice cu siguranțe, conforme cu standardele DIN/EN. Harald Kownatzky, European Sales Manager la EFEN, subliniază: „Cooperarea noastră cu Rittal ne permite să ne completăm în mod optim expertiza și să oferim soluții inovatoare pentru distribuția energiei.” Ritmul distribuției energiei continuă să crească, lucru evidențiat de gama largă de componente disponibile încă de la lansarea comercială. Platforma „Click & Work” a RiLineX le permite utilizatorilor să fie cu până la 30% mai rapizi în fazele de planificare și proiectare și cu până la 75% mai rapizi în asamblare. Următorul pas îl reprezintă componentele care intră în contact direct cu barele colectoare la fel de rapid și ușor. Rittal și partenerii săi se așteaptă, de asemenea, la un efect de bulgăre de zăpadă datorită răspândirii internaționale largi a RiLineX. „Sugestiile din Eplan Data Portal și din software-ul de configurare RiPower le facilitează proiectanților și inginerilor descoperirea beneficiilor componentelor inteligente, chiar dacă acestea nu sunt încă larg adoptate pe piețele lor”, anticipează domnul Görner.