Warenkorb

Kostenlose Inspektionstour zeigt Verbesserungsmöglichkeiten für optimale Kühlung

Die Rittal Techniker begutachten bei der kostenlosen Inspektionstour gemeinsam mit dem Instandhaltungstechniker vor Ort alle vorhandenen Kühlgeräte. Zunächst werden die Gerätedaten erhoben, damit bei späteren Rückfragen in der Rittal Servicezentrale bereits bekannt ist, um welche Geräte es sich handelt.

Was bringt die Inspektion?
Anschließend werden die Geräte befundet – und hier tun sich oft interessante Verbesserungsmöglichkeiten auf: Häufig ist der Temperatur-Sollwert viel niedriger als benötigt eingestellt. Dies bedeutet nicht nur einen hohen Energieverbrauch, sondern auch eine geringere Lebenserwartung des Gerätes und eine vermehrte Kondensatbildung, die den verbauten Komponenten im Schrank schaden kann. Stark verschmutzte Geräte arbeiten zudem nicht mehr effizient und sollten für eine Wartung vorgemerkt werden.

Vor Ort gut beraten
Die Servicetechniker erkennen sofort, wenn die Luftführung im Schrank unwirksam läuft, weil sich zum Beispiel aufgrund massiver Einbauten im oberen Schrankbereich direkt unterhalb eines Dachlüfters ein Luftkurzschluss bildet. Hier kann durch den Einbau von speziellem Zubehör oder durch den Einsatz alternativer Kühlmöglichkeiten Abhilfe geschaffen werden. Der Techniker sieht bei seinen Messungen auch, wenn ein Kühlgerät über- oder unterdimensioniert ist und kann den Kunden dahingehend beraten, bei der Bestellung des neuen Gerätes eine andere Leistungsklasse zu wählen, die sparsamer oder auch entsprechend leistungsfähiger ist.

Inspektion verhindert Störfälle
Bei einer Inspektionstour werden auch immer wieder Geräte entdeckt, die bereits am Ende ihrer Lebensdauer stehen. Bevor es hier zu einem Störfall und damit zu einem Produktionsausfall kommt, kann der Kunde schon im Vorfeld konkret beraten werden und über das passende Nachfolgemodell nachdenken. Durch die Einführung der neuen Blue e+ Kühlgeräteserie mit bis zu 75% weniger Energieverbrauch kann ein rechtzeitiger Kühlgerätetausch nicht nur umweltschonend, sondern auch rentabel sein.

Bei Interesse wenden Sie sich an unsere Service-Koordination:
Tel.: +43 (0)5 99 40 7500
E-Mail: service@rittal.at

Wussten Sie, dass Sie Ihre Kühlgeräte bei uns registrieren können?

Hier geht es zur Produktregistrierung