Schaltschränke schützen elektronische Komponenten, die zur Steuerung von verfahrenstechnischen Anlagen, Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrichtungen eingesetzt werden. In einem Schaltschrank befinden sich alle Komponenten, die für die Energieversorgung, Steuerung und Überwachung einer Anlage benötigt werden.
Mit zunehmender Digitalisierung werden diese Komponenten intelligenter. Gleichzeitig kommen immer mehr vernetzte Geräte hinzu. Dadurch lassen sich unter anderem die Produktivität, Flexibilität und Energieeffizienz einer Anlage steigern.
Damit wächst jedoch auch die Anzahl dauerhaft betriebener elektrischer Komponenten mit hoher Leistung. Diese Komponenten erzeugen Abwärme, die zu einer Überhitzung im Schaltschrank führen kann.
Die möglichen Folgen reichen von vorzeitigem Verschleiß elektronischer Bauteile über Stillstände bis hin zu einem Brand. Es lohnt sich daher, die häufigsten Ursachen für Überhitzung im Schaltschrank genauer zu betrachten.
Mit geeigneten Maßnahmen lässt sich eine Überhitzung auch bei zunehmender Leistungsdichte vermeiden.
Warum überhitzt ein Schaltschrank?
Eine Überhitzung im Schaltschrank kann unterschiedliche Ursachen haben. Zu den häufigsten Gründen zählen:
- unzureichende Klimatisierung
- mangelnde Wartung der Kühltechnik
- fehlende Transparenz über die tatsächliche Wärmeentwicklung
- zu hohe Komponentendichte
- schlechte elektrische Kontakte
All diese Effekte werden durch zu hohe Umgebungstemperaturen noch verstärkt
Die folgende Übersicht zeigt, wo die größten Risiken liegen.
Klimatisierungsbezogene Hitzeursachen
In vielen Fällen fehlt es dem Schaltschrank an einer effizienten Klimatisierung. Dabei ist sie entscheidend für den sicheren Betrieb: Sie verhindert Überhitzungen im Schaltschrank und stellt so eine ausfallsichere Produktion sicher. Planungs- und Betriebsfehler rund um die Klimatisierung lassen sich mit den passenden Lösungen vermeiden.
Klimatisierungsbezogene Hitzeursachen
| Überhitzungsgrund | Problembeschreibung |
|---|---|
| Unzureichende Klimatisierung | Fehlende oder falsch dimensionierte Kühlsysteme sorgen für einen Wärmestau und führen zur Überhitzung |
| Mangelnde Wartung der Kühltechnik | Fehlende Inspektionen können zum Ausfall der Klimatisierung führen, z.B. durch reduzierte Luftleistung aufgrund verschmutzter Filtermatten |
| Keine Transparenz über tatsächliche Wärmeentwicklung | Ohne kontinuierliche Temperaturüberwachung bleiben kritische Hitzeprobleme unentdeckt |
Hohe Komponentendichte und fehlerhafte Technik
| Überhitzungsgrund | Problembeschreibung |
|---|---|
| Zu hohe Komponentendichte | Enge Bebauung im Schaltschrank verhindert die Luftzirkulation und fördert lokale Hitzestaus |
| Schlechte elektrische Kontakte | Lockere, korrodierte oder fehlerhafte Verbindungen erhöhen den Widerstand und damit die Wärmeentwicklung |
Ursache 1: Unzureichende Klimatisierung
In vielen Fällen fehlt es im Schaltschrank an einer effizienten Klimatisierung. Diese ist jedoch für einen sicheren Betrieb entscheidend. Sie schützt den Schaltschrank vor Überhitzung und trägt dadurch zu einer ausfallsicheren Produktion bei.
Planungs- und Betriebsfehler rund um die Klimatisierung lassen sich mit geeigneten Lösungen vermeiden.
Für eine wirksame Kühlung muss bekannt sein, wie viel Abwärme die installierten Komponenten tatsächlich erzeugen. Liegen dazu keine verlässlichen Daten vor, kann die Kühllösung falsch dimensioniert werden.
Ist die Kühllösung zu groß ausgelegt, entstehen unnötige Kosten. Ist ihre Leistung hingegen zu gering, kann der Schaltschrank trotz vorhandener Kühlung überhitzen.
Ist die Verlustleistung bekannt kann mit dem Planungstool RiTherm eine entsprechende Berechnung durchgeführt und die geeignete Schaltschrankklimatisierung ausgewählt werden.
Wird Eplan zum Aufbau als digitaler Zwilling verwendet, kann die Gesamtverlustleistung (die Pflege der entsprechenden Daten vorausgesetzt) direkt daraus entnommen bzw. auch RiTherm direkt aus Eplan gestartet werden.
Dadurch kann bereits bei der Planung des Schaltschranks eine bedarfsgerechte Kühllösung ausgewählt werden.
Ursache 2: Mangelnde Wartung der Klimatechnik
Eine geeignete Kühllösung schützt den Schaltschrank vor Überhitzung. Klimageräte unterliegen jedoch einem natürlichen Verschleiß.
Deshalb empfiehlt sich der Einsatz hochwertiger Geräte, die eine hohe Langlebigkeit aufweisen und eine vorausschauende Wartung ermöglichen.
Bei den Geräten der Blue e+ Serie von Rittal erfolgt dies beispielsweise über ein IoT-Interface. Damit können drohende Ausfälle frühzeitig erkannt und Betriebsstörungen vermieden werden.
Auch verschmutzte Filtermatten können die Kühlleistung reduzieren. Regelmäßige Inspektionen und Wartungsmaßnahmen sind daher eine wichtige Voraussetzung für eine dauerhaft zuverlässige Schaltschrankkühlung.
Ursache 3: Fehlende Transparenz über die Wärmeentwicklung
Wie entwickelt sich die Temperatur im laufenden Betrieb tatsächlich? Diese Frage lässt sich häufig nicht ohne Weiteres beantworten.
Fehlt die notwendige Transparenz über die Wärmeentwicklung im Schaltschrank, können Gefahren nicht rechtzeitig erkannt werden.
Auch hier kommt das IoT-Interface der Blue e+ Geräte zum Einsatz. Durch die Verbindung der Klimageräte mit übergeordneten Überwachungs- und Energiemanagementsystemen erhalten Produktionsverantwortliche einen umfassenden Einblick in die tatsächlichen Temperaturen der Schaltschränke.
Damit lässt sich überwachen, ob die Klimageräte zuverlässig und ordnungsgemäß kühlen. Darüber hinaus können Veränderungen festgestellt werden, die nicht unmittelbar mit der eigentlichen Kühlung zusammenhängen.
Ursache 4: Zu hohe Komponentendichte
Eine zu enge Bebauung behindert die Luftzirkulation und begünstigt einen Wärmestau im Schaltschrank.
Der verfügbare Platz sollte deshalb so genutzt werden, dass ausreichend Raum für den Luftaustausch erhalten bleibt. Bei der Planung des Schaltschranks sind insbesondere folgende Punkte zu berücksichtigen:
- Auswahl der geeigneten Schrankgröße und Schranktiefe
- optimale Anordnung der Komponenten im Schaltschrank
- durchdachte und platzsparende Kabelführung
Diese Maßnahmen unterstützen eine gleichmäßige Luftzirkulation und verhindern die Entstehung lokaler Hitzestaus.
Softwarelösungen von Rittal und Eplan helfen Schaltschrankbauern dabei, thermische Risiken bereits während der Planung zu vermeiden.
Kritische Komponenten werden im digitalen Modell automatisch mit einer sie umgebenden Sperrfläche eingefügt. Dadurch wird der notwendige Abstand zu anderen Bauteilen sichergestellt.
Ursache 5: Wärme durch fehlerhafte elektrische Kontakte
Auch unentdeckte schlechte oder mangelhafte elektrische Verbindungen können eine übermäßige Wärmeentwicklung im Schaltschrank verursachen.
Lockere Kontakte erhöhen den elektrischen Widerstand. Dadurch entsteht zusätzliche Wärme.
Regelmäßige Wartungsintervalle sind daher unverzichtbar, um solche Fehlerzustände zu vermeiden. Tritt zwischen zwei Inspektionen dennoch ein Defekt auf, kommt es auf eine möglichst frühzeitige Erkennung an.
Das Monitoring mit dem CMC-Temperaturfühler von Rittal unterstützt dabei, kritische Temperaturveränderungen festzustellen.
Wie lässt sich eine Überhitzung im Schaltschrank vermeiden?
Um eine Überhitzung zu verhindern, sollten Planung, Kühlung, Überwachung und Wartung gemeinsam betrachtet werden. Zu den wesentlichen Maßnahmen gehören:
- tatsächliche Verlustleistung der Komponenten ermitteln
- Klimatisierung bedarfsgerecht dimensionieren
- Klimageräte und Filtermatten regelmäßig warten
- Temperaturen im laufenden Betrieb kontinuierlich überwachen
- geeignete Schrankgröße und Schranktiefe wählen
- Komponenten so anordnen, dass ausreichend Luft zirkulieren kann
- Kabelführung platzsparend planen
- elektrische Kontakte regelmäßig kontrollieren
- kritische Temperaturveränderungen frühzeitig erkennen
Fazit: Schaltschrankkühlung ganzheitlich betrachten
Eine Überhitzung von Schaltschränken kann die Betriebssicherheit und die Gesamtanlageneffektivität beeinträchtigen.
Die Kühlung von Schaltschränken sollte deshalb ganzheitlich betrachtet werden. Dazu gehören:
- die Klimatisierung
- die Raumaufteilung im Schaltschrank
- die Elektromechanik
- die regelmäßige Wartung
Wer diese Aspekte berücksichtigt, schafft auch bei steigender Leistungsdichte die Voraussetzungen dafür, dass der Schaltschrank über einen langen Zeitraum einen ordnungsgemäßen Anlagenbetrieb ermöglicht.
Gleichzeitig erfüllt der Schaltschrank weiterhin seine wichtigen Schutzfunktionen. Dazu zählen der Schutz der Komponenten vor Feuchtigkeit, Schmutz und elektromagnetischer Beeinflussung sowie der Schutz von Menschen vor den Gefahren des elektrischen Stroms.
FAQ zur Überhitzung von Schaltschränken
1. Warum überhitzt ein Schaltschrank?
Eine Überhitzung kann durch eine fehlende oder falsch dimensionierte Klimatisierung, hohe Umgebungstemperaturen, eine hohe Komponentendichte, mangelnde Wartung oder schlechte elektrische Kontakte entstehen.
Auch eine fehlende Temperaturüberwachung stellt ein Risiko dar, weil kritische Veränderungen dadurch unentdeckt bleiben können.
2. Welche Folgen hat eine Überhitzung im Schaltschrank?
Eine zu hohe Temperatur kann zu vorzeitigem Verschleiß elektronischer Bauteile und zu Produktionsstillständen führen. Im schlimmsten Fall kann ein Brand entstehen.
Damit beeinträchtigt die Überhitzung die Betriebssicherheit und erhöht die Kosten.
3. Wie lässt sich eine Überhitzung im Schaltschrank vermeiden?
Zu den wichtigsten Maßnahmen zählen:
- bedarfsgerechte Klimatisierung
- regelmäßige Wartung
- kontinuierliches Temperaturmonitoring
- durchdachte Anordnung der Komponenten
Planungswerkzeuge wie RiTherm und IoT-Schnittstellen unterstützen bei der Auslegung und Überwachung.
4. Welche Rolle spielt die Klimatisierung bei der Schaltschrankkühlung?
Eine korrekt dimensionierte Klimatisierung verhindert, dass sich Wärme im Schaltschrank staut.
Mit RiTherm lässt sich auf Grundlage der thermischen Verlustleistung eine passende Kühllösung auswählen.
5. Warum ist die Wartung der Kühltechnik wichtig?
Verschmutzte Filter oder defekte Komponenten können die Kühlleistung reduzieren.
Eine vorausschauende Wartung, beispielsweise mithilfe der IoT-Interfaces der Blue e+ Serie, ermöglicht es, Probleme frühzeitig zu erkennen und Ausfälle zu vermeiden.
6. Wie beeinflusst die Komponentendichte die Wärmeentwicklung?
Eine enge Bebauung behindert die Luftzirkulation und fördert lokale Hitzestaus.
Eine geeignete Schrankgröße, eine durchdachte Kabelführung und die digitale Planung mit Sperrflächen helfen dabei, thermische Risiken zu vermeiden.
7. Welche Lösungen bietet Rittal zur Temperaturüberwachung?
IoT-fähige Klimageräte und CMC-Temperaturfühler ermöglichen ein kontinuierliches Monitoring.
Dadurch können kritische Temperaturveränderungen frühzeitig erkannt und entsprechende Gegenmaßnahmen eingeleitet werden.
Ing. Peter Hoffmann, MBA
Produktmanager Mechanik, Klimatisierung & RAS bei Rittal GmbH
Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Industrie und im Produktmanagement unterstützt Peter Hoffmann die Kunden von Rittal und treibt zugleich die digitale Transformation sowie die Automatisierung im Schaltschrankbau aktiv voran.