Termos de Participação

Desafio RiLineX

Diese Teilnahmebedingungen regeln die Bedingungen für eine Teilnahme an der RiLineX Challenge sowie die Übertragung von Rechten an Dritte.

Die AX Challenge wird von Rittal GmbH & Co. KG  (nachfolgend „Veranstalter“ genannt) organisiert.

Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen von Kunden und potenziellen Kunden des Veranstalters mit Sitz in der Republik Deutschland, die zum Zeitpunkt der Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in der Republik Deutschland haben.

Sollten Teilnehmende in ihrer Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sein, bedarf die Teilnahme am Gewinnspiel der Einwilligung ihres gesetzlichen Vertreters.

Mitarbeiter des Veranstalters und der mit ihm verbundenen Unternehmen, sowie deren Familienangehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Zudem behält sich der Veranstalter vor, jederzeit und nach eigenem Ermessen Personen von der Teilnahme auszuschließen, wenn berechtigte Gründe dazu vorliegen, beispielsweise (a) im Fall von Manipulationen im Zusammenhang mit Zugang zum oder Durchführung des Gewinnspiels, (b) bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen, (c) bei unlauterem Handeln oder (d) bei falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel.

Die Teilnahme ist nur innerhalb des Aktionszeitraumes möglich. Der Aktionszeitraum ist auf der Landingpage der AX Challenge festgelegt.

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist freiwillig und kostenlos. Das Spiel ist ein einfaches Geschicklichkeitsspiel, bei dem die schnellste vom Veranstalter ermittelte Zeit zählt. Jeder Teilnehmer kann beliebig oft spielen, es wird jedoch nur die beste Zeit gewertet.

Die zu gewinnenden Preise sind auf der Landingpage der AX Challenge angeführt.

Die Benachrichtigung der Gewinner erfolgt innerhalb eines bestimmten Zeitraumes nach Ende der AX Challenge.

Sollten sich die Gewinner nicht innerhalb eines  vordefinierten Zeitraumes nach der Gewinnbenachrichtigung melden, behält sich der Veranstalter das Recht vor, einen Ersatzgewinner zu bestimmen. In diesem Fall entfällt der Gewinnanspruch des zunächst benachrichtigten Gewinners, ohne dass es einer weiteren Mitteilung des Veranstalters bedarf.

Nähere Details entnehmen Sie bitte der Landingpage der AX Challenge.

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. Daher haftet der Veranstalter weder für technische Störungen, die bei der Teilnahme am Spiel auftreten können, noch für Schäden, die durch die Annahme oder Nutzung des Gewinns entstehen.

Um einen geordneten Ablauf des Gewinnspiels sicherzustellen behält, sich der Veranstalter das Recht vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern oder das Spiel vorzeitig zu beenden.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Bei Fragen oder Beschwerden wenden Sie sich bitte an:

Rittal GmbH & Co. KG
Auf dem Stützelberg
D-35745 Herborn
Telefon: +49 (0) 2772 505-0
Fax: +49 0 2772 505 – 2319
E-Mail: info@rittal.de

Unsere Datenschutzerklärung finden sie hier.

Mit der Teilnahme am Spiel erklären sich die Teilnehmer mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden.

Viel Erfolg und viel Spaß beim Spielen!