27 de nov. de 2019

Nova Estação de Trabalho de Fiação

Rittal com uma nova estação de trabalho de fiação Wire Station 540

Ergonômica, modular e flexível - estas são as características da mesa móvel de fiação Wire Station 540, da Rittal. Com a reestruturação, as estações de trabalho podem ser profissionalmente equipadas e utilizadas de forma móvel na construção de dispositivos de comando e manobra e na oficina elétrica. Assim, a confecção de cabos e a posterior fiação no painel elétrico fica mais fácil e conveniente. Graças à concepção modular, a mesa de fiação pode ser customizada ao processo de confecção: juntamente com a máquina completamente automática de confecção de cabos, Wire Terminal, e a ferramenta de software, EPLAN Smart Wiring, mais um passo em direção à automação.

A fiação dos componentes na construção de dispositivos de comando e manobra é a etapa do processo que ainda requer a maior parte do trabalho manual. Ainda que a confecção de fios ocorra de maneira automatizada, por exemplo, com o Wire Terminal da Rittal, a instalação dos fios no painel elétrico ou na placa de montagem ainda se dá manualmente. Além disto, cabos com seções transversais maiores também devem ser montados manualmente. O mesmo se aplica para a montagem de conectores. A fim de tornar todas estas atividades mais produtivas e eficientes, a Rittal traz agora para o mercado a Wire Station 540, uma estação de trabalho de fiação concebida de acordo com aspectos ergonômicos.

Customizável

A base para a Wire Station 540 é uma bancada, cuja altura pode ser ajustada de forma flexível ao tamanho da pessoa e à situação de trabalho. Os acessórios opcionais incluem por exemplo, uma luz de LED intensa e ajustável para proporcionar uma iluminação homogênea da estação de trabalho, tomadas múltiplas, assim como um suporte multifuncional de monitor. Uma gaveta para as ferramentas mais importantes já está incluída. Isto também envolve opções de inclusão de bobinas de cabos, pacotes de fios e compartimentos de armazenamento. Além disto, dispositivos semiautomáticos utilizados para a confecção de cabos, tais como máquinas de corte, decapagem e crimpagem podem ser facilmente integrados. A estação de trabalho de fiação pode ser equipada da melhor forma possível para cada tarefa com os módulos opcionais de acessórios.

Através de um suporte, no qual os repositórios dos trilhos dos fios da máquina totalmente automática de confecção de fios Wire Terminal podem ser fixados, a estação de trabalho - juntamente com uma tela adaptável - é a interface ideal para a utilização do software de fiação EPLAN Smart Wiring.

Todos os trabalhos em fios com seções transversais maiores e tratamento especial da extremidade do fio também podem ser realizados com eficiência e facilidade na estação de trabalho de fiação.

Tudo à mão na oficina

A Wire Station pode ser utilizada de forma móvel na oficina, por conta das roldanas. Os fios confeccionados manualmente ou de forma totalmente automatizada, todas as ferramentas e máquinas semiautomáticas, assim como o material adicional necessário estão, assim, sempre à mão. Assim, o demorado vai e vem entre o painel elétrico e a bancada de trabalho é coisa do passado. A Wire Station se torna, então, a interface ideal entre a confecção automática de fios e o trabalho manual diretamente no painel elétrico.