Clients satisfaits

Solutions parfaites - Nos références

Rittal est actif dans de nombreux domaines - certainement aussi le vôtre. Des exigences personnalisées requièrent des solutions sur mesure. La plateforme « Rittal – The System. » est au service d’un large éventail de domaines et d'applications.

Lisez nos références de clients satisfaits comme Elpex AG,
W. Althaus AG ou SUISA.

Références industrie

W. Althaus

Automatisation pour plus d’efficience dans la construction d’installations de distribution électronique

Pour la société W. Althaus AG les leviers pour agir sur l’efficience dans la construction d’installations de distribution électronique et d’armoires de commande se situent dans l’automatisation, s’y ajoutent la cohérence des données pour les processus...

Elpex

«C’est une toute autre sensationlorsque tout fonctionne automatiquement.»

Depuis 2016 la société Elpex AG de Kirchberg BE mise sur l’automatisation de sa production. En complément du centre d’usinage Perforex et du centre de coupe Secarex, un Wire Terminal WT36 de Rittal a été mis en service début 2020 et il réalise, avec les...

Nestlé

Chez les inventeurs du Nespresso

Tolérance zéro en matière d‘hygiène L‘hygiène dans l‘industrie alimentaire. Le Nestlé Product Technology Centre (PTC) à Orbe (Suisse) est le centre de recherche et de développement commun du groupe pour le café ainsi que pour les boissons à base de...

MB Systembau

Rittal dans le tunnel routier du Gothard

Dans le tunnel du Gothard, les conditions sont extrêmes. C’est pourquoi la priorité a été accordée à la qualité et à la sécurité lors du remplacement de l’ensemble des postes de commande. Pour le constructeur d’installations MB Systembau à Emmen,...

Tophinke

La carte maîtresse - c‘est l‘hygiène

Hygiène et propreté : Une priorité absolue lors de la transformation d‘aliments. Cela s‘applique aussi bien aux machines et aux installations qui se trouvent directement dans le processus de production qu‘à leur environnement direct. La société Tophinke...

Nestlé

Le refroidissement dans l‘industriealimentaire

La technologie de climatisation. Le Nestlé Product Technology Centre (PTC) à Orbe est une référence pour le groupe en ce qui concerne l‘emploi de nouvelles technologies dans les procédés. Le PTC a accepté de faire un test comparatif démontrant le gain...

Elpex

De la scie sauteuse vers l‘usinage automatiséd‘armoires électriques

Le constructeur d‘équipements électriques Elpex à Kirchberg dans le canton Berne affronte les défis de la construction automatisée d‘armoires électriques. Grâce au logiciel d‘ingénierie d‘Eplan, et grâce aux centres de traitement de Rittal, l‘entreprise...

Zweifel Pomy-Chips

Des entreprises particulières choisissentdes partenaires particuliers

La devise de l‘entreprise familiale suisse Zweifel Pomy-Chips AG résume l‘essentiel : Nous faisons tout pour produire les meilleures chips ! C‘est la raison pout laquelle depuis plus de 50 ans, les Zweifel Chips sont les chips les plus populaires en...

Pezag Elektro

La distribution d‘énergie dans lestade - avec Rittal Energy Network

Eclairage, systèmes d‘accès, arrosage, protection incendie et service traiteur : Dans un stade il y a des domaines très différents d‘alimentation et de distribution d‘énergie. Afin d‘assurer que tout fonctionnera sans faille et de façon confortable, il...

Références IT

SUISA

Il y a de l‘efficience énergétique dans l‘air

La climatisation de la nouvelle salle informatique de la SUISA, la coopérative des auteurs et des éditeurs de musique à Zurich, devait être efficiente et bien dimensionnée. La recherche du bon fournisseur l‘amena chez Rittal, avec sa climatisation pour...

Merian Iselin

Une sécurité informatique maximale est indispensable dans l’hôpital

L’informatique est un facteur essentiel dans un hôpital. Sans elle, on ne peut même plus se faire opérer aujourd’hui. C’est pour cela que la clinique Merian Iselin fait confiance aux concepts de sécurité de Rittal. Les solutions complètes pour la...

Références internationale

Références

La manière de devenir des gagnants

Dans l’industrie automobile, dans les installations éoliennes, sur les paquebots ou dans les aéroports – les possibilités d’utilisation des solutions Rittal sont multiples. Vous avez des exigences spécifiques ? Grâce à notre large...