22 juin 2026

PI-EcoG

PI-EcoG

Der Hochlauf der Elektromobilität erhöht den Bedarf an leistungsfähigen Lade-Infrastrukturen, immer mehr auch im Nutzfahrzeugsektor. Gefragt sind modulare Konzepte, die sich flexibel in bestehende Energiesysteme integrieren und schrittweise ausbauen lassen. Rittal und EcoG vertiefen die Zusammenarbeit, um diesen Bedarf zu erfüllen: Das Technologieunternehmen gehört ab sofort zum Rittal Partner Network für Energy & Power. Gemeinsam treiben beide Unternehmen die Entwicklung und Umsetzung modularer Lade-Infrastrukturen als offenes System für Anwendungen wie E-Lkw-Depots und Flottenstandorte voran.

Allianz für schnelle, modulare Ladeinfrastruktur: Verena Freund von Rittal, Veronika Dickert von EcoG und Kaja Milberg von Rittal (v.l.)

Die Anforderungen an Lade- und Energiesysteme wachsen mit der Dynamik des Marktes. Durch die Partnerschaft mit dem System-Spezialisten Rittal können wir unsere Kompetenzen noch enger verzahnen und Kunden besser dabei unterstützen, mit hohem Tempo skalierbare Lade-Infrastrukturen umzusetzen“, sagt Dr. Jörg Heuer, CEO / Co-Founder EcoG.

„Viele Betreiber stehen vor der Aufgabe, Lade-Infrastruktur aufzubauen, ohne bereits die endgültige Ausbaustufe ihrer Standorte zu kennen“, sagt Dr. Christian Maryska, Leiter Business Unit Energy & Power Solutions bei Rittal. „Hier kommen modulare Architekturen ins Spiel. Sie ermöglichen es, Leistung und Ladepunkte schrittweise zu erweitern und gleichzeitig die Integration in bestehende Energiesysteme sicherzustellen. EcoG ist dafür der ideale Partner. Um Tempo in den dringenden Ausbau von Lade-Infrastruktur zu bringen, braucht es hohe Standardisierung und das Zusammenspiel von Software und Systemtechnik.“

Ergebnisse der Kooperation liegen bereits vor. Gemeinsam haben Rittal und der Technologieanbieter EcoG mit dem „Powerblock“ eine modulare Infrastrukturplattform entwickelt, die auf diese Anforderungen ausgelegt ist. Die Lösung ermöglicht die schrittweise Erweiterung von Ladeleistung und Ladepunkten und unterstützt die Integration weiterer Komponenten wie Energiemanagementsysteme, Batteriespeicher oder Photovoltaikanlagen.

Im Unterschied zu klassisch ausgelegten Lade-Infrastrukturen verfolgt der Powerblock einen offenen und skalierbaren Ansatz. Betreiber können Investitionen an den tatsächlichen Bedarf anpassen und ihre Infrastruktur parallel zum Wachstum ihrer Fahrzeugflotten ausbauen. Das Konzept mit Powerblocks im Hintergrund der Ladesäulen erhöht auch räumlich die Flexibilität. Da ein Powerblock zahlreiche Ladesäulen versorgen kann, wird weniger des oft knappen Raums direkt an den Parkplätzen beansprucht. Für Tempo und hohe Datenqualität schon beim Engineering sorgt die Integration des Powerblocks als Projekt in der Eplan Plattform. 

Partnerschaft bündelt Infrastruktur- und Softwarekompetenz

Die beiden Unternehmen vereinen für ihre Kunden die Systemkompetenz aus den Bereichen Gehäuse, Stromverteilung und Klimatisierung von Rittal mit der Software-Kompetenz von EcoG. Bereits in den vergangenen Jahren haben sie bei der Entwicklung des Powerblocks sowie bei gemeinsamen Kundenprojekten und Messeauftritten eng zusammengearbeitet. Mit der Aufnahme von EcoG in das Rittal Partner Network wird diese Zusammenarbeit nun auf eine langfristige Basis gestellt.

Ladeinfrastruktur für skalierbare Anwendungen in Ladeparks, E-Lkw-Depots und Flottenstandorten: Der „Powerblock“ verbindet als modulare Infrastrukturplattform Rittal-Systemtechnik für Gehäuse, Stromverteilung und Klimatisierung mit der Softwarekompetenz von EcoG.

Das Rittal Partner Network bündelt Kompetenzen aus unterschiedlichen Technologiebereichen, um Kunden integrierte Lösungen für industrielle und energietechnische Anwendungen bereitzustellen. Als Partner im Bereich Energy & Power erweitert EcoG dieses Ökosystem um Expertise in der Entwicklung und Steuerung moderner Ladeinfrastrukturen.

E-Lkw-Depots als wichtiger Anwendungsfall

Ein Schwerpunkt der nächsten gemeinsamen Aktivitäten liegt auf Lade-Infrastrukturen für elektrische Nutzfahrzeugflotten. Insbesondere Depotlösungen gewinnen an Bedeutung, da Unternehmen ihre Transport- und Logistikflotten zunehmend elektrifizieren. „Hier kommt es darauf an, Ladepunkte, Energieversorgung und Energiemanagement ganzheitlich zu betrachten. Mit dem Powerblock können wir unseren Kunden eine Lösung anbieten, die sich an unterschiedliche Standortgrössen und Leistungsanforderungen anpassen lässt und einen schrittweisen Ausbau ermöglicht“, sagt Dr. Christian Maryska.

Gemeinsamer Auftritt auf der „Smarter E Europe“

Wie die Zusammenarbeit in der Praxis aussieht, zeigen Rittal und EcoG auf der „Smarter E Europe 2026“ vom 23. bis 25. Juni in München. Dort präsentieren die Unternehmen den Powerblock sowie konkrete Anwendungsbeispiele für Depot-Ladelösungen im Nutzfahrzeugbereich, bei Rittal und Eplan auf B5.310 und als original Depot-Nachbau mit Powerblock und verschiedenen Dispenservarianten auf dem EcoG Stand B6.130. Besucher erhalten Einblicke in die Integration von Lade-Infrastruktur in moderne Energiesysteme und erfahren, wie sich Ladeleistung, Energieversorgung und zukünftige Erweiterungen in einer modularen Infrastrukturarchitektur zusammenführen lassen.