19. aug. 2026

F-gas-forordningen: Fra lovkrav til konkurrencefordel - Rittal

Fra lovkrav til konkurrencefordel: Derfor bliver F-gas en strategisk dagsorden

For mange virksomheder ses F-gas-forordningen som et regulatorisk krav. De mest fremsynede ser den derimod som en strategisk anledning til reduceret energiforbrug, styrket ESG-indsats og øget konkurrenceevne.

Den grønne omstilling er ikke længere et spørgsmål om ambitioner. Den er blevet et spørgsmål om handling. Med EU's nye F-gas-forordning har Europa sat en klar retning mod udfasning af fluorholdige drivhusgasser, herunder HFC-kølemidler, som i årtier har været standarden i køle- og klimaanlæg på tværs af industri, datacentre og kritisk infrastruktur.

Mange virksomheder fokuserer udelukkende på spørgsmålet: Hvordan overholder vi de kommende krav?

Det er naturligvis et vigtigt spørgsmål. Men ikke nødvendigvis det mest interessante.

Den største fejl virksomheder kan begå i mødet med F-gas-forordningen er udelukkende at betragte den som et compliance-projekt.

De virksomheder, der formår at gøre F-gas-forordningen til et projekt om energieffektivitet, står i de kommende år konkurrencemæssigt stærkere end dem, der alene fokuserer på at overholde reguleringen. For overgangen til nye køleløsninger handler ikke kun om lovkrav. Den handler også om energiforbrug, driftsomkostninger og langsigtet konkurrenceevne.

Hos Rittal ser vi denne udvikling som en mulighed for at drive innovation og hjælpe vores kunder med at fremtidssikre deres installationer og dermed sikre deres forretning.

F-gas forordningen er mere end regulering

EU vedtog i 2024 den nye F-gas-forordning (EU 2024/573), som har til formål at reducere udledningen af fluorholdige drivhusgasser markant og understøtte EU's mål om klimaneutralitet i 2050. Forordningen indeholder en markant stramning af den eksisterende udfasningsplan for HFC-kølemidler og introducerer nye begrænsninger på produkter og anlæg, der anvender kølemidler med højt GWP-niveau (Global Warming Potential).

Baggrunden er enkel

F-gasser udgør en relativt lille del af de samlede drivhusgasemissioner, cirka 2,5 %, men deres klimaeffekt kan være tusindvis af gange højere end CO₂. Derfor vurderer EU, at en hurtig udfasning er både nødvendig og teknologisk mulig.

Den nye regulering lægger op til et gradvist fald i mængden af HFC'er på markedet frem mod en fuld udfasning i 2050. Samtidig bliver kravene til nye køle- og klimaanlæg løbende skærpet.

Fra januar 2027 er det eksempelvis forbudt at sælge fabriksfremstillede køleanlæg med en GWP på over 150 for anlæg med en kapacitet på under 50 kW, og kravene vil løbende blive skærpet.

I vores dialoger med danske industrivirksomheder oplever vi ofte, at fokus primært ligger på de regulatoriske konsekvenser af F-gas-forordningen. Det er naturligt. Men risikoen er, at man overser de forretningsmæssige muligheder.

Mange køleinstallationer har en levetid på 10-15 år eller mere. De investeringsbeslutninger, der træffes i dag, skal udover at leve op til nutidens krav, understøtte fremtidens forventninger til energieffektivitet, bæredygtighed og driftssikkerhed.

Når dialogen flyttes fra kølemidlet alene, til også at tage energieffektivitet i betragtning, bliver F-gas-projektet til mere end blot et kølemiddelprojekt. Det bliver en strategisk investering og en oprustning af virksomhedens konkurrenceevne.

Digitalisering og grøn omstilling hænger sammen

I takt med at produktionen bliver mere automatiseret, komponenter til styring og kommunikation mere avancerede og infrastrukturen mere datadrevet, stiger kravene til både energieffektivitet og driftssikkerhed i kabinetter og styreskabe.

Derfor er køling ikke længere blot en teknisk disciplin. Det er blevet et strategisk parameter for virksomheders produktivitet, bæredygtighed og konkurrenceevne.

Energiforbrug og klimaaftryk er ikke længere isolerede tekniske KPI'er. De er blevet en del af virksomhedens samlede performance, hvilket gør køling til et emne, der i stigende grad involverer både produktion, drift, ESG-ansvarlige og ledelse.

De mest bæredygtige køleløsninger er ikke kun dem, der bruger mindst energi i dag. Det er de løsninger, der er designet til at opfylde morgendagens krav allerede nu.
Dennis Frederiksen, CSD Rittal A/S

Rittal har forberedt sig på udviklingen i årevis

Gennem flere år har vi investeret målrettet i energieffektive køleløsninger med lavere klimaaftryk og mere miljøvenlige kølemidler.

Et vigtigt skridt på denne rejse har været introduktionen af Blue e+ køleteknologien, som kombinerer inverterteknologi, heat pipe-principper og intelligent regulering. Resultatet er en løsning, der kan reducere energiforbruget med op til 75 % sammenlignet med traditionelle køleenheder.

Det er et godt eksempel på, hvordan udviklingen inden for køleteknologi ikke længere alene handler om kølemidler. Den handler i stigende grad om energieffektivitet, bæredygtighed og virksomheders evne til at styrke konkurrenceevnen gennem mere intelligente investeringer.

Vi forventer, at overgangen til kølemidler med lav klimabelastning vil accelerere innovationen inden for både direkte væskekøling, hybridkøling og nye generationer af kølemaskiner.

Historisk har regulering ofte været en drivkraft for teknologiske gennembrud, og vi forventer, at F-gas-forordningen får samme effekt på køleområdet. Derfor ser vi ikke alene en udfasning af eksisterende teknologier, men også begyndelsen på en ny generation af mere energieffektive og bæredygtige løsninger.

Fra compliance til konkurrencefordel

For mange virksomheder starter dialogen om F-gas med spørgsmålet:

"Hvordan overholder vi lovgivningen?"

Det er et vigtigt spørgsmål. Men de mest fremsynede organisationer stiller et andet:

"Hvordan kan vi bruge denne omstilling til at styrke vores konkurrenceevne?"

F-gas-forordningen handler ikke kun om valg af kølemiddel. Den handler i lige så høj grad om energieffektivitet, driftsomkostninger og langsigtet robusthed.

Mange virksomheder står i de kommende år over for investeringer i køle- og klimaanlæg. Den største værdi ligger ofte ikke i selve overgangen til nye kølemidler, men i den indsigt der opnås ved at kortlægge energiforbrug, effektiviseringspotentiale og den langsigtede totaløkonomi før investeringsbeslutningen træffes.

Hos Rittal hjælper vi virksomheder med netop denne vurdering gennem vores Energy Efficiency Check, som skaber indsigt i energiforbrug, effektiviseringspotentiale og mulige gevinster ved en modernisering.

Virksomheder, der allerede nu investerer i fremtidssikrede køleløsninger, opnår typisk flere gevinster:

  • Lavere energiforbrug
  • Reduceret klimabelastning
  • Mindre regulatorisk risiko
  • Højere driftssikkerhed
  • Stærkere ESG-performance

Den grønne omstilling handler derfor ikke kun om at reducere udledninger. Den handler om at skabe mere robuste og konkurrencedygtige virksomheder.

Rittals position: Vi vil være en aktiv drivkraft

Hos Rittal arbejder vi målrettet med innovativ køling, der former udviklingen. Som markedsleder inden for kabinet- og køleløsninger til industri, infrastruktur og datacentre ser vi det desuden som vores ansvar at bidrage aktivt til dialogen om fremtidens bæredygtige industri.

F-gas-forordningen er et tydeligt signal om, at fremtidens køleløsninger skal være energieffektive, intelligente og klimavenlige. Den udvikling hilser vi velkommen.

Derfor fortsætter vi med at investere i teknologi, innovation og partnerskaber, som hjælper vores kunder med at navigere sikkert gennem den grønne omstilling.

Ikke fordi lovgivningen kræver det.

Men fordi fremtidens industri kræver det.

 

Af Dennis Frederiksen
Country Sales Director Denmark, Rittal A/S

Whitepaper om F-gas

Den nye F-gasforordning skærper grænseværdier og krav til kølemidler. Vores hvidbog beskriver de tekniske konsekvenser og de nødvendige tiltag for dine anlæg.