Green IT: cómo construir una infraestructura tecnológica sostenible y energéticamente eficiente en la era de la Inteligencia Artificial

septiembre 08 2026

Autor: Daniel Trocho

La sostenibilidad ya no es una cuestión exclusivamente medioambiental, sino una prioridad estratégica para las empresas. A medida que avanzan la digitalización, el cloud computing y la inteligencia artificial (IA), las organizaciones se enfrentan a un desafío cada vez mayor: mantener el crecimiento tecnológico sin disparar el consumo energético ni aumentar su huella de carbono. 

Para responder a este reto, el Green IT deja de ser una tendencia para convertirse en un una necesidad con un enfoque imprescindible para diseñar infraestructuras tecnológicas más eficientes, resilientes y alineadas con los objetivos de sostenibilidad empresarial.

1. ¿Qué es Green IT y por qué ha ganado tanta importancia en los últimos años?

El término Green IT hace referencia al conjunto de estrategias, tecnologías y buenas prácticas destinadas a reducir el impacto ambiental de los sistemas informáticos durante todo su ciclo de vida con el objetivo de optimizar el uso de recursos, minimizar el consumo energético y reducir las emisiones asociadas a la infraestructura tecnológica.

Tradicionalmente, las iniciativas de Green IT se centraban en aspectos como la virtualización de servidores, la optimización de equipos o el reciclaje de dispositivos. Sin embargo, el contexto actual exige una visión mucho más amplia.

Hoy, las empresas buscan combinar tres objetivos fundamentales:

  • Reducir costes operativos.

  • Mejorar la eficiencia energética.

  • Cumplir con sus compromisos de sostenibilidad y criterios ESG.

La buena noticia es que estos objetivos no son incompatibles. De hecho, una infraestructura IT más eficiente suele ser también más rentable y más sostenible.

 

2. El verdadero reto del Green IT está en los centros de datos

Cuando hablamos de sostenibilidad digital, los centros de datos ocupan un lugar protagonista. Son el motor necesario para la gestión de los servicios cloud, aplicaciones empresariales, plataformas digitales y, cada vez más, sistemas de inteligencia artificial.

Sin embargo, esta elevada capacidad de procesamiento tiene un impacto energético considerable.

Cada nueva aplicación, cada flujo de datos y cada modelo de IA requiere una gran capacidad de computación. Como consecuencia, los centros de datos deben gestionar una demanda creciente de energía y una disipación de calor cada vez mayor.

Por ello, gran parte de las estrategias de Green IT actuales se centran en optimizar el rendimiento energético de estas instalaciones.

La sostenibilidad de una infraestructura digital ya no depende únicamente de los servidores que alberga, sino también de factores como:

  • La eficiencia de la distribución eléctrica.

  • La gestión térmica.

  • La monitorización energética.

  • La escalabilidad de la infraestructura IT.

  • La capacidad para adaptarse a nuevas cargas de trabajo sin incrementar de forma desmesurada el consumo. 
     

3. La irrupción de la Inteligencia Artificial: más capacidad, más calor, más consumo

Como comentábamos, la expansión de la inteligencia artificial redefine por completo los requisitos para centros de datos.

Las nuevas cargas de trabajo basadas en IA requieren servidores equipados con procesadores y GPUs de alto rendimiento capaces de gestionar grandes volúmenes de datos a tiempo real y ejecutar modelos complejos. Esto implica densidades de potencia muy superiores a las que eran habituales hace apenas unos años.

Mientras que anteriormente muchos racks operaban con densidades moderadas, los entornos preparados para IA pueden superar ampliamente los 30, 50 o incluso 100 kW por rack.

El resultado es un desafío doble:

  1. Aumenta la demanda energética.

  2. Se incrementa considerablemente la disipación de calor.

Esta realidad está obligando a replantear los modelos tradicionales de diseño de centros de datos, ya que las soluciones concebidas para cargas convencionales pueden resultar insuficientes para garantizar la eficiencia y la fiabilidad de las nuevas infraestructuras dedicadas a la IA.

Por eso, cualquier estrategia de Green IT que pretenda ser efectiva en el largo plazo debe considerar el impacto energético de la inteligencia artificial y preparar la infraestructura gestionada de manera sostenible.
 

4. Refrigeración eficiente: el factor decisivo para un Green IT real

Cuando se analiza el consumo energético de un centro de datos, la refrigeración es uno de los principales factores de consumo.

Mantener los equipos dentro de los rangos de temperatura y humedad adecuados es esencial para garantizar alta disponibilidad de la infraestructura IT. Sin embargo, hacerlo de forma eficiente es cada vez más complejo debido al incremento exponencial de potencia.
 

4.1 Las limitaciones de la refrigeración tradicional

Durante décadas, los sistemas de refrigeración basados en aire han sido la opción predominante en los centros de datos. Aunque siguen siendo adecuados para numerosas aplicaciones, presentan limitaciones cuando deben gestionar grandes cargas de alta densidad asociadas a la IA. Concretamente por encima de los 50KW por Rack, ya no es posible refrigerar por aire.

A medida que aumenta la potencia instalada por rack, el aire pierde eficacia como medio de transferencia térmica. Esto obliga a incrementar la capacidad de refrigeración, lo que se traduce en un mayor consumo energético y unos costes operativos más elevados.
 

4.2 Refrigeración líquida: una tecnología clave para los centros de datos del futuro

Ante este escenario, la refrigeración líquida está ganando protagonismo como una de las tecnologías más prometedoras para mejorar la eficiencia energética de los centros de datos.

Su principal ventaja radica en la gran capacidad del líquido para ser capaz de absorber el calor disipado y transportarlo, en comparación con el aire. Esto permite gestionar cargas térmicas muy elevadas utilizando menos energía.

Las soluciones de refrigeración líquida, como los sistemas de Direct Liquid Cooling (DLC) o las tecnologías de intercambio térmico integradas en el entorno del rack, permiten:

  • Gestionar entornos de alta densidad.

  • Reducir el consumo energético asociado a la refrigeración.

  • Optimizar la eficiencia global de la instalación.

  • Preparar la infraestructura para futuras cargas de trabajo basadas en IA.

En un contexto donde la capacidad computacional sigue aumentando, la refrigeración líquida ya no debe considerarse una tecnología experimental, sino una herramienta necesaria para alcanzar los objetivos de Green IT. En este caso de éxito con Green Cube IT puedes ver un claro ejemplo de ello.
 

5. Cómo medir el éxito de una estrategia Green IT: la importancia del PUE

La sostenibilidad y la eficiencia energética requieren una gestión basada en datos. Para ello, es imprescindible contar con indicadores que permitan evaluar el rendimiento real de la infraestructura.

Uno de los más utilizados en el sector es el PUE (Power Usage Effectiveness). Este indicador relaciona el consumo total de energía de una instalación con la energía utilizada directamente para los equipos IT. Cuanto más próximo esté el valor a 1, mayor será la eficiencia energética del centro de datos.

Aunque el PUE sigue siendo una referencia fundamental, cada vez más organizaciones complementan este indicador con otras métricas relacionadas con:

  • Consumo energético total.

  • Coeficiente del consumo de agua de los equipos de refrigeración (WUE).

  • Coeficiente inverso al PUE (DCIE).

  • Emisiones de carbono.

  • Eficiencia de los sistemas de refrigeración.

  • Uso de energías renovables.

  • Rendimiento de la infraestructura.

La monitorización continua y la disponibilidad de datos en tiempo real permiten identificar oportunidades de mejora y tomar decisiones fundamentadas para reducir tanto el impacto ambiental como los costes operativos.

El Green IT ha evolucionado desde una iniciativa de sostenibilidad hasta convertirse en un elemento imprescindible para la estrategia tecnológica empresarial. 

La expansión de la inteligencia artificial está acelerando esta transformación y obligando a replantear la forma en que se diseñan, gestionan y refrigeran las infraestructuras digitales. En este nuevo escenario, la eficiencia energética, la monitorización avanzada y las nuevas tecnologías de refrigeración serán factores determinantes para garantizar la sostenibilidad de los centros de datos. 

Las organizaciones que apuesten por infraestructuras preparadas para altas densidades de computación, capaces de optimizar el consumo energético y adaptarse a las exigencias de la IA, estarán a punto para afrontar los desafíos del futuro. 

Porque el verdadero objetivo del Green IT no es únicamente consumir menos energía, sino construir una infraestructura digital capaz de crecer de forma sostenible, escalable, eficiente y competitiva.

Newsletter

Rittal Blog Updates

¡No te pierdas las últimas novedades y tendencias de nuestro blog!