9 dic 2025

Calificación EcoVadis: Rittal entre el 5 por ciento de las mejores empresas a nivel mundial

Oro por la sostenibilidad en Rittal

Esta es una señal contundente para el futuro: Rittal no solo ha fue evaluada con éxito por EcoVadis, sino que también recibió la medalla de oro por su sostenibilidad, situando a la empresa entre el 5 por ciento de las mejores del mundo. 

La calificación EcoVadis es el estándar internacional para la gestión de la sostenibilidad y transparencia de las empresas. En este sentido. Rittal se sitúa entre el 5 por ciento de las mejores empresas a nivel mundial.

Asumir la responsabilidad por el medio ambiente y la sociedad en la que vivimos, así como por cadenas de suministro justas, prácticas empresariales sostenibles y transparencia: Rittal ha incorporado firmemente este principio de acción, y no solo en los principios de su empresa. Es una preocupación fundamental para esta empresa familiar que opera a nivel mundial. Recientemente galardonada con el título de "Fábrica del Año 2025" por ser una de las instalaciones de fabricación más modernas del mundo, gracias a su producción eficiente y completamente digitalizada, ahora también se sitúa entre el 5% de las mejores del mundo en términos de sostenibilidad.

Sostenibilidad constante

Esto ha sido certificado con la medalla de Oro EcoVadis, una evaluación basada en estándares internacionales de sostenibilidad, como los diez principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el estándar de la Global Reporting Initiative (GRI) y la norma ISO 26000. Es una prueba de la gestión de sostenibilidad y transparencia en la cadena de suministro coherente a nivel internacional. Ecovadis evalúa a las empresas en cuatro áreas clave: medio ambiente, derechos laborales y humanos, ética y compras sostenibles. Rittal registró avances significativos en todas las categorías, con un total de 18 puntos porcentuales. 

Mejoras decisivas

Estas razones llevaron a la alta clasificación: por un lado, Rittal optimizó su gestión internacional de emisiones, incluyendo el cálculo de datos de CO₂. Se han implementado numerosos proyectos para aumentar la eficiencia energética, incluyendo una reducción significativa de la temperatura en los talleres de pintura. Solo en 2024, esto supuso un ahorro de varios millones de kilovatios-hora de energía. Además, Rittal ha introducido la Huella de Carbono del Producto (PCF) para muchos de sus productos, lo que permite a los clientes consultar los valores de emisiones directamente en línea. Los propios productos también se han vuelto más eficientes energéticamente: los refrigeradores Blue e+ reducen el consumo energético hasta en un 75% y ahorran alrededor de una tonelada de CO₂ por dispositivo al año, lo que equivale a la cantidad que puede absorber una haya en 80 años.

Philipp Guth, CTO: "Rittal forma parte de cadenas de suministro interconectadas a nivel mundial, y la responsabilidad es parte de Rittal. Operamos en mercados y cadenas de suministro globales con esta actitud."

La responsabilidad es incuestionable

La certificación ISO 27001 subraya los altos estándares de seguridad de la información. Y además, la sostenibilidad no se limita a las puertas de las fábricas.  La empresa también se asegura de que sus partners de la cadena de suministro cumplan con los altos estándares.

"Como empresa familiar y actor global, nuestro objetivo es actuar con responsabilidad en interés de las personas y garantizar los medios de vida para las generaciones futuras, en todo lo que hacemos", subraya Philipp Guth, Director de Tecnología (CTO) de Rittal): "Operamos en mercados y cadenas de suministro globales con esta actitud, asegurando ser un proveedor 100% fiable para nuestros clientes."