Un segnale forte per il futuro: Rittal non solo è stata valutata con successo da EcoVadis, ma ha anche ricevuto la medaglia d'oro per la sua sostenibilità, posizionandosi così tra il 5% delle migliori aziende a livello mondiale.
Assumersi la responsabilità dell'ambiente e della società in cui viviamo, così come di catene di approvvigionamento eque, pratiche aziendali sostenibili e trasparenza: in Rittal questo principio d'azione è radicato saldamente, non solo nei principi aziendali. È un tema chiave per l'azienda a conduzione familiare che opera a livello globale. Dopo aver recentemente ricevuto il titolo di "Fabbrica dell'Anno 2025" come uno degli impianti produttivi più moderni al mondo, grazie alla sua produzione efficiente e completamente digitalizzata, ora si colloca anche nelle top 5% mondiali in termini di sostenibilità.
Costantemente sostenibile
Questo impegno è ora certificato con la Medaglia d'Oro EcoVadis, una valutazione basata su standard internazionali di sostenibilità quali i dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite, le convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), lo standard Global Reporting Initiative (GRI) e lo standard ISO 26000. È la prova di una gestione della sostenibilità a livello internazionale coerente e della trasparenza della catena di approvvigionamento. Ecovadis valuta le aziende in quattro aree chiave: ambiente, pratiche lavorative e diritti umani, etica e acquisti sostenibili. Rittal ha riportato incrementi significativi in ogni categoria
Miglioramenti decisivi
Numerosi motivi hanno contribuito all'alto posizionamento in classifica: per prima cosa, Rittal ha ottimizzato la gestione internazionale delle emissioni, incluso il calcolo dei dati sulle emissioni di CO₂. Sono stati realizzati numerosi progetti per aumentare l'efficienza energetica, inclusa una significativa riduzione delle temperature negli impianti di verniciatura. Solo nel 2024, questo ha portato a un risparmio di diversi milioni di kWh di energia. Inoltre, Rittal ha introdotto il Product Carbon Footprint (PCF) per molti dei suoi prodotti. I clienti possono ora visualizzare direttamente i valori delle emissioni online. I prodotti stessi sono diventati più efficienti dal punto di vista energetico: i sistemi di climatizzazione Blue e+ riducono il consumo energetico fino al 75% e permettono di risparmiare circa una tonnellata di CO₂ per dispositivo all'anno, quanto un faggio può assorbire in 80 anni.
La responsabilità è imprescindibile
La certificazione ISO 27001 sottolinea gli elevati standard per la sicurezza delle informazioni e la sostenibilità non si ferma alle porte della fabbrica. L'azienda garantisce infatti che i suoi partner coinvolti nella catena di approvvigionamento rispettino standard elevati.
"Come azienda a conduzione familiare e player globale, puntiamo ad agire responsabilmente nell'interesse delle persone e a salvaguardare le risorse vitali per le generazioni future – in tutto ciò che facciamo," sottolinea Philipp Guth, Chief Technology Officer (CTO) di Rittal: "Operiamo nei mercati e nelle catene di approvvigionamento globali con questo atteggiamento, assicurandoci di essere affidabili al 100% come fornitori per i nostri clienti."