12 ott 2026

Quadri elettrici

Quadri elettrici industriali e armadi per l'automazione: come progettare l'armadio giusto nell'era dell'Industria 4.0 e 5.0

I quadri elettrici industriali sono la spina dorsale di ogni impianto di automazione, ma l'automazione del 2026 non è più quella di dieci anni fa. La spinta verso lotti piccoli e personalizzati, l'integrazione dell'intelligenza artificiale nei processi produttivi, la pressione normativa sull'efficienza energetica e i nuovi requisiti di tracciabilità e sicurezza funzionale stanno ridisegnando il modo in cui si progettano e si costruiscono questi quadri. L'armadio ha smesso di essere un contenitore passivo ed è diventato un asset strategico.

Da come viene scelto e progettato l'armadio dipendono oggi i tempi di realizzazione di una macchina, la flessibilità nel retrofit, la capacità di integrare sensori IIoT, l'efficienza energetica dell'impianto e, in ultima analisi, il time to market del costruttore. Non è più una decisione secondaria, ma una scelta che si ripercuote sull'intero ciclo di vita del progetto.

In questo articolo vediamo cosa cambia oggi nei requisiti di un armadio per automazione, qual è il rapporto tra modularità e produttività, in cosa consiste un armadio "digital ready" e come la scelta tra armadio modulare, compatto o contenitore di derivazione impatta sul costo totale di possesso e sulla scalabilità futura dell'impianto.

Cosa chiede oggi l'automazione ai quadri elettrici industriali

Le trasformazioni in atto nell'industria non restano fuori dal quadro elettrico: si traducono in requisiti concreti che l'armadio deve soddisfare. Capire queste richieste è il presupposto per scegliere e progettare l'enclosure giusto, invece di replicare soluzioni pensate per un contesto produttivo che non esiste più.

I nuovi fattori che cambiano i requisiti

Rispetto a dieci anni fa, sono cambiate le forze che agiscono sulla progettazione del quadro:

  • mass customization, cioè lotti piccoli e personalizzati, che premia la standardizzazione dei componenti e la ripetibilità della costruzione rispetto alla soluzione artigianale su misura;
  • integrazione dell'intelligenza artificiale e IIoT, con sensori, gateway e punti di raccolta dati che aumentano il numero di componenti e di collegamenti nell'armadio;
  • efficienza energetica, sempre più regolamentata, che impone un controllo accurato della climatizzazione e della dissipazione interna;
  • tracciabilità e sicurezza funzionale, con la necessità di documentare componenti, configurazioni e conformità lungo tutto il ciclo di vita.

Dal contenitore all'asset di processo

La conseguenza di queste spinte è un cambio di ruolo. L'armadio non si valuta più solo per robustezza e grado di protezione, ma per come abilita produttività, flessibilità e integrazione digitale. Un armadio ben scelto accorcia i tempi di costruzione della macchina, semplifica i retrofit futuri e rende più ordinata la gestione dei dati di impianto; uno inadeguato diventa un collo di bottiglia che si paga a ogni modifica. È per questo che oggi la scelta parte dalla tipologia di armadio, come vediamo nel prossimo blocco.

Modulare, compatto o contenitore di derivazione: come scegliere

Nella progettazione di quadri elettrici per automazione industriale, la prima decisione riguarda la tipologia di contenitore. Non esiste quello giusto in assoluto, ma quello giusto per l'applicazione, e la scelta incide direttamente sul costo totale di possesso e sulla scalabilità futura dell'impianto.

Le tre famiglie e quando usarle

Le soluzioni per un quadro di automazione si raggruppano in tre famiglie, ciascuna con un ambito d'elezione:

  • l'armadio modulare, come la piattaforma VX25, è la scelta per i quadri complessi e di grandi dimensioni, dove servono flessibilità di allestimento, affiancamento di più moduli e ampliabilità nel tempo;
  • l'armadio compatto, come l'armadio AX, è adatto ai quadri di automazione di dimensioni contenute, quando bastano un singolo vano e un'installazione rapida, a bordo macchina o in prossimità del processo;
  • il contenitore di derivazione viene utilizzato per connessioni, smistamento e distribuzione locale, come nodo periferico del sistema più che come quadro principale.

La gamma completa degli armadi di comando onsente di combinare queste tipologie in modo coerente all'interno dello stesso impianto.

Modularità e costo totale di possesso

Il criterio che spesso viene sottovalutato è il costo nel tempo, non quello d'acquisto. Un armadio modulare basato su componenti standardizzati riduce i tempi di costruzione, semplifica l'approvvigionamento dei ricambi e rende più rapidi gli ampliamenti e i retrofit, tutti fattori che pesano sul costo totale di possesso molto più del prezzo iniziale. Scegliere una piattaforma scalabile significa non dover rifare il quadro quando l'impianto cresce o cambia, un vantaggio decisivo in un contesto di produzione sempre più variabile.

Il ruolo delle normative nella scelta

La tipologia va scelta anche in funzione del quadro normativo applicabile. Per i quadri di automazione a bordo macchina il riferimento primario è la IEC 60204-1 sull'equipaggiamento elettrico delle macchine, affiancata dalle parti pertinenti della serie IEC 61439 per gli aspetti di quadro, un tema che approfondiamo nelle FAQ.

L'armadio "digital ready" e la progettazione digitale

La scelta della tipologia definisce il punto di partenza, ma è la progettazione digitale a determinare quanto quell'armadio sarà efficiente da costruire e da gestire. Un armadio "digital ready" è un armadio i cui dati esistono in forma digitale coerente lungo tutto il ciclo di vita, dalla progettazione all'assemblaggio fino alla manutenzione.

Il gemello digitale del quadro

Il cuore dell'approccio è il gemello digitale: un modello 3D dell'armadio basato su tutti i dati di progetto, che accompagna il quadro dalla progettazione alla produzione. Un armadio nativamente compatibile con questo flusso garantisce coerenza tra il modello e il quadro fisico, riduce le attività manuali e gli errori e rende la costruzione più rapida e ripetibile. Strumenti come Eplan Pro Panel rendono operativo questo flusso già in fase di progettazione.

Il dettaglio di come il gemello digitale guidi la lavorazione, la preparazione dei cavi e il cablaggio in officina, con i relativi risparmi di tempo, è approfondito nell'articolo dedicato al cablaggio dei quadri elettrici industriali. Ai fini della scelta dell'armadio conta un punto: è l'armadio progettato per questo flusso a rendere possibile quel guadagno di efficienza.

Perché conta già in fase di scelta

Un armadio pensato per la progettazione digitale abilita tutto questo; uno che non lo è costringe a reintrodurre passaggi manuali e a perdere la coerenza tra progetto e realizzazione. Per questo la compatibilità con gli strumenti di progettazione digitale è ormai un criterio di scelta, non un'opzione successiva.

Oltre la struttura: gestione termica, cablaggio, sicurezza e IIoT

La scelta dell'armadio e la sua progettazione digitale definiscono l'impianto di base, ma un quadro di automazione efficiente dipende anche da ciò che accade dentro e intorno all'armadio. Sono gli elementi che spesso fanno la differenza tra un quadro che funziona e uno che resta affidabile nel tempo.

Gli aspetti da non trascurare

Oltre alla struttura, la progettazione di un quadro industriale moderno deve considerare:

  • la gestione termica, perché la densità crescente dei componenti e i requisiti di efficienza energetica rendono la climatizzazione dell'armadio un fattore di affidabilità e di consumo;
  • il cablaggio e la gestione dei cavi, che incidono su tempi di costruzione, ordine interno e facilità di manutenzione;
  • la sicurezza funzionale, con le protezioni e le soluzioni richieste dalla valutazione del rischio della macchina;
  • la predisposizione IIoT, cioè lo spazio e l'infrastruttura per sensori, gateway e raccolta dati, che trasformano l'armadio in un nodo informativo dell'impianto.

Progettare questi aspetti insieme alla struttura, e non come aggiunte successive, è ciò che rende un quadro ordinato, efficiente e pronto alle esigenze di connettività, flessibilità e sostenibilità dell'industria moderna.

Domande frequenti sui quadri elettrici industriali per l'automazione

Che cosa si intende per armadio di automazione industriale?

È l'armadio che ospita e protegge i componenti elettrici ed elettronici che governano una macchina o una linea produttiva, come PLC, dispositivi di protezione, morsettiere e sistemi di comunicazione. A differenza di un semplice contenitore, in un impianto moderno è un asset che incide su tempi di costruzione della macchina, flessibilità nel retrofit, integrazione dei dati e efficienza energetica. La sua progettazione fa parte a tutti gli effetti della progettazione del sistema di automazione.

Come scegliere l'armadio elettrico più adatto per un quadro di automazione?

La scelta parte dall'applicazione. Per i quadri complessi e destinati a crescere conviene un armadio modulare componibile, scalabile e ampliabile; per i quadri di dimensioni contenute può bastare un armadio compatto; per connessioni a bordo macchina si usa un contenitore di derivazione. Oltre alla tipologia vanno valutati il grado di protezione richiesto, la gestione termica, la compatibilità con la progettazione digitale e il costo totale di possesso, che dipende più dai tempi di costruzione e di manutenzione che dal prezzo d'acquisto.

Quali normative bisogna considerare nella progettazione dei quadri elettrici industriali?

Il riferimento cardine per i quadri di bassa tensione è la serie IEC/EN 61439, in particolare la 61439-1 per le regole generali e la 61439-2 per i quadri di potenza. Quando il quadro è parte dell'equipaggiamento elettrico di una macchina, la norma primaria è la IEC/EN 60204-1, affiancata dalle parti pertinenti della 61439. Sul piano delle direttive restano applicabili la Direttiva Bassa Tensione e la Direttiva EMC, con la valutazione del rischio necessaria per la marcatura CE, mentre il Regolamento Macchine (UE) 2023/1230 si applica dal 20 gennaio 2027 in sostituzione della Direttiva Macchine 2006/42/CE.

Perché la progettazione digitale è importante per i quadri elettrici industriali?

Perché garantisce coerenza del dato lungo tutto il ciclo di vita del quadro, dalla progettazione all'assemblaggio alla manutenzione. Lavorando sul gemello digitale dell'armadio, lavorazioni, preparazione dei cavi e cablaggio derivano direttamente dal progetto, riducendo le attività manuali e gli errori e velocizzando le operazioni in officina. Strumenti come Eplan Pro Panel e le macchine di Rittal Automation Systems rendono operativo questo flusso, fino al cablaggio guidato senza schema elettrico. Il risultato è un quadro più preciso, più rapido da costruire e più facile da aggiornare.

Quali elementi vanno considerati oltre alla struttura dell'armadio?

Oltre all'armadio vero e proprio contano la gestione termica, che garantisce affidabilità e controllo dei consumi al crescere della densità dei componenti; il cablaggio e la gestione dei cavi, che incidono su tempi di costruzione e manutenibilità; la sicurezza funzionale, definita dalla valutazione del rischio della macchina; e la predisposizione IIoT, cioè lo spazio e l'infrastruttura per sensori e raccolta dati. Sono aspetti da progettare insieme alla struttura, non da aggiungere in un secondo momento.