26 ott 2026

Armadio Rack

Armadio rack: criteri di scelta per data center, sale server e applicazioni edge

L’armadio rack del 2026 non è più solo il contenitore standard 19 pollici della sala server aziendale. È diventato l’unità base di un’infrastruttura IT che si è trasformata in profondità: i carichi di lavoro non vivono più solo nel data center centralizzato, ma si distribuiscono lungo tutta la rete fino al confine fisico dei processi, l’edge, portando capacità di calcolo, intelligenza artificiale e connettività dove prima non c’erano.

Manufacturing, retail, logistica, smart city, healthcare e infrastrutture energetiche vedono crescere la domanda di micro data center distribuiti, armadi di rete enterprise, soluzioni rack da parete per uffici e filiali e contenitori IT robusti per ambienti semi-industriali. In questo scenario la scelta del rack giusto incide direttamente su l’affidabilità del servizio, sulla capacità di scalare nel tempo, sulla sicurezza fisica e logica dell’infrastruttura e sul costo totale di possesso.

In questo articolo vediamo cosa cambia oggi nei requisiti di un armadio rack, qual è la differenza pratica tra armadi rack server di sala, armadi di rete, armadi rack a parete e contenitori IT, come si dimensionano altezza, profondità e capacità termica e di alimentazione, e quali sono gli standard di riferimento da conoscere, dall’edge computing distribuito al data center ad alta densità.

Cosa chiede oggi l’infrastruttura IT all’armadio rack

Per anni l’armadio rack è stato un elemento stabile e standardizzato: lo spazio dove installare server e apparati di rete nella sala IT aziendale. La trasformazione dell’infrastruttura degli ultimi anni ne ha però moltiplicato i contesti d’uso, e con essi i requisiti che deve soddisfare.

Dal data center centralizzato all’edge

Il cambiamento di fondo è la distribuzione del calcolo. Accanto al data center centralizzato, una quota crescente di elaborazione si sposta verso l’edge, cioè vicino al punto in cui i dati vengono generati, per ridurre la latenza e gestire localmente volumi che non ha senso trasferire altrove. Questo moltiplica i luoghi in cui serve un contenitore a rack e ne diversifica le condizioni di installazione:

  • la sala server o il data center, dove contano densità, raffreddamento e scalabilità;
  • l’ufficio o la filiale, dove servono soluzioni compatte, silenziose e sicure anche fuori da un locale tecnico;
  • l’ambiente semi-industriale o di produzione, dove il contenitore a rack deve resistere a polvere, urti e condizioni ambientali più severe.

I requisiti che ne derivano

Da questa varietà di contesti discendono alcuni requisiti comuni che oggi guidano la scelta di un armadio rack:

  • affidabilità e continuità del servizio, perché un guasto all’infrastruttura fisica si traduce in interruzione del servizio IT;
  • scalabilità, cioè la capacità di crescere in densità e in numero di apparati senza rifare l’impianto;
  • sicurezza fisica e logica, con controllo degli accessi e protezione degli apparati;
  • gestione termica, sempre più critica man mano che aumenta la densità di potenza per rack.

È la combinazione di questi fattori a determinare quale tipo di armadio serve davvero, una scelta che parte dalla distinzione tra le diverse famiglie di rack.

Rack di sala, armadio di rete, armadio rack a parete o contenitore IT: le differenze

La parola “rack” indica famiglie di prodotti diverse, pensate per contesti diversi. Capire la distinzione è il primo passo per non sovradimensionare né sottodimensionare l’infrastruttura, perché ogni tipologia risponde a esigenze di spazio, densità e ambiente specifiche.

Le quattro famiglie principali

  • L’armadio rack server di sala è l’armadio a pavimento, tipicamente 19 pollici e di grande capacità, destinato a data center e sale server. È la soluzione per alte densità, con porte aerate e predisposizione per il raffreddamento degli ambienti ad alta potenza.
  • L’armadio di rete è ottimizzato per switch, router e apparati di connettività, con profondità ridotte e gestione dei cavi curata, più che per server ad alta densità.
  • L’armadio rack a parete è la soluzione compatta da fissare a muro, adatta a uffici, filiali e punti rete periferici dove non c’è un locale tecnico dedicato e lo spazio è limitato.
  • Il contenitore IT è l’armadio robusto per ambienti semi-industriali o edge, dove l’apparato IT va protetto da polvere, urti e condizioni ambientali più severe rispetto a una sala server.

Come orientarsi tra le tipologie

La scelta segue il contesto e la funzione: densità e raffreddamento spingono verso il rack di sala, la connettività verso l’armadio di rete, i vincoli di spazio verso  l’armadio rack a parete,  le condizioni critiche dell’ambiente verso il contenitore IT. In un’infrastruttura distribuita queste tipologie spesso coesistono, dal data center centrale fino ai nodi edge. La gamma Rittal copre l’intero spettro, dai sistemi per armadi IT per sala server ai contenitori IT per gli ambienti più esigenti, fino alle Data Center Solutions con porte aerate per le alte densità, all’interno delle infrastrutture IT complete.

Come si dimensiona un armadio rack

Scelta la tipologia, il dimensionamento corretto è ciò che evita sia il sottodimensionamento, che costringe a interventi di ampliamento precoci, sia il sovradimensionamento, che spreca spazio e budget. Quattro parametri guidano la scelta, insieme agli standard di riferimento.

I quattro parametri da valutare

  • Altezza in unità rack (U), dove 1U equivale a 1,75 pollici (44,45 mm): determina quanti apparati l’armadio può ospitare, con formati che vanno dai pochi U dei rack a parete ai 42U e 48U dei rack di sala;
  • Profondità, da scegliere in funzione degli apparati più profondi e dello spazio necessario per cablaggio e flusso d’aria, con misure tipiche comprese tra 600 e 1.200 mm;
  • Capacità termica, cioè la potenza dissipata che l’armadio deve poter smaltire, parametro sempre più critico al crescere della densità;
  • Capacità di alimentazione, con PDU e distribuzione dimensionate sul carico elettrico reale e sulle esigenze di ridondanza.

Gli standard di riferimento

Il dimensionamento si appoggia a standard che garantiscono compatibilità e affidabilità:

  • EIA-310 è lo standard del formato 19 pollici: definisce la larghezza di montaggio di 482,6 mm, l’unità rack U e la spaziatura dei fori, assicurando che apparati di produttori diversi siano installabili nello stesso armadio. La versione internazionale equivalente è la serie IEC 60297;
  • TIA-942 riguarda l’infrastruttura del data center nel suo complesso, con indicazioni su layout dei rack, flusso d’aria, cablaggio e livelli di affidabilità;
  • EN 50600 è lo standard europeo più completo sulle infrastrutture dei data center, poiché copre alimentazione, raffreddamento e telecomunicazioni con classi di disponibilità e indicazioni su sicurezza ed efficienza energetica.

La gestione termica merita un’attenzione a parte: al crescere della densità, soprattutto con i carichi legati all’intelligenza artificiale, il raffreddamento diventa il vero fattore  critico e richiede soluzioni dedicate, un tema che approfondiamo nell’articolo sul raffreddamento a liquido dei data center.

Dall’edge al data center: un’unica gamma per l’intero spettro

Il vantaggio di affrontare l’infrastruttura con un fornitore che copre tutte le tipologie è la coerenza: lo stesso standard costruttivo e gli stessi accessori dal nodo edge in filiale fino al data center ad alta densità, con la possibilità di scalare senza cambiare piattaforma man mano che l’infrastruttura cresce. In questo quadro il raffreddamento non è un accessorio ma parte integrante della soluzione, e le opzioni di IT Cooling si abbinano al rack in funzione della densità di potenza da gestire, dall’armadio di rete a bassa dissipazione fino agli ambienti server dove il controllo termico è il vero fattore critico.

Domande frequenti sugli armadi rack

Quali sono le differenze tra un armadio rack 19 pollici, un armadio di rete e un contenitore IT da parete?

Sono tre soluzioni che rispondono a esigenze diverse. L’armadio rack 19 pollici a pavimento è pensato per ospitare server e apparati in sala o data center, con grande capacità e predisposizione per le alte densità. L’armadio di rete è ottimizzato per switch, router e connettività, con profondità ridotte e attenzione alla gestione dei cavi. Il contenitore IT da parete è la soluzione compatta per uffici, filiali o ambienti periferici, dove serve proteggere pochi apparati senza un locale tecnico dedicato. La scelta dipende da quanti e quali apparati ospitare e dall’ambiente di installazione.

Come si calcola la capacità giusta per un armadio rack per server in un’infrastruttura IT enterprise?

Si parte da quattro parametri. L’altezza in unità rack (U), dove 1U equivale a 1,75 pollici, definisce quanti apparati stanno nell’armadio, con 42U e 48U come formati tipici di sala. La profondità va scelta in base agli apparati più profondi e allo spazio per cavi e flusso d’aria, in genere tra 600 e 1.200 mm. Vanno poi dimensionate la capacità termica, cioè la potenza da smaltire, e la capacità di alimentazione con le relative ridondanze. È buona pratica prevedere un margine di crescita, per non saturare l’armadio alla prima espansione.

Cos’è l’edge computing e perché richiede un armadio rack diverso da quello del data center?

L’edge computing è l’elaborazione dei dati vicino al punto in cui vengono generati, invece che in un data center centralizzato, per ridurre la latenza e gestire localmente i dati. Richiede armadi diversi perché cambia il contesto: i nodi edge si trovano spesso in uffici, filiali o ambienti industriali, senza locale tecnico e con condizioni ambientali più severe. Servono quindi soluzioni più compatte, autonome nella gestione termica e più robuste, come i rack a parete e i contenitori IT, rispetto ai grandi rack di sala pensati per il data center.

Quali standard e normative deve rispettare un armadio rack enterprise nel 2026?

Il riferimento per il formato è l’EIA-310, che definisce il rack 19 pollici, l’unità U e la spaziatura dei fori, garantendo la compatibilità degli apparati; la versione internazionale equivalente è la serie IEC 60297. A livello di infrastruttura del data center, il TIA-942 fornisce indicazioni su layout, flusso d’aria, cablaggio e livelli di affidabilità, mentre l’EN 50600 è lo standard europeo più completo, perché copre alimentazione, raffreddamento e telecomunicazioni con classi di disponibilità e indicazioni su sicurezza ed efficienza energetica. La scelta degli standard da applicare dipende dal livello di criticità e disponibilità richiesto all’infrastruttura.