24 ott 2021

Rittal sarà presente a Key Energy – Hall B7/D7 Stand 019

Vieni a trovarci – Hall B7/D7 Stand 019

Key Energy è la fiera di riferimento per energie rinnovabili, sistemi di accumulo, efficienza energetica, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, illuminazione e smart grid, che si terrà a Rimini dal 26 al 29 ottobre.

 

Rittal, con la sua pluriennale esperienza nel mercato dell'energia e una gamma innovativa di soluzioni, sarà presente a Key energy nella Hall B7/D7 Stand 019.

Lo sviluppo sostenibile delle risorse impone una trasformazione del sistema energetico attraverso performance tecniche di altissimo livello, generazione decentrata dell’energia, sistemi di accumulo e infrastruttura per la ricarica elettrica. 

Le soluzioni Rittal si trovano in ogni tipo di sistema di produzione di energia, nelle stazioni di trasformazione, nei quadri di bassa tensione, nelle infrastrutture di ricarica elettrica e nelle applicazioni di accumulo di energia.

Allo stand Rittal presenterà:

Soluzioni storage: Rittal mette a disposizione dei costruttori di batterie e degli integratori di ESS armadi di grandi dimensioni con elevata caricabilità. Gli armadi sono predisposti per installare accessori Rack 19” e ripiani particolari per l’installazione delle batterie e dei rispettivi accessori: connettori plug-in, circuiti in DC e BMS.

Soluzioni Outdoor: Armadi in alluminio magnesio a doppia parete ideali per l’outdoor e resistenti alle più avverse condizioni ambientali. I sistemi di gestione dell’energia nei parchi eolici, lo storage domestico e i dati delle smart grid trovano la perfetta installazione negli armadi CS Rittal.

Colonnine di ricarica front end e soluzioni in versione back end richiedono una struttura esterna con elevata resistenza agli urti, agli atti vandalici e agli agenti atmosferici. Rittal ha sviluppano soluzioni con elevate performance in termini di resistenza meccanica (IK10), verniciatura e sistemi di climatizzazione per esterno.

Armadio VX25 con Blue e+: Armadi in acciaio verniciato completi di accessori interni che velocizzano la realizzazione di svariate soluzioni per l’automazione degli impianti di produzione delle macchine per l’energia. I quadri possono essere climatizzati con sistemi ad Inverter ad alta efficienza per garantirne un risparmio energetico fino al 75%. 

Software di progettazione EPLAN: EPLAN Electric P8 è un sistema d'ingegneria coerente, integrato e veloce per pianificare e progettare l'ingegneria elettrica per macchine e impianti.

Eplan Pro Panel fornisce una soluzione integrata per la progettazione e prototipazione del quadro elettrico.

Per una distribuzione di energia sicura e flessibile, ad esempio, Rittal offre i quadri di bassa tensione VX25 Ri4Power per impianti e sistemi, nonché il sistema di sbarre RiLine per applicazioni sia in corrente continua (DC) e sia in corrente alternata (AC). Tool di ingegneria intelligenti e configuratori semplificano la pianificazione efficiente dei sistemi di controllo dei quadri elettrici, nonché la generazione automatica di documenti e verifiche di progetto. Le unità di raffreddamento ad elevata efficienza energetica riducono al minimo il consumo interno sia nella generazione di energia che nella trasmissione.

Rittal vuole presentarsi in questo mercato con l’esperienza maturata nel corso di diversi decenni in numerosi progetti di successo nel settore energetico. I prodotti e le soluzioni Rittal sono presenti in ogni settore dell'industria energetica, dalla generazione e trasmissione di energia fino al consumo.

 

Rittal

Rittal, con sede ad Herborn in Germania, è un fornitore mondiale leader in soluzioni per armadi di comando, distribuzione di corrente, sistemi di climatizzazione, infrastrutture IT oltre a Software & Service. Le soluzioni Rittal si trovano in oltre il 90% di tutti i settori industriali del mondo.

I sistemi Rittal sono impiegati in diverse applicazioni dell’industria e  dell’IT, inclusi settori verticali come l'industria dei trasporti, la produzione di energia, l'ingegneria meccanica e impiantistica, IT e  telecomunicazioni. Rittal è presente mondo con 9.100 dipendenti e 64 filiali. La sua ampia gamma di prodotti comprende soluzioni infrastrutturali per data center modulari e ad alta efficienza energetica con concetti innovativi per la sicurezza dei dati fisici e dei sistemi. Eplan e Cideon, fornitori leader di software, si integrano nella catena del valore grazie a soluzioni ingegneristiche applicabili in ogni ambito, mentre la business unit Rittal Automation Systems offre sistemi automatizzati per quadristi e integratori elettrici.

Fondata nel 1961 a Herborn (Germania), Rittal è la più grande società del Friedhelm Loh Group, gruppo presente nel mondo con 12 siti produttivi e 94 filiali internazionali. L'intero gruppo si avvale di oltre 11.600 collaboratori e nel 2020 ha generato un fatturato di circa €2,6 miliardi. Per la tredicesima volta consecutiva, nel 2021 la family company ha vinto il “Top German Employer”.  Inoltre il Friedhelm Loh Group è stato riconosciuto come “Top vocational trainer” secondo uno studio di mercato condotto da Deutschland Test e Focus-Money, per la quinta volta nel 2021.

 

 

 

Contatti

Per qualsiasi ulteriore informazione potete contattare:

Paola Casiraghi

casiraghi.p@rittal.it – 02 95930357

Rittal S.p.A.

Via Niccolò Machiavelli, 4/6, 20096 Pioltello MI, IT

Tel. +39 02959301

www.rittal.it