Littau GmbH

Trasformata in nave da ricerca

Costruita originariamente nel 1981, la nave da pesca Seefalke è stata trasformata in una delle navi da ricerca più all'avanguardia del mondo nel giro di soli due anni. Littau, società di progettazione di quadri elettrici specializzata in applicazioni industriali e navali, è stata incaricata di allestire il cuore della nave - il suo nuovo quadro principale - e ha optato ancora una volta per la tecnologia degli armadi di Rittal.

Da tempo utilizziamo le soluzioni Rittal grazie all'elevata qualità dei suoi prodotti. La differenza di standard qualitativi è evidente soprattutto sul ponte superiore, dove gli armadi Rittal si affiancano ai prodotti della concorrenza e sono esposti alle condizioni climatiche più avverse.
Kai Töllner, direttore vendite di Littau

Sistema di commutazione sicuro
Con una lunghezza di 7,20 metri, il quadro principale controlla l'alimentazione di tutta la nave da un unico punto. Due generatori diesel alimentano le sbarre del quadro principale, dove la corrente viene distribuita alle varie utenze della nave. Il sistema dispone di un totale di 12 sezioni, ognuna delle quali è assegnata a determinate utenze. Ogni sezione è dotata di armadi Rittal TS 8, dotati di certificazione GL (Germanischer Lloyd) di serie, e della tecnologia di distribuzione dell'energia Maxi-PLS di Rittal.


Flessibile in tutto e per tutto
Il cuore del TS 8 è la sezione verticale piegata 16x del telaio, che garantisce un'eccellente stabilità e offre anche un secondo livello di montaggio e quindi diverse possibilità di configurazione grazie a una gamma completa di accessori di sistema. L'eccellente flessibilità della soluzione si estende anche al sistema di distribuzione di energia Ri4Power di Rittal. Il sistema, facile da collegare, offre infatti numerosi vantaggi per l'alimentazione, dove convergono una moltitudine di cavi.


Un'ottima soluzione per Rittal
Oltre agli armadi di grandi dimensioni, l'intera nave - dalla sala macchine ai ponti fino al ponte - è ricca di armadi compatti e di piccole dimensioni. Nella sala macchine, ad esempio, sono presenti numerosi armadi compatti che ospitano la tecnologia di controllo per la ventilazione, le serrande antincendio, l'idraulica del timone e l'inceneritore dei rifiuti. Oltre l'80% degli armadi presenti a bordo - quasi 100 - sono di Rittal.