Anche le aziende di riciclaggio devono tenere d’occhio le prestazioni energetiche, utilizzando dispositivi di misura, monitoraggio e risparmio dell'energia. Da quasi 20 anni la NGR GmbH di Feldkirchen, città dell'Alta Austria vicino a Linz, si occupa del riciclaggio di imballaggi in plastica. L'azienda ha sviluppato le cosiddette macchine di riciclaggio Next Generation per produrre granulato da materiali riciclati; questo viene poi reintrodotto nel ciclo produttivo. NGR ha sviluppato una soluzione con la quale è possibile trasmettere in tempo reale le informazioni sui tempi di fermo-macchina, pianificare al meglio la manutenzione e ottimizzare il consumo di energia. In questo processo si parte sempre dai dati misurati. Mentre cercava un sistema di misura adatto alle sue esigenze, NGR si è imbattuta nello Smart Monitoring System di Rittal. All'inizio il sistema è stato utilizzato in un impianto dimostrativo per la tecnologia del poliestere; oggi è diffusamente impiegato per la misura del consumo totale di energia e di altri parametri richiesti dai clienti.
Abbiamo tra i nostri clienti molte aziende multinazionali. Per noi, avere scoperto che i prodotti Rittal sono disponibili e accettai in tutto il mondo è un grande vantaggio, perché riduce al minimo la necessità di produzioni personalizzate.
La sfida dell'efficienza energetica
Il consumo di energia per il raffreddamento è responsabile di circa il 40% dei costi dei sistemi di riciclaggio. Dal 2015 è disponibile presso Rittal &ndash lo Smart Monitoring System per i sezionatori con fusibile NH da utilizzare nei sistemi di distribuzione a bassa tensione; si tratta di un sistema perfettamente integrabile nel sistema di distribuzione di corrente RiLine60. Lo Smart Monitoring System è composto da un sistema di acquisizione dei dati misurati, dall'elettronica di analisi e da un modulo di comunicazione. Insieme all'alimentatore, tutti i componenti sono alloggiati in un contenitore compatto. Il sistema può essere installato anche in un secondo tempo. Il modulo di comunicazione trasmette i valori di misura come la tensione, la corrente, la potenza e la potenza effettiva a un sistema di controllo a più alto livello. È possibile anche il datalogging dei dati sul consumo di energia. Inoltre, il modulo di misura NH dispone di funzioni di allarme e di monitoraggio in caso di superamento dei valori limite. Il sistema si collega con modalità plug&play al sistema di monitoraggio Computer Multi Control (CMC III) di Rittal. Come opzione, è disponibile un display, per visualizzare direttamente in-situ più di 50 valori misurati da un massimo di 20 moduli NH.
NGR è convinta che il rapido progresso della digitalizzazione e dell’interconnessione in rete, favorirà l'utilizzo dello Smart Monitoring System Rittal in molte altre occasioni.