Quando sicurezza e affidabilità non ammettono compromessi, la scelta dei partner tecnologici diventa decisiva. SV Sistemi di Sicurezza lo sa bene: per questo le sue soluzioni Fire & Gas sono apprezzate in tutto il mondo. Per la loro realizzazione, l’azienda si affida da decenni agli armadi e alle soluzioni di climatizzazione Rittal, in una collaborazione che va ben oltre la fornitura, arrivando fino alla co-progettazione tecnica. Con quasi quarant’anni di attività, SV Sistemi di Sicurezza è oggi uno dei principali protagonisti italiani nel settore della sicurezza antincendio, attivo in tutto il mondo. L’azienda si occupa a tutto tondo della gestione dei sistemi Fire & Gas: dalla progettazione all’ingegneria SIL, dalla produzione di hardware proprietario al commissioning in campo, fino alla formazione del cliente e alla teleassistenza post-installazione.
Ogni progetto viene sviluppato su specifica del committente, integrando competenze di ingegneria elettronica, programmazione delle logiche di sicurezza e profonda conoscenza degli
di settore. Concepite per rispondere alle esigenze più diversificate, tutte le soluzioni sviluppate dall’azienda garantiscono conformità alle normative internazionali più stringenti, tra cui EN, UL/FM e NFPA.
Il prodotto più rappresentativo del livello d’eccellenza raggiunto SV Sistemi di Sicurezza è la gamma di centrali antincendio modulari EXFIRE360, realizzata interamente in Italia e distribuita in tutto il mondo. Si tratta di sistemi modulari di rilevazione e gestione degli allarmi, caratterizzati da un’architettura flessibile e installati negli armadi Rittal VX25.
“Abbiamo scelto le soluzioni Rittal” afferma Vincenzo Polge – Presidente di SV Sistemi di Sicurezza “guidati dalla volontà di garantire certificazioni complete e standard tecnici elevati, in piena coerenza funzionale ed estetica con la centralina”.
Quella tra l’azienda e Rittal è una sinergia che si è dimostrata vincente in contesti di ogni scala e complessità, come testimonia uno dei progetti più sfidanti affrontati recentemente da SV Sistemi di Sicurezza: un articolato sistema di controllo per monitore antincendio a protezione di un grande polo logistico in area marittima nell’Europa orientale.
Si tratta di 64 punti di intervento distribuiti lungo un perimetro di 8 km, ciascuno dotato di propria logica di controllo e collegato tramite comunicazione real-time su fibra ottica. Il cuore
di ciascun armadio remoto è un PLC affiancato da uno switch industriale: un’architettura che garantisce un controllo preciso di tutte le funzioni distribuite, con latenze nell’ordine di poche decine di millisecondi. L’operatore in postazione centrale può esercitare un controllo in tempo reale e attivare tempestivamente
il sistema in caso di allarme.
“La scelta dell’armadio è stata fortemente influenzata dal contesto territoriale” prosegue Polge. “Temperature elevate, forte umidità e prossimità al mare rendono questo scenario particolarmente aggressivo per le apparecchiature elettriche: l’utilizzo di armadi in lamiera verniciata o inox è stata esclusa
fin da subito. La risposta è arrivata con gli armadi Rittal AX Plastic: compatti, realizzati in poliestere rinforzato con fibre di vetro, offrono una resistenza superiore agli agenti atmosferici, all’umidità e alla corrosione salina, mantenendo al contempo elevata rigidità strutturale e ottima protezione dei componenti
interni. Leggeri, resistenti e dotati di un’ampia gamma di Certificazioni tra cui UL 746C, che ne dichiara la conformità alle applicazioni outdoor estreme, si sono rivelati la soluzione ideale postazioni periferiche non presidiate in modo costante” aggiunge Polge.
La sfida ambientale non riguardava però solo la resistenza meccanica del quadro, ma anche la gestione termica della componentistica interna. Le condizioni di caldo e umidità elevata aumentavano il rischio di surriscaldamento, mettendo in pericolo l’affidabilità del sistema. SV Sistemi di Sicurezza e Rittal hanno sviluppato una soluzione di ventilazione in grado di assicurare un’adeguata circolazione dell’aria per il mantenimento della temperatura interna al set point desiderato. Per garantire all’applicazione il grado di protezione IP56, sono state applicate apposite cuffie di protezione al ventilatore e al filtro di uscita. Un’innovazione fuori standard, nata dalla collaborazione, dal confronto tecnico tra i due partner e all’utilizzo configuratore Rittal RiPanel, che ha permesso di personalizzare un prodotto standard in un prodotto ad hoc per SV Sistemi di sicurezza.
Ciò che rende questo progetto particolarmente significativo non è solo la complessità tecnica, ma la scalabilità. La soluzione è un modello progettuale strutturato, documentato e adattabile ad altri contesti con analoghi requisiti ambientali o di perimetro. Una progettazione basata su componenti certificati
e architetture modulari genera efficienza ed economie di scala: ogni replica beneficia delle ottimizzazioni già effettuate, riducendo i tempi di engineering.
“Tutto questo è stato possibile grazie anche a una partnership tecnica collaudata nel tempo” conferma Polge “decenni di collaborazione con Rittal ci hanno permesso di conoscere i prodotti, le loro prestazioni sul campo e anche le persone, il tutto si traduce nella capacità di affrontare sfide inedite e di trasformarle in modelli replicabili, pronti a essere esportati in ogni nuovo contesto operativo” conclude Polge.