2023. 3. 13.

하노버 산업박람회에서의 리탈, 이플랜, 시데온, GEC

제품과 솔루션을 넘어서: 산업의 변화가 성공할 수 있는 방법

산업은 변화에 대한 엄청난 압박을 받고 있습니다. 제조업은 스마트 생산을 향해 어떻게 발전하고 있을까요? 위기 관리에서 에너지, 효율성 및 지속 가능성 분야의 장기적인 혁신으로 전환하려면 어떻게 해야 할까요? 절실히 필요한 인프라 확장 속도를 높이려면 어떻게 해야 할까요? 기업들은 숙련된 근로자 부족에 어떻게 대응하고 있을까요? 리탈, 이플랜, 시데온, 독일 에지 클라우드가 하노버 산업박람회 방문객들과 함께 이러한 질문에 대해 논의하고, 전문성을 활용해 관련 생태계에서 종합적인 솔루션을 개발하는 방법을 보여줄 예정입니다.

"공장의 디지털 전환, 안전하고 경제적으로 실행 가능한 장기 에너지 공급, 산업 제품의 탄소 발자국 설정, 측정 및 감소는 개별적으로 해결할 수 없는 주요 과제입니다."라고 리탈 인터내셔널 및 리탈 소프트웨어 시스템의 CEO인 마르쿠스 애쉬는 말합니다: "제품과 솔루션을 뛰어넘는 혁신이 필요합니다. 고객의 가치 사슬을 둘러싼 다양한 프로세스를 이해하고, 새로운 생태계를 고려하며, 중요한 솔루션을 개발해야 합니다. 이는 표준화를 통해서만 가능하다고 확신합니다. 하노버 박람회는 이 주제에 대한 업계 전반의 대화를 위한 포럼입니다."

 

스마트 생산 및 전력 관리를 위한 디지털 트윈

 

한 가지 분명한 사실은 산업 기업들이 스마트 생산으로 전환하고 있으며, 고도로 자동화되고 효율적인 프로세스를 통한 경제적인 생산이 필요하다는 것입니다. 동시에 에너지 효율적인 방식으로 관리되어야 하며, 개별 고객의 요구에 맞게 조정할 수 있는 유연한 솔루션이 필요합니다. 이 모든 것이 숙련된 근로자의 부족이라는 배경에서 이루어집니다. "오늘날 진정한 혁신은 단순히 고객의 전반적인 성과를 더 효율적이고 성공적으로 만드는 것을 의미합니다."라고 애쉬는 말합니다. "더 이상 제품과 솔루션이 아닌 프로세스 최적화의 관점에서 생각한다면 하드웨어와 소프트웨어를 모두 현명하게 결합해야만 가능합니다."

스마트 생산의 조력자인 리탈, 이플랜, 시데온, 독일 에지 클라우드는 이번 박람회에서 자동화 설계 및 엔지니어링, 제품 제조, 제조 공정의 세 가지 생태계를 각각의 디지털 트윈을 통해 어떻게 연결할 수 있는지 시연할 예정입니다. 이를 통해 스마트 생산 프로세스를 더욱 투명하고 효율적으로 만들 수 있습니다. 또한 에너지 흐름이 더욱 투명해져 최적화할 수 있으며, 이는 현재와 미래의 산업 기업에게 중요한 성공 요인입니다. 이를 위한 전제 조건은 패널 제작 및 스위치 기어 제조부터 운영자에 이르기까지 고객의 가치 사슬을 따라 완벽한 투명성을 확보하는 것입니다.

HOW?

이플랜과 리탈은 제어, 스위치기어 및 기계 엔지니어링 회사들과 협력하여 자동화 트윈의 개발 속도를 높이고 운영 중 데이터의 활용성을 높이고 있습니다. 시데온은 CAD/CAM, PDM/PLM 및 제품 구성 전문성을 바탕으로 디지털 제품 트윈 컨텍스트에서 데이터 연속성과 일관성을 개선하고 있습니다. ONCITE 디지털 생산 시스템은 디지털 제조 트윈 및 IIoT 기반 생산 관리를 위한 플랫폼입니다.
 

박람회에서 공장 가동에 대한 실시간 인사이트 제공

방문객들은 두 회사의 공동 부스에서 이 시스템이 실제로 어떻게 작동하는지 실시간으로 확인할 수 있습니다. 하이거에 위치한 리탈의 스마트 인클로저 공장에서는 에너지 모니터링이 이미 ONCITE DPS 디지털 생산 시스템에 통합되어 있으며, 클라우드를 통해 박람회에서 진행 중인 생산의 실제 에너지 데이터에 대한 실시간 인사이트가 제공됩니다. 관련 데이터 센터의 에너지 흐름도 확인할 수 있습니다. 리탈은 이번 전시회에서 데이터 센터 운영 기술을 관리하는 방법을 보여주는 RiZone OTM Suite를 선보입니다. 리탈은 자매회사인 독일 엣지 클라우드가 개발하여 고객에게 제공하고 있는 제품을 사용할 예정입니다: 새로운 리탈 소프트웨어는 ONCITE DPS의 유연한 마이크로서비스 아키텍처를 기반으로 합니다.
 

에너지 인프라 개발 속도 향상

미래에는 에너지 모니터링 및 관리 방식이 달라져야 하는 과제를 안고 있는 것은 비단 제조업뿐만이 아닙니다. 전체 에너지 부문도 행동하고 비용을 절감해야 한다는 엄청난 압박을 받고 있습니다. 이러한 인프라의 확장은 업계의 요구 사항을 충족하기 위해 속도를 높여야 합니다. 이플랜과 리탈은 한 가지 분명한 사실을 알고 있습니다: 중요한 요소는 소프트웨어와 하드웨어를 모두 결합한 전체 프로세스 체인의 산업화입니다.
 

"모듈화, 표준화 및 데이터 일관성이 우리의 추진 원칙입니다."라고 마르쿠스 애쉬는 설명합니다. "제어, 스위치기어 및 기계 엔지니어링 분야의 고객들과 함께한 리탈과 이플랜의 경험은 프로세스 체인을 최적화하고 산업화할 수 있는 상당한 잠재력이 있다는 것을 보여주었습니다. 또한 엔드투엔드(end-to-end) 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션은 에너지 생산 및 저장부터 그리드 확장, 부문별 연결, 전기 자동차 충전 시설에 이르기까지 인프라 확장 속도를 높여줍니다. 효율성이 향상되어 비용이 절감되고, 자동화 트윈으로서 데이터는 운영에서 더 많은 활용 가능성을 열어줍니다."

 

새로운 기본 솔루션, 플랫폼 업데이트 및 인클로저

이 모든 것이 신속한 조치와 솔루션을 필요로 하기 때문에 이플랜과 리탈은 이번 하노버 박람회에서 새로운 "베이스 솔루션"을 사용하여 이 문제를 해결하고자 합니다. 많은 고객 프로젝트를 성공적으로 완료한 두 회사는 전기차 충전소 계획 및 구현과 같은 "모범 사례 템플릿"을 공동으로 만들었습니다. 이를 통해 데이터가 일관된 있는 표준과 모듈을 통해 프로젝트의 속도를 높일 수 있습니다. 또한 새로운 Eplan 플랫폼 2024는 설계와 엔지니어링을 더욱 간소화합니다. 그리고 더 나아가: 리탈은 또한 액화천연가스(LNG) 또는 수소 주변과 같이 폭발 위험이 있는 인프라 구역을 위한 새로운 플라스틱 AX 인클로저를 선보이며, EX 방폭 승인을 획득했습니다.