금융

디지털화: 금융 부문을 위한 새로운 기회

블록체인 및 암호화폐와 같은 기술은 금융 부문에 새로운 도전 과제를 제시하고 있습니다. 그러나 무엇보다도 효율성과 보안을 강화할 수 있는 새로운 기회와 가능성을 제공합니다. Rittal은 금융 기관의 데이터 관리 및 보안 요구 사항을 충족하는 완벽한 솔루션을 제공합니다.

대량의 데이터를 수집, 전송, 평가하여 새로운 구조와 프로세스를 생성하는 혁신적인 기술과 이동 통신 형식은 금융 기관이 제품 및 서비스 범위를 확장할 수 있는 가능성을 제공합니다. 온라인 뱅킹을 이용하여 고객은 언제 어디서나 은행 업무를 처리할 수 있으며 기업 고객의 경우 금융 부문의 디지털화가 새로운 행동 및 비즈니스 영역에 대한 옵션을 열어줍니다. 은행은 기업 고객이 은행에서 받은 돈으로 무엇을 하는지에 대한 새로운 통찰력을 갖출 수 있습니다. 개별 사례에 따라 거래의 위험을 평가하는 데 도움이 될 수 있습니다. 즉 은행은 프로세스에 훨씬 더 직접적으로 참여하게 됩니다.

가용성과 보안이 최우선

새로운 기술적 가능성은 서비스 가용성을 향상시키고 있습니다. 은행 고객은 다양한 판매 채널을 사용하고 원하는 채널을 선택하며 원할 때마다 전환하여 은행 업무를 수행할 수 있기를 기대하고 있습니다. 이러한 옴니채널 접근 방식은 언제든지 쉽게 전환할 수 있고 지속적인 가용성을 통해 고객 만족도를 유지하거나 개선할 수 있도록 모든 채널을 네트워킹하는 것을 목표로 합니다. 따라서 디지털 문제의 관점에서 옴니채널 가용성은 금융 부문에서 가장 중요한 전략 중 하나가 되었습니다.

금융 부문을 바꾸는 하나의 트렌드는 블록체인입니다. 이 새로운 혁신적 기술을 사용하면 소유권을 명확하게 할당하고 필요한 경우 몇 초 이내에 자산을 전송할 수 있는 글로벌 레지스터를 유지할 수 있습니다. 블록체인 기술은 예를 들어 중앙 금융 중개자의 개입 없이 지불 거래에서 사용자 간의 완전히 익명의 거래를 가능하게 합니다. 모든 거래는 모든 당사자가 확인하고 문서화합니다. 따라서 후속 변조가 불가능합니다. 비트코인과 같은 암호화폐가 최근 몇 년 동안 블록체인 기술의 인지도를 높였고 경제의 다른 많은 분야에서도 기회와 잠재력을 제공하고 있습니다. 예를 들어 블록체인은 시간 외 거래와 같은 전자 거래 시스템에서 사용될 수 있습니다. 블록체인 기술은 이른바 스마트 계약을 통해 한 단계 더 발전했습니다. 여기에서 블록은 단순한 금융거래에 국한되지 않고 주식, 채권, 선물 또는 대출과 같은 유가 증권과 관련된 전체 계약을 포함합니다.

은행과 금융 기관이 이러한 새로운 가능성을 최적으로 활용하려면 신뢰성과 최고 수준의 사이버 보안을 제공하는 고가용성의 최첨단 인프라가 필요합니다. 금융 부문의 잠재력이 증가함에 따라 해커의 기회도 증가하고 있기 때문입니다. 첨단 IT 보안은 한편으로는 디지털 혁신의 과제에 대처해야 하며 다른 한편으로는 추가 개발을 위한 견고한 기반을 만들어야 합니다.

Universal-Investment: Data centre installed in record time

To meet new market requirements and reflect the asset management company’s dynamic growth, Universal-Investment created a new data centre at its site in Frankfurt in collaboration with project partner Canzler Ingenieure. The RiMatrix S from Rittal was selected for the modular data centre, which is a security room in itself, complete with a physical access control system. It also incorporates a protective shell that affords further protection against fire, water and smoke. In the event of a power outage, the UPS unit installed in RiMatrix S steps in first, before the in-house diesel generator starts to supply backup power to the entire building.

Rittal & German Edge Cloud, "Made in Germany" IT 보안 제공

자매 회사인 German Edge Cloud와 함께 Rittal은 단일 소스에서 IT 보안 솔루션을 제공합니다. 이는 고객에게 운영 기술(OT), 클라우드 서비스 및 애플리케이션에 대해서 최고의 IT 보안을 제공할 수 있도록 합니다.

또한 두 파트너는 독일에 위치한 데이터 센터에서 다양한 클라우드 서비스를 제공하므로 처리되는 데이터는 독일 밖으로 벗어나는 일이 없습니다. 리탈의 RiZone 솔루션은 BITMi(German Federal Association for Small and Medium-Sized Companies in IT Industry)의 "Software Made in Germany" 인증을 받았으며, 이는 최고의 보안 요구 사항을 충족하고 지속적인 개발을 통해 이점을 얻을 수 있음을 보여줍니다. 무엇보다도 이 특징은 서비스, 품질 및 미래 생존 가능성의 측면을 반영합니다. 고객 지원 및 교육 팀은 독일어를 구사하며 소프트웨어는 독일 연구소에서 테스트되었으며 솔루션의 추가 개발은 계약 조건 중 하나입니다. RiZone 은 복잡한 인프라 모니터링을 위한 DCIM(데이터 센터 인프라 관리) 솔루션입니다.

디지털화

산업의 새로운 비지니스 모델을 만드는 디지털화

네트워크화 및 지능화: 디지털화는 모든 부문에 영향을 미칩니다.

Universal Investment

기록적인 시간에 설치된 데이터 센터

극적인 성장으로 인해 자본 관리 회사인 Universal-Investment는 이전이 필요했습니다. 프랑크푸르트/마인의 새 위치에 무엇보다도 새로운 데이터 센터를 만들어야 했습니다. 이는 프로젝트 계획에서는 시간이 가장 중요한 항목이었습니다. Rittal은 단 6주 만에 데이터 센터를 제공했습니다.

RiMatrix S

RiMatrix S

사전 구성되고 완전하며 표준화된 데이터 센터 모듈을 사용하면 귀중한...