기후 보호와 에너지 전환은 기업에게 엄청난 도전 과제입니다. 에너지 부문에서든 다른 산업 부문에서든 넷 제로는 복잡한 요구 사항을 충족할 뿐만 아니라 국제 경쟁력을 확보할 수 있는 친환경 기술과 솔루션을 요구합니다.
에너지 전환을 위한 시간
기후 변화를 막으려면 CO2 배출량을 최소한으로 줄여야 합니다. 이에 대한 해결책은 전기가 재생 가능한 자원에서 공급되고 증가하는 에너지 수요가 CO2 중립성에 의해 충족되는 에너지 전환에 있습니다.
이 비전을 현실로 만들기 위해,
- 화석 연료는 가능한 한 빨리 단계적으로 폐지되어야 합니다.
- 안전한 고성능 인프라를 구축해야 하며,
- 경제적이고 저렴하게 전기를 공급합니다.
- 동시에 효율적인 에너지 사용을 추구해야 합니다.
에너지 공급의 전통적인 "일방통행로"는 직접 사용하기 위해 에너지를 생성하거나 주전원 그리드에 다시 공급하는 소규모 시스템의 분산형 인프라로 대체되고 있습니다.
결과: 전체 시스템의 복잡성이 크게 확대되어 인프라를 조정하고 확장하고 심도 있게 검토해야 합니다.
그러나 확장이 멈춘 것 같습니다. 배출량은 감소하는 대신 2022년에 최고 기록을 세웠습니다. 선도적인 산업 국가로서 우리는 개발을 추진해야 합니다.
성공의 열쇠는 디지털화와 모든 영역의 관련 네트워킹에 있습니다. 참여하는 모든 사람이 공동의 의지와 노력을 기울일 때만 더 지속 가능한 사회로 나아갈 수 있습니다. 이번 기회를 놓치지 마세요 - 시스템을 전기화하세요!
미래의 에너지 시스템은 디지털화되고 안정적이며 지속 가능해질 것입니다.
Rittal과 자매 회사인 Eplan과 German Edge Cloud는 설계 및 엔지니어링에서 건설 및 플랜트 관리에 이르는 전체 프로세스에 적합한 솔루션을 제공합니다. 체계적인 디지털화 및 표준화에 의존하고 운영을 자동화하여 회사를 보다 효율적이고 미래 지향적으로 만드십시오.
도전은 또한 기회를 제공합니다
Rittal은 부문별 과제에 대한 모듈식 표준화 솔루션을 포함하여 맞춤형 제품군을 에너지 산업에 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
시장 부문과 전기의 효율적인 사용에 대해 자세히 알아보십시오.
시스템 전기화 – Rittal은 핵심적이고 뚜렷한 이점을 제공합니다.
에너지 부문의 다양한 요구 사항에 대한 기본 솔루션을 모듈식 시스템 으로 사용할 수 있습니다. 미리 구성된 솔루션을 사용하면 관련 EPLAN 프로젝트 계획과 전체 문서를 직접 받을 때 "효율적인 설계 및 엔지니어링"이 보장됩니다. 요청 시 Rittal은 버스바 시스템을 사용하여 인클로저를 사양에 맞게 구성하고, 필요한 경우 사전 조립 센터 에서 제공하는 기중 회로 차단기(ACB)도 설치합니다 .
여러분의 귀중한 시간을 절약하고 핵심 역량에 집중해 보세요!
확장 가능한 모듈식 시스템을 통해 솔루션 을 유연하게 구성할 수 있습니다. 모든 잘 알려진 제조업체의 회로 차단기를 수용하는 Ri4Power 시스템을 사용한 제조업체 독립적인 조립 덕분에 최대의 다용성을 제공합니다. 요구 사항을 변경해야 합니까? 다시 말하지만 그것은 문제가 되지 않습니다. 시스템은 언제든지 확장 될 수 있습니다.
Rittal 제품의 검증된 품질과 신뢰성을 믿으십시오. 검증되고 인증된 Rittal 시스템 기술은 최고의 개인 안전과 신뢰성을 제공합니다. 에너지 전환 과정에서 필요한 공급 보안을 만듭니다.
국제 표준 및 규정을 준수하면 전 세계에서 Rittal 솔루션을 사용할 수 있습니다. 또한 전 세계에 걸쳐 생산 및 서비스를 제공하는 Rittal은 어느 위치에서든 현장에서 귀하를 지원할 수 있으므로 귀하의 국제 비즈니스에 대한 확신을 더욱 높일 수 있습니다.