오스트리아의 제어 시스템 및 스위치기어 제조업체인 Baumgartner Automation은 주로 건설 업계의 주문을 처리합니다. 여기에는 아랍에미리트의 채석장에 대한 주요 계약과 같은 인상적인 주력 프로젝트가 포함됩니다. 이 프로젝트를 위해 Baumgartner Automation은 Rittal과 협력하고 Rittal Perforex 머시닝 센터를 사용했습니다. 이 스위치기어 제조업체는 총 68대의 확장된 Rittal TS 8 인클로저를 납품했습니다.
인증 및 표준 준수 시스템 제품
두 가지 세부 사항이 프로젝트를 수주하는 데 결정적인 역할을 했습니다. 우선 Baumgartner는 ISO 9001 인증을 받았습니다. 또한 Rittal과의 예정된 협력이 UAE 고객에게 중요한 역할을 했습니다. 2014년 11월부터 시행되고 있는 EN 61439 표준을 준수할 수 있었기 때문입니다. 여기에는 새로운 용어 정의, 유형 테스트 변경 및 스위치기어 제조업체에 대한 보다 광범위한 문서 요구 사항이 포함됩니다. 입찰에 포함된 Rittal 기술 덕분에 스위치기어 및 제어 시스템의 제조를 위해 표준을 준수하는 시스템 제품과 함께 통합 솔루션 사용이 가능하여 설계 검증이 간단해졌습니다.
표준을 준수하는 문서
Rittal 계획 소프트웨어 "Power Engineering 6.0"은 Ri4Power 시스템을 통한 스위치기어의 계획 및 구성과 표준 준수 문서 생성을 모두 지원합니다. 버튼을 누르면 소프트웨어가 필요한 테스트 보고서를 포함하여 적절한 설계 인증서를 생성합니다. 엔지니어링 도구에는 체크리스트도 포함되어 있습니다. 이를 통해 스위치기어 제조업체는 표준에 지정된 모든 요구 사항이 충족되는지 여부를 확인할 수 있습니다. 따라서 필요한 테스트를 체계적으로 수행하고 문서화할 수 있습니다.
손쉬운 배전
프로젝트의 배전 확장과 관련하여 제어 시스템 제조업체는 전적으로 Rittal의 전문가에게 의존했습니다. 발덴베르거(Waldenberger)는 "우리의 특별한 점은 약 7메가와트의 배전을 위한 버스바 시스템이었습니다. 왜냐하면 손을 대고 싶지 않은 수준의 전류가 흐르고 있었기 때문입니다."라고 회상합니다. 따라서 Rittal 개조 센터는 분배기를 완전히 기계적인 방식으로 설치하도록 위임받았습니다. Baumgartner Automation은 이러한 복잡한 요구 사항을 구현하는 데 있어 Rittal의 뛰어난 전문성과 솔루션 중심 접근 방식을 높이 평가합니다. 발덴베르거는 "이를 통해 많은 시간을 절약할 수 있었습니다."라고 설명합니다.
초기 단계에서 인식된 연속성의 기회
Baumgartner Automation의 성공은 우연이 아닙니다. 이 회사는 업계의 개척자 중 하나가 되기를 원합니다. "우리는 인클로저를 내부적으로 가공할 수 있는 머시닝 센터를 최초로 구매한 업체 중 하나였습니다. 2001년 Perforex를 결정한 것은 순전히 직감에 의해 이루어졌으며 오늘날까지 후회되지 않습니다. 2016년에 우리는 새로운 Rittal 자동화 시스템 Perforex 머시닝 센터에 투자했습니다." Baumgartner에서는 머시닝 센터 없이는 어떤 가공도 하지 않습니다. 요한 발덴베르거는 "품질, 반복성 및 기계 시리즈가 모두 최적으로 맞기 때문에 판금을 수동으로 가공하는 경우가 거의 없습니다."라고 설명합니다. Perforex를 통해 Rittal은 시스템 제조의 일관성 측면에서 새로운 차원에 도달했습니다. 스위치기어 제조업체는 일관된 솔루션 전문 지식과 향상된 생산성의 이점을 누리고 있습니다.